Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Come implementare il raffreddamento a liquido nei data center esistenti

9 min. Lettura

È arrivato il futuro del Thermal Management dei data center: un ibrido di tecnologie di raffreddamento ad aria e a liquido. Quindi, quanto velocemente integrerai il raffreddamento a liquido per supportare i carichi di lavoro ad alta densità raffreddati ad aria?

Ricevi la guida

Chi sta adottando il raffreddamento a liquido e perché

Il raffreddamento a liquido è già disponibile e la sua adozione è in crescita.

 

Principali fattori di crescita

L’arrivo di modelli complessi come ChatGPT, Claude, LLaMA e altri ha suscitato l’interesse delle aziende per l’AI e il ML tradizionali e generativi. Le aziende stanno aumentando l’utilizzo di AI e ML per ottimizzare i processi e accelerare l’innovazione.

Lo sviluppo dei server AI più recenti sta portando i carichi termici a raggiungere i 6-10 kW per server. In questo modo le densità termiche di chip, server e rack continuano ad aumentare.

È necessaria una nuova strategia di raffreddamento

Scopri quando adottare il raffreddamento a liquido per aumentare le densità dei rack.

Preparati a implementare il raffreddamento a liquido

Questa semplice roadmap illustra come puoi prepararti a implementare il raffreddamento a liquido nel tuo data center esistente.

Determina i requisiti del carico di lavoro

Valuta la domanda attuale e prevista di deep learning, elaborazione del linguaggio naturale, generazione di chat AI, formazione e inferenza.

Conduci una verifica del sito

Esegui uno studio della dinamica di flusso computazionale dei flussi d’aria attuali, analizza l’adattabilità dell’infrastruttura esistente per supportare nuovi carichi di lavoro e verifica lo spazio fisico e la fornitura di acqua.

Crea una nuova infrastruttura basata sullo spazio desiderato

Modella l’infrastruttura di raffreddamento ibrida desiderata nel tuo data center per identificare eventuali ostacoli da superare. Fatto ciò, ottimizza il posizionamento delle apparecchiature e apporta gli ultimi ritocchi.

Considera gli impatti sul sito

Valuta in che modo la costruzione interromperà le operazioni attuali e quale sarà l’influsso dei nuovi carichi di calore sui carichi di lavoro esistenti.

Fattori di guadagno in termini di sostenibilità

Considera la capacità del raffreddamento a liquido di ridurre l’efficacia dell’uso dell’alimentazione (PUE) e le emissioni di Scope 2 del tuo data center.

Progetta la soluzione

Collabora con il tuo consulente in materia di design e i tuoi partner per creare una soluzione in grado di soddisfare i requisiti del tuo sito e delle tue applicazioni.

 

Considerazioni chiave sul raffreddamento a liquido

Molte facilities non sono progettate per il raffreddamento a liquido e dovranno essere aggiornate. Che tu stia riprogettando un rack o intere sale, ti consigliamo di:

+

Definire i requisiti di alimentazione

Valutare dove posizionare un nuovo busway, come pianificare la ridondanza e dove indirizzare l’elettricità.

+

Valutare le opzioni di raffreddamento a liquido

Stabilire il tipo di unità di raffreddamento a liquido che è possibile implementare.

+

Scegliere i rack giusti

Per supportare ambienti di computing sempre più densi sono necessari rack più ampi e più profondi.

+

Spazio meccanico di progettazione

Per posizionare in modo ottimale le apparecchiature di raffreddamento a liquido, tieni presenti i livelli del pavimento, le condizioni ambientali e i requisiti di manutenzione.

+

Spazio tecnico di progettazione

La presenza o l’assenza nella tua struttura di pavimenti rialzati determinerà se separare o meno le tubazioni e la distribuzione dell’alimentazione. Inoltre, può essere necessario ristrutturare l’AC Power per renderla in grado di supportare applicazioni a densità più elevata

+

Seleziona le apparecchiature

Valuta e seleziona le apparecchiature per il tuo sistema di raffreddamento a liquido. Assicurati che i sistemi siano compatibili con i materiali desiderati e che siano posizionati in modo ottimale per ottenere la ridondanza necessaria.

+

Sfrutta i servizi di progetto

Lavora con il tuo team esteso per procedere nella progettazione delle applicazioni, condurre test fuori sede delle apparecchiature e installare e mettere in servizio nuovi sistemi. Dovrai anche impostare un piano che esegua il monitoraggio da remoto e la manutenzione ordinaria.

 

Ottieni supporto per sviluppare la tua strategia e roadmap di raffreddamento a liquido.

Scopri le soluzioni Vertiv ad alta densità

Vertiv mette a disposizione competenze tecniche che ti aiuteranno a muoverti tra raffreddamento a liquido, raffreddamento ad aria e tecnologia di alimentazione, quindi seleziona i sistemi e i componenti giusti per le tue esigenze. Per mantenere le soluzioni di raffreddamento a liquido ai massimi livelli, offriamo anche servizi di monitoraggio remoto, manutenzione preventiva e risoluzione dei problemi.

Raffreddamento a liquido

Raffreddamento ad aria

Distribuzione alimentazione

Servizi

Sistema di raffreddamento Liebert® XDU

Ulteriori dettagli

Moduli di raffreddamento ad acqua Liebert® DCD fino a 50 kW con unità di pompaggio Liebert® DCP 200 kW

Ulteriori dettagli

Liebert® XDM, chiller split per interni

Ulteriori dettagli

Sistema di condizionamento in row Liebert® CRV da 10-40 kW

Ulteriori dettagli

Sistema di economizzazione del freecooling Liebert® DSE da 50-265 kW

Ulteriori dettagli

Sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata Liebert® CW 038-181kW

Ulteriori dettagli

Vertiv™ Powerbar iMPB

Ulteriori dettagli

UPS Liebert EXM

Ulteriori dettagli

Armadio di distribuzione Liebert® PPC

Ulteriori dettagli

Vertiv™ Services

Ulteriori dettagli

+
Book a meeting modal

<


VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione