Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Valutare il potenziale delle celle a combustibile per l’alimentazione dei data center

5/5/26

La crescita della capacità è diventata una sfida costante per il settore dei data center e questa crescita rischia di aumentare le emissioni di gas serra, contribuendo al cambiamento climatico. Tuttavia, in molte strutture esistono opportunità per ridurre le emissioni.

Come operatore di data center, puoi compiere il passo essenziale di aumentare l’efficienza e l’utilizzo delle apparecchiature, ma questo da solo non basta per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica. Per compensare la dipendenza dai combustibili a base di carbonio, molti operatori fanno affidamento su accordi di acquisto di energia (Power Purchase Agreements - PPA) e crediti per energia rinnovabile, ma si intravedono cambiamenti all’orizzonte.

La soluzione a lungo termine che molti operatori stanno cercando consiste nell’alimentare direttamente i data center con energia pulita. Tuttavia, le reti elettriche nella maggior parte delle regioni difficilmente saranno in grado di fornire energia 100% rinnovabile a tutti i clienti nel prossimo futuro.

La responsabilità ricade quindi su di te e sui tuoi partner nello sviluppo di soluzioni come l’integrazione delle celle a combustibile, che possono consentire operazioni a zero emissioni di carbonio.

Leggi il nostro white paper per ulteriori informazioni su:

  • Tipi di celle a combustibile e loro potenziale utilizzo nelle applicazioni dei data center
  • Progressi nella tecnologia delle celle a combustibile
  • L'architettura necessaria per un data center alimentato da celle a combustibile
  • Fattibilità dell’uso di celle a combustibile per l’alimentazione di backup del data center

Scarica il whitepaper

Login dei partner

Lingua & Ubicazione