Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

“Il settore della difesa ha standard estremamente elevati per i suoi sistemi critici, in quanto possono essere richiesti per supportare il comando e il controllo in diretta di operazioni belliche. Sulla base delle informazioni fornite dai sistemi critici vengono prese decisioni di vita e di morte.”

– TONY GAUNT, senior director colocation, cloud e servizi bancari, finanziari e assicurativi in Asia, Vertiv

Considerando il ruolo fondamentale che il settore della difesa riveste a livello di sicurezza nazionale, non c'è da stupirsi di trovarlo posizionato tra i più critici.

Oltre alla funzione di tutela delle persone, la difesa ha ottenuto un punteggio elevato sulla base di immediatezza dell'impatto, potenziale ampiezza dell'impatto del tempo di fermo e potenziali turbolenze sociali. A causa della posta in gioco, il settore della difesa investe solitamente molto nell'affidabilità, nella ridondanza e nella sicurezza per proteggere i sistemi critici. È anche un ambiente che tende alla segretezza, stabilisce le proprie specifiche per i sistemi critici e richiede una rigorosa conformità ed elevati livelli di disponibilità da parte dei fornitori.

“Se ci fosse un tempo di fermo nel settore della difesa, probabilmente non ne sentireste parlare,” haspiegato Gaunt.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione