Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Chiunque abbia dedicato del tempo alla ricerca di un UPS per l’alimentazione elettrica di riserva sa che le opzioni disponibili sono infinite. Per restringerle e scegliere l’UPS ottimale per la propria applicazione si devono considerare una serie di fattori, come il tipo di sistema UPS necessario, la sua potenza di carico e la sua autonomia.

Il potente strumento di selezione di Vertiv semplifica la scelta del proprio sistema UPS

Vertiv propone l’Interactive Product Selector, uno strumento interattivo che permette di filtrare i sistemi UPS in base a queste e molte altre caratteristiche, per poi confrontare le opzioni che soddisfano i criteri. È uno strumento molto efficace, che aiuta risparmiare tempo nella scelta dell’UPS per l’alimentazione elettrica di riserva ideale per le proprie esigenze specifiche.

Per usare con efficacia lo strumento Product Selector ci sono diverse cose da sapere. Torniamo indietro e iniziamo dalle basi.

Cos'è un UPS?

Il nostro articolo intitolato: “Che cos’è un UPS” riporta una descrizione dettagliata con casi d’uso degli UPS, per capire meglio quando e perché è necessario un sistema UPS. L’articolo spiega che un UPS fornisce alimentazione di emergenza istantanea a dispositivi critici (come server e altri componenti elettronici presenti nelle reti informatiche), utilizzando energia che viene tipicamente immagazzinata in una batteria ricaricabile. La potenza fornita dall’UPS consente a questi sistemi di funzionare correttamente anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale. A differenza dei generatori o di altri alimentatori di riserva che per attivarsi possono richiedere alcuni secondi, un sistema UPS garantisce l’assenza di interruzione dell’alimentazione, da cui il nome UPS (Uninterruptible Power Supply) o gruppo di continuità. La batteria dell’UPS alimenta il carico critico fino all’attivazione degli alimentatori di riserva, la cui autonomia è maggiore.

Quali sono le differenze tra le principali topologie di UPS?

Uno dei criteri di ricerca fondamentali nell’UPS Product Selector è la possibilità di scegliere il tipo di prodotto. Esistono tre diversi tipi di UPS: online a doppia conversione, line interactive e offline (sistemi in standby con batteria di riserva). Nell’articolo Quali sono i diversi tipi di sistemi UPS? li esploriamo tutti nei dettagli. La scelta, tuttavia, si riduce in genere al grado di criticità e di sensibilità dell’apparecchiatura da proteggere.

In generale, un UPS a online double-conversion fornirà la massima protezione dell’alimentazione isolando il carico critico praticamente da qualsiasi disturbo o irregolarità dell’alimentazione principale. È sempre in funzione, controllando l'energia in entrata e fornendo una batteria di backup. Un UPS line interactive fornisce anche il controllo dell’alimentazione, oltre ad avere una batteria di riserva, e può proteggere dalla maggior parte dei problemi dell’alimentazione; tuttavia, durante il trasferimento alla batteria si verifica un’interruzione dell’alimentazione di 4-6 millisecondi. Infine, l’UPS offline protegge dalla maggior parte dei picchi e può essere utile in molti casi di interruzione, però non garantisce un’alimentazione perfetta in caso di piccole oscillazioni e sovratensioni.

Devo scegliere un UPS monofase o un UPS trifase?

L’alimentazione in CA monofase è comunemente utilizzata per le applicazioni domestiche e commerciali leggere, come l’illuminazione e i piccoli elettrodomestici. Gli utenti più piccoli, come scuole, edifici per uffici o piccole applicazioni sull’edge della rete, possono tranquillamente scegliere un UPS monofase. I data center più grandi e altre strutture commerciali e industriali con apparecchiature ad alto consumo energetico in genere richiedono invece un sistema di alimentazione trifase in grado di fornire più energia con maggiore efficienza. L’articolo Alimentazione trifase: cos’è e quali vantaggi offre contiene una spiegazione dettagliata.

Di quanta potenza nominale ho bisogno affinché il sistema UPS sia correttamente dimensionato?

Il dimensionamento corretto dell’UPS è fondamentale per ottimizzare l’efficienza operativa. Se si sceglie un sistema UPS troppo grande, l’unità sarà inefficiente. Se invece è troppo piccolo non sarà in grado di fornire al carico energia sufficiente, in futuro. Per determinare le dimensioni dell’UPS è necessario innanzitutto determinare il carico attuale in termini di potenza necessaria e stimare quello futuro in base alla crescita prevista e all’aggiunta di apparecchiature più recenti con maggiori esigenze a livello energetico. Sarà quindi necessario scegliere un sistema UPS in grado di erogare il carico massimo di corrente, con un po’ di margine per l’espansione futura.

Per farlo è necessario considerare due cose: la potenza nominale in voltampere (VA) e il fattore di potenza. Un sistema UPS con un fattore di potenza di appena 0,8 eroga solo l’80% della sua potenza nominale. Un sistema UPS con un fattore di potenza “unitario” (o 1,0) fornirà il 100% della potenza nominale. Nello strumento UPS Product Selector è possibile specificare livelli di potenza di carico compresi tra 350 VA e 20 kVA.

Cosa è necessario sapere sulla chimica delle batterie?

Lo strumento UPS Product Selector consente di specificare diversi tipi di tecnologia per la batteria, come piombo-acido o ioni di litio. Una batteria agli ioni di litio rappresenta la scelta tecnologicamente più avanzata. La tecnologia agli ioni di litio offre diversi di vantaggi ai sistemi UPS; è disponibile un whitepaper con ulteriori informazioni su questo argomento. Tuttavia, le batterie più tradizionali, come la VRLA, spesso un prezzo di acquisto inferiore. Consigliamo di valutare le temperature di esercizio, il costo totale di proprietà, l’aspettativa di vita e i requisiti di manutenzione per scegliere le batterie UPS ottimale per le proprie apparecchiature IT e per i requisiti specifici dell’azienda.

E per quanto riguarda il fattore di forma? Dove sarà installato l’UPS?

I sistemi UPS sono disponibili in molti fattori di forma; l’UPS Product Selector consente di scegliere tra sette opzioni, inclusi i sistemi UPS convertibili che possono essere montati in rack o tower. Altre opzioni comprendono i formati mini-tower, unità installabili a pavimento, sistemi da tavolo o sistemi UPS a parete. Molte volte la scelta è determinata dallo spazio disponibile nell’ambiente del data center. C’è spazio libero nel rack? O magari è preferibile utilizzare lo spazio della parete e lasciare libero il rack per altri server e altre apparecchiature di rete? Alcune applicazioni richiedono un sistema UPS molto grande, non installabile in rack: in tal caso sarà necessario considerare fattori di forma tower o autonomi.

Come si calcola l’autonomia dell’UPS per garantire che la batteria fornisca alimentazione di riserva abbastanza a lungo?

L’autonomia dell’UPS indica per quanto tempo un UPS può fornire alimentazione a batteria al carico collegato. È possibile calcolarla autonomamente moltiplicando la capacità della batteria dell’UPS per la tensione di ingresso dell’UPS e dividendo quindi la somma per il carico totale supportato (in watt). In alternativa è possibile utilizzare lo strumento Vertiv UPS Runtime Calculator per determinare l’autonomia della batteria per diversi modelli di UPS Liebert. Basta inserire il modello e trascinare il cursore sul grafico interattivo fino al valore del carico per visualizzare l’autonomia dell’UPS. Lo strumento UPS Selector consente anche di specificare l’autonomia della batteria sia a pieno carico che a metà carico, e di visualizzare i modelli che soddisfano tali criteri.

Cos’altro occorre considerare?

Molte organizzazioni devono (o vogliono) selezionare sistemi UPS conformi al TAA, realizzati o “sostanzialmente trasformati” negli Stati Uniti o in altri Paesi aderenti al TAA. Altre organizzazioni preferiscono sistemi UPS certificati Energy Star per contribuire agli obiettivi di efficienza. L’UPS Product Selector permette di selezionare una o entrambe queste opzioni per individuare diversi di sistemi UPS Liebert che soddisfano questi requisiti, tra cui opzioni monofase, trifase, a doppia conversione in linea e interattive in linea.

Ecco come trovare rapidamente il sistema UPS adatto alle proprie esigenze.

Ovviamente ci sono diversi fattori da considerare quando si seleziona un UPS per l’alimentazione di riserva. Conoscendo le proprie esigenze specifiche, lo strumento UPS Product Selector può semplificare notevolmente la ricerca del sistema UPS ideale. Per ricevere assistenza nel definire le proprie esigenze o restringere ulteriormente le opzioni disponibili, basterà chiamare Vertiv: i nostri esperti sono a disposizione per aiutarvi a individuare l’UPS ottimale per ogni applicazione.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione