Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I rack IT sono parte integrante della disponibilità e dell’affidabilità dei data center. Possono ottimizzare l’efficienza delle apparecchiature e supportare il lavoro del personale del data center.

Scegliere il rack IT giusto non deve essere un compito scoraggiante. La scelta inizia con la valutazione delle priorità della tua organizzazione. Per facilitare il processo decisionale, è utile comprendere i fattori più importanti. Ogni organizzazione fa le proprie considerazioni prima di scegliere, ad esempio una può scegliere i rack IT più convenienti mentre un’altra può optare per rack IT scalabili in grado di soddisfare i suoi piani di crescita.

Il design dei rack IT cambia di pari passo con l’evoluzione dei requisiti IT. I rack IT non sono necessari solamente per garantire la protezione e l’accesso sicuro a risorse IT critiche, ma devono anche potersi adattare ai cambiamenti che si verificano nei data center. Ogni acquisto effettuato oggi deve essere considerato un investimento per domani. Pertanto, alla base della tua scelta non dovrebbe esserci solo la convenienza, ma anche la flessibilità necessaria per garantire l’affidabilità e ridurre il costo totale di proprietà nel tempo.

Nozioni essenziali sui rack IT

I rack IT, a volte chiamati server rack, LAN rack o network rack, contengono sistemi e accessori IT critici che supportano le operazioni. I dispositivi montati su rack o per montatura rack sono apparecchiature IT imbullonate o agganciate ai rack come UPS o switch di rete.

Le dimensioni di un rack IT sono determinate dal tipo e dal numero dei dispositivi che vengono montati nel rack e vengono misurate in unità rack (U o più raramente RU), pari allo spazio verticale disponibile in un rack IT. Questa misura si riferisce sia ai rack IT stessi, sia ai dispositivi al loro interno ed è standardizzata in multipli di 44,45 mm o un’unità rack (o “U”). La maggior parte dei rack IT sono venduti in 42U; ciò significa che un singolo rack può contenere quarantadue (42) dispositivi 1U o una qualsiasi combinazione di unità rack da 1U, 2U, 3U o altre quantità di unità rack per un totale di 42. I rack IT di dimensioni standard solitamente vengono scelti perché possono accogliere componenti di dimensioni standard.

Il rack IT da 19 pollici è la struttura di dimensioni standardizzate per il montaggio delle apparecchiature specificate nella norma EIA-310E della International Electrotechnical Commission (IEC). Questo sistema è comunemente utilizzato per le apparecchiature server e consente di realizzare configurazioni hardware in armadi con ingombro ridotto.

Tipi di rack IT

Sul mercato esistono vari tipi di rack IT, ciascuno con i rispettivi vantaggi e svantaggi. Per prima cosa devi stabilire quali apparecchiature e accessori IT saranno montati nei rack IT e i loro requisiti, quindi vedere qual è il tipo di rack più adatto.

Preconfigurati o personalizzati

I rack IT preconfigurati vengono assemblati in fabbrica e spediti e spesso sono l’opzione meno costosa.

I rack IT personalizzati vengono progettati per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti e particolari requisiti di larghezza, altezza, profondità, protezione dall’acqua o dalla polvere o resistenza agli urti. In genere i clienti forniscono specifiche e disegni propri e lavorano a stretto contatto con il provider che fornisce loro soluzioni per rack IT personalizzati.

Informazioni sui rack IT preconfigurati di Vertiv

Struttura aperta o chiusa

I rack IT possono anche essere a struttura aperta o chiusa (armadio chiuso). I rack IT a struttura aperta offrono più spazio e flessibilità, con conseguente maggiore accessibilità. Nonostante siano più economici, sono anche più soggetti a problemi di sicurezza. Inoltre sono più esposti a sporco e polvere. Poiché non sono chiusi a chiave, spesso vengono posizionati all’interno di sale server sicure.

In genere i rack IT chiusi sono più costosi e possono essere chiusi a chiave. I rack chiusi sono la scelta migliore se devono essere posizionati fuori da una sala server sicura o in un luogo non sicuro.

Scelta dei rack IT

Poiché i data center odierni continuano a evolversi, i rack IT devono essere in grado di adattarsi a tali cambiamenti. Prendi in considerazione rack IT che siano flessibili e adattabili in queste aree chiave.

Portata

I server 1U pesano circa 15 kg. In genere, nei data center è necessario un rack con una capacità di 1000 kg, prendendo in considerazione la quantità di server, cavi, unità di distribuzione dell’alimentazione, cablaggi nella parte superiore e punti di supporto per la chiusura oggi necessari. Per le applicazioni più pesanti sono disponibili rack con una capacità fino a 1500 kg.

Guide da 19 pollici

Ciascuna delle quattro guide in un rack deve essere facile da adattare in relazione alle esigenze delle apparecchiature supportate. Un giusto allineamento garantisce che le guide siano correttamente posizionate senza bisogno di misurare. Le guide anteriori devono anche essere flessibili per permettere il passaggio dei cavi in una applicazione di networking. Le guide che usano dadi ingabbiati eliminano l’esigenza di forare e filettare i fori precedentemente danneggiati. Capita facilmente di rovinare un foro, ma ripararlo richiede tempo e quindi è costoso. I dadi ingabbiati sono disponibili in varie misure, si fissano alla guida dove è necessario e offrono un metodo di montaggio economico, rapido e flessibile.

Porte

La maggior parte dei fornitori offre porte con fori che coprono circa il 60-80% della superficie, garantendo così una corretta portata dell’aria (livelli di perforazione più elevati migliorano la capacità di aerazione). Le porte devono anche essere facilmente reversibili con cerniere a sgancio rapido che non richiedono attrezzi per cambiare la configurazione della porta, in modo da poterla aprire verso destra o verso sinistra. Inoltre, la facilità di smontaggio delle porte dalle cerniere semplifica l’inserimento delle apparecchiature. Alcune porte possono aprirsi di 160 gradi e oltre, altra caratteristica che facilita l’inserimento delle apparecchiature. Vi sono numerose soluzioni disponibili, ad esempio serrature con chiave, a combinazione, elettroniche o biometriche, tutte incorporate nella maniglia.

Messa a terra

Per motivi di sicurezza, tutti i componenti, compresi tetto, porte, guide, pannelli laterali e struttura, devono disporre di messa a terra. Per praticità, devono anche essere facilmente scollegabili. Ad esempio, laddove sia necessario smontare una porta per invertire il senso di apertura, un cavo di messa a terra a scollegamento rapido velocizzerà il processo. È anche necessario usare un punto di messa a terra centralizzato che sia collegato alla terra centrale dell’edificio.

Ulteriori informazioni sui trend e sulla scelta dei rack IT Ulteriori informazioni sulle soluzioni Rack IT di Vertiv

Sicurezza dei rack IT

La sicurezza è un’altra importante fonte di preoccupazione per i responsabili dei data center. Pertanto vengono adottate misure volte a salvaguardare i dati dalle minacce online e dalle minacce fisiche. I rack IT con pannelli laterali e porte bloccabili possono impedire accessi ingiustificati o furti.

Per motivi di sicurezza, tutti i rack devono essere fissati insieme, imbullonati al pavimento o si deve usare un dispositivo anti-ribaltamento. Quando un’apparecchiatura da 19 pollici viene rimossa dal rack per la manutenzione, se alla base non è presente un contrappeso adeguato il rack può diventare instabile e creare un rischio per la sicurezza. Il modo meno costoso per garantire la stabilità è l’accoppiamento. Nella parte anteriore del rack vengono installati dispositivi anti-ribaltamento dotati di una serie di gambe che possono essere estratte per ampliare la base di appoggio durante la manutenzione dei componenti del rack. In una zona ad elevata attività sismica può essere necessaria anche una protezione fisica, poiché i rack IT devono essere stabili per resistere ad eventuali terremoti.

Condizionamento dei rack IT

Le organizzazioni necessitano di soluzioni efficienti e affidabili di controllo del calore e dell’umidità, adatte a dimensioni e sedi specifiche e agli obiettivi aziendali. Le problematiche ambientali ed economiche stanno spingendo le aziende ad adottare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico nei propri data center. Grazie ai sistemi di Thermal Management, le aziende possono migliorare la protezione dei propri data center e degli spazi IT critici, assicurandosi al contempo bassi costi operativi e migliorando il proprio fatturato potenziale.

Scegli soluzioni Thermal auto-ottimizzate, facilmente implementabili e in grado di soddisfare le sfide e le esigenze del settore IT. Cerca soluzioni scalabili e salvaspazio per le densità dei rack applicabili alle esigenze dei data center.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni Thermal Management di Vertiv

Accessori per rack IT

Per poter funzionare in modo efficace, i rack IT necessitano di alcuni accessori. Le opzioni senza utensili consentono operazioni di installazione e configurazione rapide. Gli accessori più comuni per i rack IT sono:

  • Gestione dei cavi
  • Gestione della portata dell’aria
  • Ripiani e staffe di supporto
  • Ancoraggio
  • Porte singole perforate
  • Pannelli laterali divisi
  • Guide server
  • Staffe di gestione cavi/PDU
  • Pannelli superiori
Ulteriori informazioni sugli accessori Vertiv

Gestione dei cavi

Nonostante in genere vengano adottate densità inferiori a 10 kW per rack, nelle strutture hyperscale sono comuni le implementazioni da 15 kW, e alcune possono arrivare addirittura a 25 kW. Le configurazioni ad alta densità consentono livelli di prestazioni e capacità migliori, ma aumentano anche la densità dei cavi.

Parallelamente alla distribuzione di una maggiore potenza a più circuiti all’interno di un rack, i cavi creano ostruzioni che possono rendere più difficoltosa la dissipazione del calore. I manager dei data center devono consentire il posizionamento e l’instradamento dei cavi in modo appropriato, tale da garantire l’accesso immediato alle apparecchiature.

La gestione ottimizzata dei cavi può migliorare la disponibilità del sistema e migliorarne la redditività. Una corretta gestione dei cavi può ridurre le interferenze tra segnali, migliorare manutenzione e funzionalità, aumentare l’efficienza di condizionamento e garantire scalabilità e adattabilità. Tuttavia, una gestione errata dei cavi può causare danni ai cavi stessi e malfunzionamenti dei dispositivi. Ciò può condurre a errori nella trasmissione dei dati e a problemi di prestazioni, nonché a tempi di inattività del sistema.

Ulteriori informazioni sulla corretta gestione dei cavi

Gestione della portata dell’aria

Con carichi di calore più elevati, è necessario un maggior numero di fori nella porta dell’armadio per massimizzare la portata dell’aria. Le periferiche di gestione della portata dell’aria possono ottimizzare l’efficienza. I pannelli di chiusura che non richiedono l’uso di attrezzi sono una valida soluzione dal punto di vista dell’efficienza energetica. I pannelli di chiusura possono essere applicati su qualsiasi spazio U non utilizzato, permettendo così di evitare che l’aria presente nel corridoio caldo sia risucchiata nel corridoio freddo. Per gli armadi con larghezza superiore a 600 mm è bene prendere in considerazione deflettori verticali del flusso d’aria atti a impedire un ciclo breve dell’aria e mantenere il vantaggio del corridoio caldo/corridoio freddo.

Ulteriori informazioni sulla gestione della portata dell’aria

Implementazione dei rack IT

I rack IT odierni offrono funzionalità in grado di migliorare i tempi di installazione delle apparecchiature. L’installazione senza attrezzi consente di aggiungere nuove apparecchiature o modificare le configurazioni anche con poco o nessun preavviso. Ciò riduce il montaggio delle attrezzature a una rapida procedura di “inserimento ed estrazione” che permette di risparmiare tempo e manodopera durante l’implementazione.

I responsabili dei data center iniziano a comprendere i vantaggi derivanti dall’uso di un singolo produttore per soluzioni integrate e complementari. Queste soluzioni combinano hardware, software e servizi correlati per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e consentire un’implementazione rapida e semplice.

Rack IT che durano nel tempo

I rack IT possono garantire un ambiente ottimale per le apparecchiature IT. Essi dovrebbero adattarsi al data center e fornire opzioni di scalabilità, flessibilità e adattabilità. Scegliere i rack IT giusti e configurarli in modo da soddisfare le tue esigenze aziendali farà in modo che le apparecchiature IT funzionino in modo affidabile ed efficiente. Al contrario, errori a livello di design e distribuzione dell’infrastruttura IT possono comportare sistemi sottoutilizzati, dispersione delle capacità e costi operativi più elevati, impedendo alle organizzazioni di sfruttare appieno i propri data center.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione