Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers, che comprende più di 45 scuole, si è trovato nella necessità di spostare e aggiornare il proprio data center, adottando un nuovo approccio in grado di gestire meglio esigenze mission-critical in continua crescita.

Cliente

Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers è il 29° per dimensioni della California. È composto da 29 scuole elementari, cinque medie, quattro istituti superiori, tre charter school in sette località e sette scuole alternative, per un totale di circa 27.000 studenti.

La sfida

Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers, che comprende più di 45 scuole, si è trovato nella necessità di spostare e aggiornare il proprio data center, adottando un nuovo approccio in grado di gestire meglio esigenze mission-critical in continua crescita. Il trasferimento e l’aggiornamento di un intero data center per un distretto scolastico è un’operazione estremamente costosa e dispendiosa in termini di tempo.

Soluzione

Anziché trasferire un data center di grandi dimensioni e già obsoleto, Vertiv ha semplificato i requisiti mission-critical del distretto in uno SmartAisle™ da 14 rack. Qualora Twin Rivers si dovesse trovare nella necessità di incrementare la capacità in termini di dati, potrà semplicemente ampliare lo SmartAisle senza sprecare risorse per trasferire e sostituire il data center.

Lo SmartAisle di Vertiv è la soluzione ideale per qualsiasi trasferimento e ripristino mission-critical. La semplicità e la rapidità di implementazione consentono a Vertiv di accelerare l’installazione per prevenire perdite di produttività senza sforare il budget. Grazie all’efficienza avanzata del sistema di raffreddamento di precisione Liebert® CRV basato su file, SmartAisle offre PUE in media inferiori del 15-25% rispetto a qualsiasi data center con progettazione standard e una capacità analoga.

Riepilogo del caso

Ubicazione: California (Stati Uniti)

Requisito chiave: Twin Rivers aveva bisogno di trasferire il proprio data center in un altro edificio, sostituendo parallelamente i 35 rack con una struttura dati più piccola ed efficiente per ridurre i costi operativi. Il tutto limitando al minimo il tempo di inattività durante il processo.

Prodotti/Servizi: la soluzione SmartAisle garantisce notevoli risparmi in termini di CAPEX e OPEX grazie a un sistema intelligente integrato basato su file. Questa infrastruttura incorpora rack, alimentazione, raffreddamento e gestione in una soluzione per data center olistica.

Risultati:

  • Configurazione di una soluzione SmartAisle con chiusura del corridoio freddo e riduzione del numero di rack da 35 a 14
  • Riduzione dei costi mediante la limitazione dei tempi di installazione e l’eliminazione della necessità di aggiornamenti delle sale computer
  • Introduzione di un sistema di raffreddamento per file con 4 CRV
  • Distribuzione dell’alimentazione ad alta densità con doppio busway modulare sopraelevato
  • Elaborazione di una progettazione facile da riprodurre più volte altrove
  • Riduzione al minimo del tempo di inattività e delle perdite di produttività
Scarica il case study
Login dei partner

Lingua & Ubicazione