Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Old National Bank Assures Continuous IT Operation With Centralized Liebert UPS from Vertiv

Background:

Old National Bancorp, the holding company of Old National Bank, has over $12.0 billion in assets, ranking it among the top 100 banking companies in the U.S. Since its founding in Evansville, Indiana in 1834, it has grown into a regional powerhouse by providing extensive services in retail and commercial banking, investments, brokerage and insurance, accessible through over 160 banking centers across much of the Midwest.

Results:

  • Replaced seven smaller UPS devices with a single centralized, secure UPS.
  • Obtained trouble-free, reliable power to critical applications with effective bypass capabilities.
  • Reduced chance of human-error with improved UPS interface control.
  • Saved footprint and rack space.
  • Improved cost and maintenance services.
  • Enhanced monitoring and network connectivity.

 

Case Summary
​Location:​ Evansville, Indiana
Critical Need: With growing concerns over service, reliability and control they decided that a centralized power approach makes sense for their operations. Says Tom Rogers, AVP of Unified Communications for Old National, "We were looking to simplify our power platform and enhance the reliability and control."
Vertiv Solution:
  • Liebert® EXM™ UPS with Optimized Maintenance Bypass
  • Integrated Liebert Unity Dual Protocol Communications Card
  • Integrated Alber Battery Monitoring

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione