Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Soluzione personalizzata per il data center di un’azienda di prodotti per la casa

13/2/19

Un’azienda leader nel settore dei prodotti per la casa aveva bisogno di introdurre un nuovo data center nella propria struttura a supporto di applicazioni di produzione critiche.

Informazioni sull’azienda

Questa azienda di prodotti per la casa con un fatturato di svariati miliardi di dollari vende una vasta gamma di articoli per la casa e la cura personale attraverso vari brand in tutto il mondo.

Fondata nel 1846, C&D è una delle aziende di beni di consumo confezionati in più rapida crescita, con vendite in tutto il mondo. Le sue divisioni sono Specialty Products, Consumer Domestic, e Consumer International.

Background

Un’azienda leader nel settore dei prodotti per la casa aveva bisogno di introdurre un nuovo data center nella propria struttura a supporto di applicazioni di produzione critiche. A causa della natura della sua struttura di produzione, l’azienda aveva bisogno di un data center in grado di ottimizzare lo spazio e resistere a un ambiente polveroso, potenzialmente dannoso per i sistemi informatici. Doveva aumentare la capacità mission-critical proteggendo nel contempo il nuovo data center.

E per farlo ha scelto Vertiv. In collaborazione con il nostro partner per i servizi elettrici, abbiamo garantito la consegna “chiavi in mano” di una struttura per data center in loco ma a sé stante, basata sulla potente e compatta infrastruttura SmartMod™ di Vertiv.

Garantendo la continuità operativa delle tecnologie chiave, SmartMod è una soluzione per l’infrastruttura informatica modulare sotto forma di enclosure personalizzata per data center. Si tratta di un’unità completamente integrata, indipendente e rapidamente implementabile facile da trasferire e studiata per supportare le aziende per diversi anni.

Riepilogo del caso

Ubicazione: America del Nord

Requisito chiave: un’azienda di prodotti per la casa aveva bisogno di una nuova infrastruttura dati in grado di salvaguardare una proprietà di valore evitando al tempo stesso potenziali danni provocati dalla polvere che satura l’ambiente di produzione.

Prodotto/servizio: l’infrastruttura SmartMod mette a disposizione enclosure prefabbricate intelligenti e rapidamente implementabili per data center modulari, stazioni di atterraggio dei cavi o l’aggregazione di reti.

Risultati:

  • Installazione di una soluzione di infrastruttura SmartMod in loco ma isolata dall’ambiente al fine di proteggere i computer dai rischi ambientali
  • Aumento di 20 kW della capacità in termini di dati
  • Riduzione dei costi attraverso la limitazione dei tempi di installazione e l’eliminazione della necessità di aggiornamenti delle sale computer
  • Elaborazione di una progettazione che C&D può facilmente riprodurre più volte altrove
SCARICA IL CASE STUDY (PDF)
Login dei partner

Lingua & Ubicazione