Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Standardizzazione nella progettazione dei data center? Quando ha senso

Tony Gaunt •

La versione originale di questo blog è stato pubblicato il 22 gennaio 2019.

I data center odierni sono più complessi che mai, richiedono una grande attenzione ai dettagli e sono progettati tenendo presente innumerevoli variabili esterne. Tenendo conto di questi fattori, quanto è probabile che vedremo approcci più standardizzati alla progettazione dei data center?

Quanto stiamo parlando di standardizzazione dei data center?

Dopo significative discussioni con i nostri clienti avvenute nel corso del 2018 e del 2019, possiamo sicuramente dire … qualcosa del genere. In realtà non vedremo data center tutti uguali replicati da un sito all’altro come avviene in genere per le catene di negozi. È tuttavia probabile che vedremo un limitato ma significativo spostamento verso progetti, apparecchiature e strutture più standardizzati. Stiamo già standardizzando i componenti delle apparecchiature e adottando funzionalità di progettazione compatibili con le varie tipologie di data center.

Che cosa ha a che fare tutto questo con la disponibilità dei data center?

Le differenze dovute alle esigenze e alle peculiarità locali verranno sempre più ridotte al minimo al fine di evidenziare i vantaggi offerti da una progettazione più uniforme dei data center.

Questi vantaggi sono notevoli, a partire dalla riduzione dei costi e dalla semplificazione dei sistemi, sia per coloro che operano in questi data center, sia per coloro che vi forniscono assistenza. Un certo livello di standardizzazione aiuta anche i fornitori di apparecchiature e i costruttori di data center a ridurre i tempi di implementazione. Anche i progetti standardizzati offrono decine, o addirittura centinaia di opzioni, e ciò causa la creazione di strutture con innumerevoli combinazioni e permutazioni. Infatti preferiamo considerare la cosa come una personalizzazione a volume elevato piuttosto che come una standardizzazione.

Naturalmente tutto ciò avverrà solo se le pratiche non comprometteranno la disponibilità e le prestazioni dei data center. Se gli approcci standardizzati ed economicamente convenienti faranno di più per prevenire il tempo di inattività, saranno la soluzione prescelta. Se aumenteranno il rischio di tempo di inattività, non lo saranno. La disponibilità è e sarà sempre il fattore chiave dei data center.

Che cosa pensi in merito? Stiamo procedendo verso una progettazione dei data center più normalizzata?

Iscriviti al nostro blog per restare aggiornato sulle ultime tecnologie e tendenze del mercato.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione