Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di una maggiore capacità di elaborazione? Prova un data center modulare prefabbricato.

Il report di 451 Research mette in evidenza l’aggiornamento di Vertiv SmartMod™ e Power Module al fine di affrontare le sfide di capacità e di distribuzione dei clienti

La continua pressione per una capacità di elaborazione maggiore e di rapida implementazione, specialmente nella rete edge, sta creando un periodo di trasformazione digitale senza precedenti per i clienti Vertiv.

I data center modulari prefabbricati (PFM) e le power room rispondono a questa esigenza e, di conseguenza, stanno alimentando uno dei mercati con la crescita più rapida nell’infrastruttura dei data center. 451 Research prevede che la crescita del mercato prefabbricato sarà forte nei prossimi due anni, fino a raggiungere un fatturato di 4 miliardi di dollari nel 2020.

Cosa c’è dietro questo cambiamento nel panorama delle infrastrutture dei data center?

Mentre alcuni carichi di lavoro delle applicazioni stanno passando al cloud o alle strutture di co-ubicazione, molte aziende preferiscono conservare alcuni dati in loco a causa di requisiti di sicurezza o di bassa latenza.

Tuttavia, con l’aumento della densità, le applicazioni in loco esistenti iniziano ad avvicinarsi al limite della capacità di elaborazione. I sistemi PFM offrono un’opzione rapida per aumentare la capacità con un ingombro ridotto. Esemplificano il grande spostamento dell’industria dalla complessità di apparecchiature e componenti disparati a soluzioni più semplici sviluppate a partire da blocchi di costruzione più standard.

In che modo le soluzioni modulari per data center di Vertiv soddisfano queste esigenze?

Per le strutture che necessitano di un data center PFM per l’implementazione “drop-in” o chiavi in mano che supporti una rapida scalabilità, Vertiv SmartMod e Power Module offrono la soluzione ideale. Le soluzioni Vertiv SmartMod, parte di un portafoglio standardizzato, consentono ai potenziali clienti di scegliere tra una serie di configurazioni di prodotto di facile comprensione per le quali ricevono preventivi rapidi e tempi di consegna stimati. Vertiv Power Module è disponibile in due versioni principali e semplifica i progetti di costruzione o ristrutturazione di data center senza una revisione completa delle pratiche di progettazione e costruzione esistenti.

Ad esempio, Vertiv ha impiegato 6 mesi per implementare 11 power room per un provider di servizi che ha bisogno di incrementare rapidamente la capacità di trasmissione in un sito carrier-neutral connesso in fibra ottica. In un altro scenario, Vertiv ha ottenuto le autorizzazioni per l’infrastruttura modulare del data center che richiede il rispetto delle norme edilizie canadesi e dei requisiti sismici per una struttura di telecomunicazione. L’arco di tempo dall’ordine iniziale all’avvio è stato di 24 settimane.

In un altro esempio, Vertiv ha dovuto prendere in considerazione l’elevata sensibilità di un casinò alla velocità di distribuzione e alle prestazioni costanti. Fortunatamente, il processo di ordinazione semplificato per i sistemi SmartMod ci ha permesso di espandere rapidamente la possibilità di giocare senza toccare lo spazio vuoto del data center esistente.

La linea Vertiv SmartMod si rivolge a requisiti di capacità minori. Ogni modulo contiene tutti i componenti necessari, come la gestione remota, ma può comunque essere adattato alle esigenze del cliente. Ogni modulo può essere configurato per contenere da 2 a 12 rack e fino a 90kW di carico per un armadio o 180kW per due armadi congiunti.

I Vertiv Power Module possono essere scalati con incrementi di 120 o 200kW fino a 600kW in un singolo armadio di sistema e possono essere scalati con moduli aggiuntivi. Tutti i moduli di alimentazione includono il raffreddamento, la soppressione degli incendi, il quadro elettrico e possono contenere batterie sufficienti a contenere il pieno carico per un massimo di cinque minuti. La versione monolitica da 1000 o 1200kW, costruita intorno al sistema leader del settore Liebert EXL S1, offre un pacchetto di potenza critica e densa per la costruzione di grandi cantieri.

Le nuove linee SmartMod e Power Module di Vertiv sono immediatamente disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa e saranno disponibili in Nord America all’inizio di quest’anno.

Per saperne di più sul mercato PFM e sui vantaggi dell’utilizzo delle soluzioni Vertiv SmartMod e Power Module, scaricare il report di 451 Research intitolato “Vertiv adds ready-made products to its datacenter tailoring business”.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione