Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Perché i condotti a sbarra plug-n-play sono vantaggiosi per i data center?

Marc Dawson •

Ottimizzazione dei data center con i condotti a sbarra plug-n-play

La tecnologia dei data center negli ultimi anni è stata rivoluzionata e continua ancora a evolversi. I responsabili dei data center si impegnano per creare dei data center sostenibili, in grado di soddisfare le richieste di energia attuali e di garantire funzionalità a lungo termine.

In passato la distribuzione dell’alimentazione avveniva tipicamente mediante unità PDU e RPP che fornivano alimentazione ai rack tramite cavi disposti sotto un pavimento rialzato. Con l’evoluzione delle tecnologie è però emerso il lato negativo di questa soluzione e i data center hanno dovuto trovare un approccio diverso alla distribuzione dell’alimentazione nelle strutture mission-critical.

Abbiamo elencato solo alcuni dei modi in cui i condotti a sbarra plug-n-play hanno migliorato l’efficienza e la scalabilità dei data center, riducendo i costi di gestione:

White space

I responsabili dei data center devono ottimizzare l’uso del cosiddetto white space e sfruttarne le potenzialità. I condotti a sbarra sopraelevati eliminano la necessità di pannelli di alimentazione remoti, lasciando più spazio utilizzabile per i rack dei server. Le cassette di derivazione si possono collocare ovunque lungo il condotto sbarra, eliminando così chilometri di cavi per i gruppi di continuità. Il condotto a sbarra a canale aperto richiede meno apparecchiature nel white space, lasciando quindi uno spazio più funzionale per le apparecchiature IT.

Scalabilità

A causa delle fluttuazioni della domanda e dei continui cambiamenti sperimentati dai data center, gli impianti elettrici diventano obsoleti molto rapidamente. Questo comporta un aumento dei costi e ritardi nei progetti. La scalabilità è fondamentale per consentire ai data center di adattarsi ed espandersi facilmente quando è necessario. I condotti a sbarra plug-n-play consentono di aggiungere facilmente degli alimentatori in nuove posizioni senza dover arrestare i sistemi. Si ottiene così una soluzione sostenibile per i data center che richiedono adattabilità.

Maggiore efficienza energetica

Le aziende sono sempre alla ricerca di modi per aumentare l’efficienza energetica, al fine di affrontare le fluttuazioni della domanda nel settore. I condotti a sbarra hanno un’efficienza energetica maggiore rispetto ai cavi per i singoli gruppi di continuità. È consigliabile calcolare le caratteristiche di caduta di tensione specifiche di ogni fornitore, così da individuare la soluzione più adeguata per migliorare l’efficienza energetica.

Raffreddamento più efficiente

Generalmente all’aumentare della densità di potenza corrisponde un maggior numero di cavi di alimentazione sotto il pavimento, che ostruiscono il flusso d’aria e quindi richiedono soluzioni di raffreddamento più potenti. Al contrario, i condotti a sbarra plug-n-play richiedono un raffreddamento inferiore nel white space, grazie all’installazione sopraelevata.

Consumo energetico monitorato

Per i responsabili dei data center è fondamentale adottare pratiche di monitoraggio efficienti per pianificare accuratamente le azioni future. Monitorando il consumo energetico del data center si è sempre consapevoli delle modifiche necessarie per migliorare. I condotti a sbarra sono dotati di soluzioni di monitoraggio integrate che forniscono ai responsabili dei data center informazioni in tempo reale sulle prestazioni di ciascun rack. Un monitoraggio efficace consente di migliorare l’efficienza energetica e di ridurre i costi. Inoltre, consente ai responsabili dei data center di prevedere le tendenze e la crescita futura.

Risparmio sui costi

La gestione dei data center è oggi più costosa che mai, con l’aumento dei costi energetici e la richiesta di servizi 24 ore su 24. L’installazione di condotti a sbarra plug-n-play presuppone un costo iniziale superiore rispetto ai processi più tradizionali, ma nel corso della sua vita utile costituisce una soluzione molto più conveniente. Una volta installati, i condotti a sbarra richiedono una manutenzione nettamente inferiore. Grazie alla struttura modulare permettono di aggiungere, togliere o spostare i rack senza dover spegnere il sistema.

Sicurezza e flessibilità sono prioritarie per i data center, nel 2023. I condotti a sbarra plug-n-play consentono un approccio alla distribuzione dell’alimentazione che garantisce sicurezza, risparmio sui costi ed efficienza superiore in tutti gli aspetti operativi dei data center.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione