Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Dai data center all’Edge, come implementare e gestire i dispositivi IT in modo più rapido e sicuro

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem automatizza e velocizza la gestione IT

Le organizzazioni stanno gestendo una flotta di dispositivi IT in aumento e questa tendenza non farà che accelerare con la crescita dell’edge computing. Secondo Gartner, anche se attualmente il 10% dei dati generati dalle aziende viene creato al di fuori dei data center tradizionali o delle infrastrutture cloud, entro il 2025 questa cifra raggiungerà il 75%. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui iniziative di trasformazione digitale in rapida evoluzione, modelli di lavoro ibridi e innovazione delle applicazioni con Internet of Things e 5G. L’intensità tecnologica delle organizzazioni è in continua evoluzione e non c’è niente di cui preoccuparsi.

Questo cosa comporta per i data center e i team IT? Se non lo hanno già fatto, presto questi team distribuiranno e gestiranno i dispositivi su reti distribuite su larga scala. Di conseguenza, molti team desiderano sviluppare processi e tecnologie per essere in grado di implementare e gestire siti e dispositivi su larga scala. Tuttavia, la sicurezza resta una priorità. Man mano che i team IT gestiscono sempre più l’infrastruttura da remoto, desiderano anche bloccare i processi e le sessioni, rendendoli accessibili solo agli utenti autorizzati. Gli hacker hanno fatto sì che si rafforzasse il concetto che i team IT devono tenere conto prima di tutto della sicurezza, quando adottano processi remoti e cercano ed eliminano continuamente le vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati.

Di quali strumenti di gestione remota hanno bisogno ora i team IT

Mentre i team IT valutano le piattaforme di gestione IT, vogliono:

  • Un piano per la diversità delle infrastrutture: I team IT hanno bisogno di un’unica piattaforma di gestione in grado di gestire sia i siti aziendali che quelli Edge con un’infrastruttura eterogenea di più fornitori. Gestiscono grandi flotte di dispositivi, tra cui server, desktop, archiviazione e networking, unità di distribuzione dell’alimentazione rack (rPDU) e gruppi di continuità rack (rUPS), solo per citarne alcuni. Una piattaforma di gestione IT che combina dispositivi KVM su IP, macchine virtuali e gestione dei processori di servizio, consente al personale IT di distribuire e gestire tutti questi dispositivi da remoto e in modo sicuro.

  • Approccio a prova di futuro: L’epoca dei sistemi proprietari e del lock-in dei fornitori sta terminando. Durante la recente crisi economica, il 68% delle organizzazioni ha adottato un software open source per risparmiare tempo e denaro. In un’altra indagine, il 94% degli intervistati ha affermato che il software open source è stato altrettanto valido o addirittura migliore del software proprietario, probabilmente a causa del fatto che viene innovato continuamente e collettivamente.

    Una piattaforma di gestione IT deve essere basata su standard aperti come OpenBMC e Redfish, fornire API che consentano ai team IT di connettersi ai loro strumenti e dispositivi preferiti e semplificare i compiti di gestione. Inoltre, il firmware open source integrato consente al reparto IT di aumentare l’efficienza operativa. Il personale può facilmente aggiungere i miglioramenti più recenti per aumentare la sicurezza, le prestazioni e le funzionalità del dispositivo. I team IT possono anche aprire il firmware Linux per soddisfare le esigenze dei clienti, con una soluzione sicura e consolidata basata su standard a protezione di tutte le parti interessate. Tutte queste funzionalità si traducono in una piattaforma che resisterà alla prova del tempo e si evolverà di pari passo con la tecnologia più recente.

  • Efficienza operativa migliorata: I processi manuali richiedono troppo tempo e introducono lacune ed errori nei processi IT. I processi automatizzati consentono a un team IT di gestire spazi più ampi per sito e dispositivo senza dover assumere nuovo personale, pur riducendo i tempi di implementazione. Il personale può automatizzare aspetti come l’onboarding degli utenti, le modifiche alla configurazione e la creazione di report sullo stato, rendendo più rapida e semplice la configurazione di dispositivi e siti. Può anche utilizzare la nostra apparecchiatura di aggregazione per assegnare indirizzi IP ai moduli IP in modo indipendente dalle reti dei clienti. Questo si traduce in un minor numero di indirizzi IP e costi inferiori.

  • Gestione dei dispositivi durante le interruzioni: I tempi di inattività imprevisti sono il tormento di qualsiasi azienda digitale. Le funzionalità di gestione out-of-bound consentono al reparto IT di accedere da remoto ai dispositivi, anche quando la rete non è disponibile o non esiste. Il personale IT sarà in grado di connettersi alle apparecchiature dei clienti, risolvere rapidamente eventuali problemi e ripristinare il servizio, per un’esperienza migliore. Inoltre, il reparto IT può aggiornare le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma di gestione IT durante il suo utilizzo, migliorando ancora di più la disponibilità.

  • Controllo dell’accesso e dell’uso dei dispositivi: I team IT vogliono controllare attentamente l’accesso e l’uso dei dispositivi. Una piattaforma di gestione IT consente al personale autorizzato di avviare sessioni VM remote, garantire un accesso sicuro agli utenti approvati, controllare le operazioni che possono eseguire e verificare i processi per migliorare ulteriormente la sicurezza. I dispositivi KVM IP forniscono agli utenti un accesso sicuro alle applicazioni e ai dati locali con crittografia end-to-end di tutto il traffico.

  • Migliorare la sicurezza dei dispositivi: Grazie alla centralizzazione della gestione dei dispositivi, il reparto IT può verificare in continuazione la loro condizione. Ciò significa che il personale è in grado di risolvere rapidamente problemi come quelli relativi alle patch obsolete, che potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza. Gli aggiornamenti automatici tengono aggiornati i dispositivi, mentre il firmware integrato fornisce una sicurezza runtime di alta qualità, eliminando un intero vettore di vulnerabilità basate sulla memoria.

Man mano che i team IT ampliano i loro compiti di gestione, hanno bisogno di un sistema che cresca con i requisiti aziendali e tecnologici. Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem è una piattaforma di gestione IT che si adatta a data center, siti Edge e dispositivi. Consente di semplificare i compiti di monitoraggio e gestione IT con una piattaforma di gestione, un rack manager, moduli di interfaccia e firmware Linux integrato che permette ai team IT di eseguire processi sicuri.

Sia che i team IT gestiscano data center di grandi dimensioni o data center modulari, closet IT, sale server, laboratori di test, stazioni radio o altro ancora, Avocent ADX Ecosystem porterà chiarezza e controllo ai processo aziendali. Quando si tratta di velocità, scalabilità e sicurezza, Avocent ADX Ecosystem aiuta il team IT a fornire i risultati desiderati dall’azienda.

Scopri di più su Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem oggi stesso.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione