Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il mondo degli affari ha imparato quanto sia importante per le organizzazioni poter cambiare il proprio modo di operare. Ogni giorno abbiamo ascoltato storie di ristoranti e negozi tradizionali che hanno chiuso o modificato drasticamente il modo di servire i clienti. Le aziende che operano con un centro di distribuzione e più negozi tradizionali o con negozi ibridi sono diventate improvvisamente una parte importante del panorama del settore. La necessità di una migliore gestione remota cresce di pari passo con la digitalizzazione del mondo, e le aziende limitano il numero di dipendenti che possono trovarsi contemporaneamente in un luogo di lavoro. La gestione out-of-band cellulare rafforza ulteriormente il controllo che i team IT hanno sulle proprie infrastrutture di rete. La connettività LTE consente ai responsabili IT di mantenere il controllo anche quando l'alimentazione è inattiva e nessuno è presente in sede.

Che cos’è la gestione out-of-band cellulare?

La gestione out-of-band, o OOBM (Out-Of-Band Management), è la capacità per un responsabile IT di controllare le risorse di rete mentre lavora fuori sede attraverso un altro canale come un console server seriale. La gestione out-of-band cellulare si verifica quando un dispositivo di gestione remota, come un console server, è dotato di connettività LTE usata per garantire la continuità come rete primaria o come rete secondaria durante il failover. Questa funzione elimina la necessità di svegliare qualcuno perché si rechi presso il data center alle 2 del mattino per riparare un server o un dispositivo di rete, o di doverlo fare personalmente.

Dove è necessaria la gestione out-of-band cellulare?

La gestione out-of-band LTE è molto utile per le organizzazioni che desiderano disporre di una rete secondaria per le filiali in cui i lavoratori IT non possono essere sempre presenti in loco. Abbiamo visto molte organizzazioni di vendita al dettaglio avere successo utilizzando le nostre soluzioni out-of-band cellulari in cui esiste una connessione Ethernet primaria, ma non un'opzione secondaria.

Inoltre, luoghi come le stazioni base cellulari e i nuovi negozi in costruzione impiegano comunemente l'OOB secondario cellulare in attesa dell’installazione della rete completa. In situazioni come questa, la rete cellulare viene considerata primaria, per sempre oppure solo fino a quando non viene installata la rete completa.

Esempio di un’applicazione reale

Per un nostro cliente retail, introdurre nuove tecnologie come i kiosk in-store e i display a realtà aumentata ha aiutato a mantenere le vendite durante la pandemia. Questo cliente è stato in grado di continuare a generare miliardi di dollari di entrate grazie a centinaia di vetrine e a una vasta rete di e-commerce, ma la crescita continua ha richiesto una soluzione IT facile da gestire per avvicinare la potenza di elaborazione ai clienti e per renderla affidabile.

Per aiutare il cliente a scaricare il proprio utilizzo di data center centralizzati e sul cloud, abbiamo installato Vertiv™ Avocent® Serial Console e il software gestionale Vertiv™ Avocent® DSView™. La console seriale fornisce l'accesso remoto per la configurazione delle porte, l’installazione degli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi e il disaster recovery; ciò consente una gestione sicura delle reti in-band e out-of-band tramite l'accesso alle porte seriali, oltre a:

  • Una maggiore resilienza del sistema
  • La riduzione dei costi di supporto del data center
  • Una gestione remota semplificata dei sistemi di edge computing
  • Uptime massimizzato
Soluzioni di gestione out-of-band cellulari

La famiglia di console server seriali Vertiv Avocent® ACS 8000 offre visibilità e controllo sicuri in-band e out-of-band sulle apparecchiature a valle nella maggior parte delle applicazioni di rete. Recentemente sono stati rilasciati nuovi modelli dotati di supporto per il failover LTE, i quali consentono al personale IT e del centro operativo di rete di eseguire la gestione dei dati da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento. Grazie all'architettura con processore dual-core ARM con capacità di memoria ampliate, al sistema operativo Linux aggiornato e al software gestionale DSViewTM, i clienti possono usufruire di elevati livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità in modo indipendente dalla connettività IP.

Siamo disponibili per aiutarti a trovare il modo migliore per aumentare la personalizzazione e la gestione centralizzata degli utenti per i sistemi di dati. Se stai cercando di creare soluzioni innovative per più impegnative sfide in materia di gestione remota dei tuoi clienti, visita il sito www.Vertiv.com/Partners.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione