Prestazioni Edge ottimali
Edge è un’evoluzione, non una rivoluzione
Ai tuoi clienti viene chiesto di soddisfare le crescenti esigenze del loro business e i tempi di inattività vanno evitati a tutti i costi. Hanno bisogno di avere la certezza che la loro infrastruttura continuerà a funzionare bene anche in futuro. Ecco come puoi aiutarli:
Le loro sfide Edge
Cosa fare:
Assicurati che ogni percorso critico sia dotato di un percorso ridondante, in modo tale che se un dispositivo viene spento o non funziona, un altro possa prendere il suo posto.
Le prese di codifica o i cavi di alimentazione colorati per l’identificazione dei feed A/B possono contribuire a ridurre la possibilità di rimozione accidentale dei cavi.
Cosa fare:
Assicurati che sia stato acquistato un sistema di alimentazione di backup in caso di interruzione dell’alimentazione
Cosa fare:
Assicurati che ogni percorso critico sia dotato di un percorso ridondante, in modo tale che se un dispositivo viene spento o non funziona, un altro possa prendere il suo posto.
Cosa fare:
Un software obsoleto è più suscettibile alle violazioni della sicurezza.
Consiglia una nuova soluzione che disponga di protocolli di sicurezza adeguati. Il guasto del software può verificarsi quando non sono stati eseguiti test corretti. Consiglia al cliente di sperimentare e testare il software prima di implementarlo.
Cosa fare:
In un’area sismica è molto probabile che sia richiesta una certificazione OSHPOD. Assicurati che venga acquistato un adeguato sistema di alimentazione di backup che assicuri la continuità operativa in caso di interruzione dell’alimentazione.
La ridondanza è fondamentale se l’apparecchiatura del cliente si trova in un’area ad alto rischio di disastri naturali. Se possibile, consiglia di predisporre la ridondanza geografica (ridondanza tra le sedi fisiche).
Trova la soluzione giusta
Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.
Argomenti di conversazione
- Sebbene non tutte le aziende siano uguali, un sondaggio ha evidenziato che un quarto delle aziende perdeva tra 301.000 e 400.000 dollari all’ora a causa dei tempi di inattività, mentre un altro 14% perdeva oltre cinque milioni di dollari all’ora.
- Il costo netto delle interruzioni non solo impone un effetto finanziario diretto, ma anche costi indiretti a livello di operatività. Nella maggior parte dei casi, il tempo di inattività operativo scarica sull’azienda ulteriori costi in termini di manodopera e calo della produttività.
- Per alcune aziende bisogna anche prendere in considerazione i danni alla reputazione. Ad esempio la grande violazione dei dati di cui fu vittima Target nel 2013 costò all’azienda 162 milioni di dollari e interessò più di 70 milioni di clienti, molti dei quali si rivolsero ai social media.
Hai bisogno di maggiori informazioni?   Visita il nostro Partner Portal
Perfeziona il loro Edge con l’infrastruttura Vertiv
Le attività dei tuoi clienti si affidano all’IT per supportare nuove applicazioni Edge e per migrare il computing e l’archiviazione più vicino a clienti, dipendenti e dispositivi. Tuttavia essi non possono fare tutto questo da soli.
In qualità di Architects of Continuity, Vertiv offre un ampio portfolio di sistemi di infrastrutture intelligenti, software e servizi in grado di affrontare le sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che i tuoi clienti devono affrontare durante l’evoluzione di edge. Non importa quale sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.
Per ulteriori informazioni, clicca sugli indicatori arancioni all’interno dell’immagine.
Gestione dell’hardware
Scopri come ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza del data center utilizzando l’accesso e il controllo da remoto di Avocent
Avocent ACS 800 Serial Console
Avocent ACS 8000 Advanced Console Server
Avocent Local Rack Access Console
Rack & Enclosure
Prodotti rack e di contenimento flessibili ed economici per data center.
Thermal Management
La base della gestione del flusso dell’aria nel data center è il design del corridoio caldo-freddo, nel quale gli armadi sono disposti in file alternate con prese d’aria (corridoi freddi) e scarichi d’aria (corridoi caldi) l’una di fronte all’altro. Questa configurazione consente agli operatori del data center di concentrare la portata d’aria di raffreddamento solo dove è necessario, nelle prese d’aria IT, e di evitare costi e inefficienze inutili derivanti dal condizionamento dell’intero spazio.
Monitoraggio remoto
Che si tratti di monitoraggio delle batterie, di sistemi di rilevamento delle perdite, della temperatura, dei sensori per ambienti industriali difficili o di altri sistemi complessi dei data center, siamo tutti concordi sul fatto che si tratta di una parte essenziale per la protezione e la sicurezza di un impianto critico.
Vertiv Environet Alert - Presto disponibile
Trellis Power Insight - Presto disponibile
UPS
UPS intelligente ed efficiente per la protezione delle tue applicazioni mission-critical
UPS Liebert GXT5, 750-3.000 VA
Distribuzione dell’alimentazione in rack
La linea di Rack PDU di Vertiv soddisfa i vari requisiti di distribuzione dell’alimentazione delle applicazioni IT e ambientali.

Articoli correlati a Edge

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
febbraio 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Scopri di più