Compact et économique, l’Avocent® ACS800 vise les segments de la périphérie dans des secteurs comme la vente de détail, l’enseignement et la finance, en proposant un accès informatique à distance et une connectivité IoT.
Rungis, France [22 mai, 2017]– Vertiv, anciennement Emerson Network Power, annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau serveur de port console compact qui doit élargir son offre de dispositifs conçus pour l’Internet des objets et apporter une solution pour la surveillance à distance, la gestion out-of-band et la connectivité IoT aux segments du marché qui dépassent les frontières du datacenter traditionnel. Le nouveau serveur de port console Avocent® ACS800 exploite la plateforme technologique du serveur de port Avocent ACS8000 lancée à l’automne 2016, mais cette fois dans un format plus condensé et avec des fonctions de connectivité économiques qui rendent le concept accessible aux utilisateurs subissant auparavant des contraintes d’espace et de budget. Le serveur de port console Avocent ACS800 sera disponible partiellement en juin et partout dans le monde au troisième trimestre de cette année.
Cette nouvelle plateforme produit illustre la volonté de Vertiv de moderniser le rôle joué par les serveurs de port console au sein des réseaux. Si la préservation de la haute disponibilité et la gestion à distance des équipements informatiques restent les fonctions essentielles du serveur de port console Avocent ACS800, son format compact et son prix bas, associés à de nouvelles fonctions de connectivité, la rendent idéale pour les segments de la périphérie et de l’IoT, en particulier pour des secteurs comme l’enseignement, la finance et la vente de détail, qui ont souvent des antennes dispersées.
« Vertiv investit dans le développement de produits de gestion informatique centrés sur les besoins des clients en périphérie (Edge) en créant un écosystème de connectivité. Notre ample portefeuille, destiné à des segments divers, est unique sur le marché, » explique Jay Wirts, vice président et directeur général des équipements de gestion informatique pour Vertiv. « Notre nouveau serveur de port console Avocent ACS800 s’intègre parfaitement aux bandeaux de prises électriques en rack et d'alimentation électrique ininterrompue, tout en permettant de connecter les sites de périphérie à des capteurs de surveillance environnementale, des dispositifs USB et même d'autres systèmes de gestion des immeubles tels que des commutateurs de transfert automatique et des systèmes de contrôle du refroidissement. Pour exploiter au mieux ces possibilités, il faut les intégrer dans un format adapté aux contraintes d’espace et de budget des clients. »
Les modèles Avocent ACS800 ont deux, quatre ou huit ports série multi-protocoles (RS232, RS485 et RS422), quatre ports USB, un port pour capteur environnemental et un port de sortie numérique. La connectivité réseau est assurée par un double port Gigabit Ethernet, un modem analogique interne en option ainsi qu’un routeur cellulaire 4G/LTE externe en option, disponible directement auprès de Vertiv et pris en charge par un partenariat stratégique avec Cradlepoint. Le serveur de port console Avocent ACS800 peut être posé ou monté grâce à trois kits de montage : montage sur rack 1U, montage mural ou montage sur rail DIN.
Pour plus d’informations sur le serveur de port console Avocent ACS800 ou sur notre large portefeuille d'applications de serveurs de port console , rendez-vous sur www.VertivCo.com.
À propos de Vertiv
Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations commerciales et industrielles. Anciennement sous le nom Emerson Network Power, Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l'alimentation, le refroidissement et l'infrastructure, sous les marques ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ et Trellis. Au cours de l’exercice 2016, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site VertivCo.com.
Contact 
Camille Garcia 
Camille.garcia@fleishmaneurope.com 
Tel : 01 53 32 61