Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Quels sont les différents types d’ASI (onduleur) ?

Différentes technologies conçues pour répondre à une variété de besoins différents

Les trois technologies de base de l’alimentation sans interruption (ASI ou onduleur) ont leur place dans la protection de l’infrastructure IT distribuée d’aujourd’hui, en particulier en périphérie du réseau. Chaque technologie a ses avantages et chacune peut être nécessaire pour configurer une protection électrique économique, en particulier dans les systèmes complexes. La sélection d’une ASI pour votre application particulière nécessite l’examen d’un certain nombre de facteurs. La taille de la charge, l’emplacement et la criticité de l’équipement à protéger sont essentiels, ainsi que des considérations budgétaires, lors du choix d’une ASI comme protection électrique.

Les trois principaux types de configuration d’un onduleur sont les suivants : online double conversion, line-interactive et offline (également appelé standby et batterie de secours). Ces ASI sont définies par la façon dont le courant circule au sein de l’unité.

Online double conversion

Le courant alternatif (CA) est stable et propre à la production. Toutefois, pendant sa transmission et sa distribution, il est soumis à des chutes et des pics de tension, voire à des coupures totales, qui sont susceptibles d’interrompre les opérations informatiques, de provoquer la perte de données et d’endommager les équipements. Lorsqu’il s’agit de protéger les charges IT critiques, seule la technologie online double conversion protège entièrement contre toutes ces perturbations électriques, offrant les plus hauts niveaux de sécurité pour les réseaux.

Une ASI online est généralement également appelée double conversion, car l’alimentation entrante est convertie en courant continu (CC) puis reconvertie en courant alternatif. Cette conception CA-CC/CC-CA assure un degré accru d’isolation de la charge des irrégularités de l’alimentation principale.

L’ASI online prend l’alimentation CA entrante et la convertit en courant continu (CC) à l’aide d’un redresseur pour alimenter la batterie et la charge connectée via l’onduleur de sorte qu’aucun commutateur de transfert d’alimentation n’est nécessaire. En cas de défaillance de l’entrée CA principale, le redresseur chute hors du circuit et les batteries maintiennent l’alimentation vers l’appareil connecté à l’ASI. Lorsque l’alimentation d’entrée CA est rétablie, le redresseur reprend l’alimentation de la plus grande partie de la charge et commence à charger les batteries.

Comme l’alimentation passe par une ASI online en continu, la sortie est une onde sinusoïdale parfaite. Ce type d’ASI protège la charge critique contre pratiquement toutes les perturbations de l’alimentation, y compris les harmoniques subtiles et la distorsion de forme d’onde.

Cela signifie que la qualité de l’alimentation de l’ASI online est nettement meilleure que celle des autres technologies. Les technologies offline et line-interactive réduisent l’impact des pics, des surtensions et des chutes de tension en coupant les pics et les creux, en augmentant l’alimentation ou en basculant sur la batterie de secours. Dans la trajectoire normale d’une onde sinusoïdale électrique, cependant, la plupart des fluctuations d’énergie sont laissées à elles-mêmes. L’ASI online régénère l’onde sinusoïdale, pas seulement le conditionnement de l’alimentation secteur brute.

Une ASI online fournit une alimentation CA continue de haute qualité à l’équipement sans coupure lors du transfert vers la batterie, protégeant l’équipement de pratiquement toutes les perturbations d’alimentation dues aux pannes, aux baisses de tension, aux creux de tension, aux surtensions ou aux interférences de bruit. Une véritable ASI online double conversion fournit un conditionnement d’alimentation à 100 %, un temps de transfert nul vers la batterie, aucun changement de tension de sortie et une meilleure suppression transitoire que les appareils line-interactive.

Online double conversion est le mode de fonctionnement le plus courant de l’ASI utilisé pour protéger les grands datacenters en fournissant toujours le plus haut niveau de qualité d’alimentation à la charge. Les systèmes online permettent également de réguler la fréquence, ce qui est essentiel pour les groupes électrogènes afin de se protéger des variations communes au démarrage du groupe.

Line-interactive

Les ASI line-interactive fournissent à la fois le conditionnement de l’alimentation et la batterie de secours. Cette technologie est particulièrement efficace dans les zones où les pannes sont rares, mais où les fluctuations de l’alimentation sont fréquentes. Les ASI line-interactive prennent en charge une large gamme de fluctuations de tension d’entrée avant de transférer sur batterie.

Au-delà de l’autonomie batterie, une ASI line-interactive offre un bien meilleur contrôle des fluctuations d’alimentation que les systèmes offline. L’avantage essentiel d’une ASI line-interactive est le circuit d’amplification de tension et la plage de tension d’entrée acceptée par l’ASI. Plus la plage est large, plus vous bénéficierez d’une protection totale.

La technologie de l’ASI line-interactive assure le conditionnement de l’alimentation avec une coupure de l’alimentation de 4 à 6 millisecondes lors du transfert sur batterie, et protège contre les problèmes d’alimentation les plus courants rencontrés sur un réseau. Ici, l’ASI surveille également le niveau de tension et équilibre les sous-tensions et les surtensions. Cette technologie offre un bon choix pour assurer une protection raisonnable et des coûts d’exploitation modérés.

Avec une ASI line-interactive, l’onduleur devient partie intégrante de la sortie et est toujours sous tension. L’onduleur peut fonctionner en sens inverse pour charger la batterie lorsque l’entrée CA est normale, et passer à l’alimentation par batterie lorsque l’entrée est défaillante, ce qui assure le filtrage et la régulation de la tension. Les ASI line-interactive dépendent de la batterie pour conditionner l’alimentation. Cette technologie a donc tendance à épuiser sa batterie plus fréquemment que les ASI online qui conditionnent l’alimentation par le biais du processus de double conversion.

En cas de coupure de l’alimentation d’entrée CA, le commutateur de transfert de l’unité s’ouvre et l’alimentation circule de la batterie vers la sortie de l’ASI. Avec l’onduleur toujours sous tension et connecté à la sortie, une ASI line-interactive fournit un filtrage supplémentaire et réduit les transitoires de commutation par rapport à une ASI offline. Les ASI line-interactive sont généralement utilisées dans les applications en rack inférieures à 5 000 VA.

Offline

Une ASI offline, également appelée standby ou batterie de secours, est un choix économique. Les meilleures ASI offline basculent sur la batterie suffisamment vite pour éviter les anomalies d’alimentation et les courtes pannes de courant. Une ASI offline protège contre la plupart des pics, mais ne maintient pas une alimentation parfaite pendant les creux et les surtensions mineures.

La clé de la qualité d’une ASI offline est la plage d’alimentation que l’appareil va accepter avant de passer sur batterie. Plus la plage est étendue, moins la batterie se déchargera, et plus la durée d’autonomie sera conséquente lorsque l’alimentation sera coupée. Plus l’ASI passe en mode batterie, plus la durée de vie de la batterie est courte.

La technologie d’ASI offline protège contre la plupart des pics d’alimentation en limitant la tension excessive, et permet d’éliminer plus de 90 % de toutes les pannes. Une ASI offline passe l’alimentation CA directement à travers l’appareil, au-delà d’un commutateur de transfert, et vers le point de sortie où la charge protégée est connectée.

Lorsqu’une panne de courant d’entrée se produit, la batterie intégrée et l’onduleur, qui convertit l’alimentation CC de la batterie en courant CA, sont activés et connectés à la sortie par le commutateur de transfert. Il y a généralement une coupure d’alimentation de 6 à 8 millisecondes lors du transfert sur batterie.

Cette technologie convient mieux aux appareils de moins de 1 500 VA tels que pour les petits bureaux, les ordinateurs personnels et autres applications moins critiques. L’ASI offline est une bonne option pour ceux qui nécessitent une capacité d’alimentation et un coût plus faibles. La technologie d’ASI offline fournit une protection électrique pour les équipements de bureau, les consoles de jeu, les postes de travail, les réseaux sans fil et autres appareils électroniques. Pendant une panne de courant, elle fournit suffisamment d’autonomie pour sauvegarder le travail en cours et effectuer un arrêt sécurisé de l’équipement. Outre une protection électrique de secours, la plupart des ASI offline offrent également une protection de base contre les surtensions.

Solutions Onduleurs Vertiv

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation