Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv



What network switches will the Vertiv Geist SwitchAir work with?

Vertiv Geist offers a variety of SwitchAir configurations to fit most switch models. Check our SwitchAir Finder or talk with a sales representative.

How does Vertiv Geist SwitchAir work to keep my switches from overheating?

Vertiv Geist’s SwitchAir creates a barrier between switch air intakes and hot exhaust air in the back of server racks, while also guiding cool air from the cold aisle to the switch intakes.

What is the difference between Passive and Active SwitchAir devices?

The Passive SwitchAir product works by simply creating a channel for cold air to flow to switch intakes. The Active SwitchAir product works in a similar fashion but use fans to force cold air through the channel.

Will there be downtime while installing the SwitchAir product?

In most cases, you will be able to install the SwitchAir product in your rack without unplugging your network switches.

Are mounting screws and cage nuts included with the SwitchAir?

No, mounting screws and cage nuts must be purchased separately.

What is the suggested distance between front and rear rails for SwitchAir installation?

The SwitchAir was designed to be installed assuming a rail distance of 29in / 73.7cm.

Additional Resources

Contact Us

Contact our sales or support teams for more information about our power distribution products.

View Vertiv Geist SwitchAir

Network switches, load balancers and routers typically sit at the top and back portion of the rack, away from the cold aisle airflow at the front of the cabinet. This placement makes it difficult for cold air to flow from the front of the rack to the air intakes of the network switch equipment, increasing chances of failure over time. SwitchAir helps prevent failure by channeling cool air from the front of the rack to the air intakes regardless of where the equipment is mounted.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation