Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Battery precision is the foundation of AI power stability

12 min. Lire

As GPU clusters ramp up and down in milliseconds, the gap between stable operations and costly infrastructure failure comes down to one thing: how accurately your battery system knows its own state.

Download the white paper

Artificial intelligence (AI) infrastructure runs fast. Power management for AI needs to be precise, stable, and reliable.

Modern AI workloads — from large language model (LLM) training to real-time inference — generate rapid, large-burst power patterns that cycle between idle and peak draw in fractions of a second. These fluctuations propagate upstream and stress generators, transformers, switchgear, and utility connections.

For years, operators have worked around this challenge with familiar but imperfect tools: oversizing upstream infrastructure to absorb worst-case spikes, imposing software-based power caps on graphics processing unit (GPU) clusters to artificially limit peak draw, or managing generator instability reactively through operations teams. These approaches reduce exposure but don’t eliminate it. They also come at a cost: higher capital expenditure (CapEx), reduced compute utilization, and longer job completion times.

Input power smoothing (IPS): Manage and prevent consequences

Input power smoothing (IPS) uses integrated lithium battery cabinets working in tight coordination with Vertiv™ power converters to act as an active energy buffer between AI loads and upstream power sources. When load fluctuations stay within UPS capacity, the battery stays out of the loop entirely. Upstream sources see a stable, controlled demand profile. When load spikes exceed capacity, the battery steps in as a short-duration energy source, absorbing the volatility before it reaches the grid.

State of charge (SOC) and state of health (SOH) accuracy

IPS is only as reliable as the data driving these collective patterns and insights.

At the heart of every IPS decision is the battery management system (BMS). Specifically, two metrics calculating millions of data points with precision: State of charge (SOC) and state of health (SOH). When SOC and SOH are communicated accurately, the uninterruptible power supply (UPS) can make real-time decisions to balance IPS performance with backup protection.

In this research, discover:

  • Why AI load volatility increases dependence on accurate battery state reporting
  • What accurate and precise reporting enables across near-, medium-, and long-term operations
  • How engineered integration between the battery cabinet and UPS makes IPS effective for modern AI load profiles

Accurate SOC protects uptime. Accurate SOH protects the lifecycle. Engineered integration makes it work.

Download the white paper to understand why precision battery management is a strategic advantage for AI infrastructure at scale.

+

AI Intelligence artificielle Disponibilité et temps utilisable Innovation en matière de centres de données Rendement Transformation de l’architecture électrique Coût total de possession

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more

Langue et localisation