Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

 

 

Background

Faced with growing demands for high-speed broadband services, the customer was looking at expanding the capacity of its upstream connection bandwidth with the international internet gateway. Increasing the bandwidth, however, means more power is required to support the new infrastructure.

During the design stage, the customer was met with a few challenges. First, the new server room is located at the building's second floor, making it difficult to use traditional 48V DC power equipment due to cabling concerns and possible high voltage drop as the power room is situated at the ground floor with some 50 meters from the server room. In addition, the server room space is small and has limited floor area for IT equipment.

 

Case Summary

Location:

Malaysia

Critical Need:

The customer was looking for a cost-effective, yet high-efficient power solution to support its capacity expansion, while addressing existing infrastructure challenges.

Vertiv Solution:

Netsure™ HVDC series

 

What is HVDC?

HVDC, or high-voltage direct current, utilises 240-400V DC energy to distribute power within a facility or data centre. Traditionally, a facility utilises power from a grid that is converted and distributed throughout the facility. However, in telecom or high-density applications, utilising energy from the grid can be inefficient due to multiple energy conversions that result in wasted energy. In this instance, DC power is the best alternative to optimise the unnecessary conversion steps thereby reducing the power losses.

DOWNLOAD THE CASE STUDY

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation