Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Cupiagua Field Uses Precision Cooling for Energy Savings and Improved Availability

avril 30, 2021

Background

The Cupiagua field in eastern Colombia is an important source of gas and represents a considerable source of income for the local community. Almost since its inception, managers of the Cupiagua field have been using the same conventional, comfort air conditioning equipment, which generated high operating costs and low energy efficiency due to long-time use. A move to precision cooling equipment was needed to address these issues and the frequent power outages occurring due to overheating of the electrical panels, especially in the storage facilities, control and gas reinjection rooms, the reinjection containers, and the field’s main substation.

 

Results

  • Optimized cooling throughout the production lines, storage facilities, control room, gas reinjection room, reinjection containers, and main substation
  • Drastic reduction in corrective maintenance and parts replacement
  • Electricity savings of 12% with no negative impact on availability and customer service
  • Comprehensive, integrated thermal management solution that did not require local adaptations

 

Case Summary
Location:​

Aguazul, Casanare

Critical Need:

The heat density of the existing critical infrastructure at Cupiagua field was 6-10 times greater than a typical office space, requiring an intelligent thermal management solution to ensure proper environmental monitoring and gas production continuity.

Vertiv Solution:
  • 32 Liebert® PEX precision air conditioning systems between 20-35 kilowatts
  • Liebert® Mini-Mate2 thermal management system
  • Smoke, gas, and fuel sensors
  • Intelligent Liebert® iCOM™ controls for electrical substation
  • Engineering, installation, testing, and commissioning with follow-up technical support
DOWNLOAD THE CASE STUDY
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation