Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

QTS Achieves Higher Energy Efficiency With Upgrades to Vertiv Cooling Systems and Monitoring

mars 08, 2017

Background

QTS has experienced significant growth over the past 10 years, going from a single data center in 2005 to a coast-to-coast portfolio of 12 data centers encompassing more than 4.7 million square feet. To ensure continued provision of leading-edge services and optimal performance from its newly acquired facility, QTS required improved cooling system efficiency and greater visibility into system performance. An upgrade of fans and controls, utilizing the latest in cooling technology, was warranted to maintain cooling stability, improve efficiency, and reduce costs.

Results

  • Earned a $150,000 rebate by partnering with Sacramento Municipal Utility District
  • Initially saved $12,000 per month in energy costs and expect additional savings with continued system optimization
  • Reduced carbon footprint with more than 75 percent immediate reduction in the energy consumption of Liebert thermal management units
  • Improved Power Usage Effectiveness (PUE) by 0.16
  • Provided better intelligence to building management system (BMS) for improved system visibility
  • Improved uniformity of under floor static pressure enabling adjustment of air flow to match equipment loads by changing floor tiles
  • Eliminated air leakage through thermal units that were previously off or in standby via the Liebert iCOM control’s proprietary virtual damper
  • Exceeded minimum ROI estimates by 40 percent and achieved targeted savings sooner than budgeted
  • Maximized free cooling through improved unit airflow and cooling control

Case Summary
Location:​ ​Sacramento, California
Critical Need: QTS sought to achieve energy efficiency goals that would deliver enough cost savings to yield a full return on investment (ROI) in 2.5 years. The company also desired advanced monitoring capabilities for continued best-practice data center management.
Vertiv Solution: The team from Vertiv™ Services installed electrically commutated (EC) fans and Liebert® iCOM™ control systems into 64 cooling units, and provided and installed wireless sensors for monitoring of cooling improvements.

DOWNLOAD THE CASE STUDY

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation