Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

A simple solution to cooling TOR switches that saves you time, money and headaches

For years, managers have relied on the hot aisle-cold aisle configuration as the foundation of their data center cooling strategy. And for most equipment, with the exception of the top of rack switch, this concept works beautifully. 

Racks are arranged with two cabinet fronts facing each other, creating a cold aisle where cool air can enter into the front of the equipment. Hot air is then exhausted out of the back of the equipment into a hot aisle, where the backs of cabinets face each other. This prevents the hot exhausted air from being drawn into other equipment, optimizing server rack cooling efficiency, extending equipment life, and preventing damage from overheating, which could ultimately lead to costly downtime for your data center.

image.png

The exception to the hot aisle-cold aisle configuration rule

Unfortunately, not all critical data center equipment plays nice in a hot aisle-cold aisle configuration, with top-of-rack switches (TORS) providing one of the biggest challenges.

Data center managers appreciate the many advantages of TORS, especially because they can be mounted closer to the equipment, and they reduce the amount of cabling needed to link servers. However, depending on the manufacturer, model and configuration, these pieces of equipment often must be mounted at the top and back portion of the rack, furthest away from the cold aisle airflow at the front of the cabinet with the ports facing the hot aisle. Depending on where the cooling inlets are located on the equipment (side, front or rear), they often end up taking in the exhaust air of all the other devices in your data center.

What’s a data center manager to do?

Some choose to do nothing. But this strategy compromises the effectiveness of the switches. A switch that is constantly ingesting warmer air than it should will have its useful life cut short and could fail unexpectedly, compromising the continuity of your operations. 

A second option is to remove a blanking panel from the front of the cabinet. But this decreases efficiency and can jeopardize cool airflow to adjacent IT equipment.

Switch it up for a simple, cost-effective solution

The good news is that data center managers have a third choice, and it’s an easy one to adopt. The Vertiv™ Geist™ SwitchAir® airflow management solution is retrofit-friendly and works like a duct to shroud the switch and access cooling airflow from the cold aisle supply, channeling the conditioned air back to the hard-to-reach inlets.

The SwitchAir solution complements the data center’s existing cooling strategy and helps protect expensive TORS with minimal effort and expense. It works to cool switches regardless of their inlet location and where they are mounted, and the solution can be installed when the switch is in operation.

What’s more, it is simple to find the right SwitchAir for your specific equipment and configuration. Two options are available:

  • An active SwitchAir that uses embedded fans to push air to the switch inlets
  • A passive SwitchAir that channels cool air to the switch inlets and prevents hot air exhaust from entering the switch


Vertiv provides a SwitchAir Finder with more than 350 unique switch part numbers to match the right SwitchAir with your network switch model(s). Simply enter your TORS manufacturer, model, and intake information to instantly find the right solution for your data center.

Learn more and make the switch today

For more information about the SwitchAir solution and how it can help easily solve a major data center cooling challenge, download our SwitchAir application brief and brochure, or view our new SwitchAir video and get ready to make overheated switches a thing of the past.

N’hésitez pas à vous abonner à notre blog pour connaître les toutes dernières tendances, technologies et actualités.

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation