Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Vertiv présente une solution d’infrastructure préconçue en rangée pour accélérer les déploiements de centres de données en périphérie et en périphérie de réseau AI en Amérique du Nord

26-6-30

Vertiv™ SmartRow™2 offre des bâtis, de l’alimentation, un refroidissement et une gestion centralisée dans une conception flexible et neutre pour la pièce

Westerville, Ohio [16 avril 2024] — Les centres de données Edge sont souvent déployés dans des espaces non traditionnels avec une infrastructure et des mesures de sécurité inadéquates pour protéger l’équipement informatique, créant une cause potentielle de déploiements lents et compliqués. Pour améliorer la disponibilité de ces applications de plus en plus critiques, Vertiv (NYSE : VRT), un fournisseur de premier plan de solutions d’infrastructure numérique et de continuité critiques, a dévoilé Vertiv™ SmartRow™2, une solution innovante de centre de données en périphérie de réseau conçue pour réduire le temps de déploiement et les coûts associés aux constructions de centre de données en périphérie de réseau traditionnelles de 80 % et 30 %, respectivement. Le système est idéal pour soutenir l’écosystème d’IA en périphérie, fournissant une infrastructure complète pour l’informatique qui recueille et transmet des données pour le traitement de l’IA. SmartRow™ 10 kW à 20 kW est maintenant disponible en Amérique du Nord.

En tant que solution prête pour le déploiement, SmartRow 2 comprend le refroidissement en rangée, la protection et la distribution de l’alimentation, les bâtis informatiques et la gestion à distance au niveau du système, minimisant la planification et la préparation. Pour simplifier encore davantage le déploiement, Vertiv fournit des services de gestion de projet, d’assemblage et de démarrage, en plus d’une garantie limitée d’un an sur l’ensemble du système. Au fur et à mesure que les besoins changent, la solution peut être étendue pour accueillir jusqu’à cinq bâtis informatiques, avec une capacité d’alimentation par bâti allant de 3,3 kW à 6,6 kW. De plus, il existe une option pour intégrer la redondance d’alimentation et de refroidissement 2N, permettant une meilleure tolérance aux pannes et réduisant le risque de temps d’arrêt imprévus.

« À mesure que la demande de faible latence augmente, les centres de données de pointe gagnent en popularité, ils sont également de plus en plus un centre pour les processus essentiels à l’entreprise », a déclaré Joshua Schnack, vice-président de la gestion mondiale des produits de solutions informatiques chez Vertiv. « SmartRow 2 offre plus de vitesse et de simplicité qu’un déploiement en périphérie typique, permettant l’installation de l’infrastructure en moins d’une semaine, comparativement à un déploiement typique qui pourrait prendre jusqu’à 12 mois. Cela permet aux entreprises d’ajouter rapidement de l’équipement informatique et l’agilité nécessaire pour accroître facilement la capacité pour la croissance future. »

Le SmartRow™2 est doté d’allées chaudes et froides entièrement confinées, avec le système de refroidissement en rangée faisant circuler l’air froid dans les supports étanches de 19 pouces EIA310. En se concentrant uniquement sur le refroidissement du système au lieu d’une pièce, tout en ajustant la capacité en temps réel en fonction de la charge informatique, Vertiv™SmartRow™ . 2 peut permettre une réduction de la consommation d’énergie de refroidissement et des émissions de CO2 de 20 % en moyenne par rapport aux charges d’équipement et aux infrastructures similaires non déployées comme un système préconfiguré et fermé. Les ventilateurs d’urgence de chaque bâti offrent une protection supplémentaire, s’activant automatiquement lors de situations critiques pour éliminer la chaleur du système et fournissant plus de temps pour un arrêt contrôlé du système.

Le système centralisé de gestion des TI et de l’infrastructure permet aux opérateurs d’accéder et de contrôler à distance les serrures de refroidissement, d’alimentation et de porte SmartRow 2, et permet également la gestion des processeurs de service sur l’équipement informatique, le tout au moyen d’une seule interface. Le logiciel de surveillance en option s’intègre parfaitement au SmartRow 2 et fournit des données consolidées, une navigation 3D, une gestion multisite, une gestion multisystème, une navigation énergétique, des rapports et des journaux d’historique, un accès aux portes et plus encore.

Vertiv a également récemment annoncé son portefeuille de bout en bout pour les déploiements de systèmes informatiques haute performance (HPC) et d’IA, Vertiv™360AI. Les solutions comprennent l’alimentation, le refroidissement, les boîtiers, les services de cycle de vie de bout en bout et la gestion numérisée.

Pour plus d’informations sur la SmartRow 2 de Vertiv et les offres complètes d’alimentation, de refroidissement et de TI de Vertiv, y compris les solutions d’IA/HPC, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) réunit le matériel, les logiciels, les analyses et les services continus pour permettre aux applications vitales de ses clients de fonctionner en continu, de fonctionner de manière optimale et de croître avec leurs besoins commerciaux. Vertiv résout les défis les plus importants auxquels sont confrontés les centres de données, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles d’aujourd’hui grâce à un portefeuille de solutions et de services d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructure informatique qui s’étend du nuage à la périphérie du réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Westerville, en Ohio, aux États-Unis, exerce ses activités dans plus de 130 pays. Pour plus d’informations et pour les dernières nouvelles et le contenu de Vertiv, visitez Vertiv.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27 de la Securities Act et de l’article 21E de la Securities Exchange Act. Ces énoncés ne sont qu’une prédiction. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs énoncés dans les présentes. Les lecteurs sont référés aux dépôts de Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et tout rapport trimestriel subséquent sur le formulaire 10-Q pour une discussion sur ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque importants concernant Vertiv et ses opérations. Vertiv n’a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, et décline expressément toute obligation de le faire.

Personne-ressource

Brianna Rabe - Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com

Articles reliés

Langue et localisation