Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Hospital Protects Critical Imaging and IT Equipment with Vertiv Precision Cooling Solution

19-6-17

Vertiv engineers cooling strategies for two critical applications—imaging suites and network closets—to enable reliable, uninterrupted patient care while significantly improving energy efficiency.


Background

To accommodate greater demand for healthcare services, a major healthcare facility located in South Florida launched a vertical expansion of an existing bed tower, adding three stories and 75,000 square feet, including 96 patient rooms, imaging suites, and nurses’ stations. As a long-time partner to the hospital and provider of the IT infrastructure for its data center, Vertiv was the obvious choice to provide cooling solutions for the imaging suites as well as the network closets on the new floors. The Vertiv team worked with the architecture and engineering firm to specify solutions tailored to both applications to ensure 100% uptime of the hospital’s revenue-generating imaging equipment and its critical IT networks while extending the life of UPS batteries, maximizing energy efficiency, and ensuring a comfortable environment for both patients and staff.

Results

  • Enhanced reliability and increased protection for critical imaging and IT equipment
  • Prevented over cooling, improving energy efficiency by as much as 20%
  • Optimized the environment for equipment and people, improving patient care and patient and provider satisfaction
  • Trained internal staff to operate and maintain their cooling systems to optimize availability and reliability long-term
  • Provided peace of mind, convenience, and additional protection through a hassle-free extended warranty covering parts and services on all equipment

 

Case Summary
Location: South Florida
Critical Need: Everyone in a hospital—from the patients and providers to the administrators and owners—pays the price when cooling solutions fail. Most importantly, hospitals and their staff and patients rely on 100% reliability of medical equipment and hospital information systems. While these systems cannot be compromised, patients and providers must also be kept comfortable and cooling costs must be controlled. Ultimately, facilities and IT staff need the ability to easily spec and order power and cooling equipment that is reliable, space-efficient, and intelligent with remote monitoring capabilities, all at the lowest total cost of ownership.
Vertiv Solution: The Vertiv team provided Liebert® DataMate™ precision environmental cooling systems to deliver reliable, flexible, cost-efficient temperature and humidity control for the sensitive IT and cooling equipment.

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Langue et localisation