Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La asociación de Vertiv con NVIDIA conduce a avances tecnológicos que respaldan el futuro de la IA

Los líderes del sector colaboran para enfriar la ola de calor de la IA

Hoy, la inteligencia artificial (IA) afecta a innumerables aspectos de la vida diaria, desde cómo compramos ropa hasta cómo salvamos vidas en el quirófano. Por eso, el fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, cree que: “Cada sector se convertirá en un sector tecnológico”.   Sin embargo, aunque los avances en IA están revolucionando nuestra forma de trabajar y jugar, la alimentación necesaria para mantener esta proliferación de aplicaciones de IA tiene centros de datos que sienten el calor.   

Se espera que los centros de datos consuman hasta el 8 % de la electricidad del mundo si no se adoptan medidas.      Por lo tanto, los líderes del sector y del gobierno se están uniendo para desarrollar nuevas soluciones de gerenciamiento térmico que puedan equilibrar la demanda global de IA y otras aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) y a la vez mitigar el impacto medioambiental.   

En 2023, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (Department of Energy, DOE) desarrolló su programa de premios COOLERCHIPS para empresas que buscan tecnologías de enfriamiento innovadoras y altamente eficientes para centros de datos.   El programa llevó a una colaboración entre Vertiv y NVIDIA que ayudará a respaldar un futuro innovador y más eficiente de la IA.   

El desarrollo de tecnología de enfriamiento líquido nunca antes vista

NVIDIA colaboró con Vertiv y varios líderes del sector de universidades, empresas emergentes y otros proveedores para diseñar un sistema de enfriamiento que ayudara a NVIDIA y a sus socios a obtener una subvención de 5 millones de dólares del programa COOLERCHIPS. El proyecto de un sistema de enfriamiento avanzado tendrá lugar durante tres años y tiene como objetivo ayudar a resolver los futuros desafíos de eficiencia y enfriamiento del centro de datos por medio de combinar dos tecnologías de enfriamiento líquido del centro de datos en un solo sistema.   

La aplicación COOLERCHIPS reúne enfriamiento líquido directo al chip y enfriamiento por inmersión. Según NVIDIA, “En primer lugar, los chips se enfriarán con placas frías cuyo refrigerante se evapora como el sudor en las frentes de los procesadores, luego se enfrían para condensarse y volver a formarse como líquido. En segundo lugar, los servidores enteros, con sus componentes de menor potencia, se colocarán en contenedores sellados herméticamente y se sumergirán en refrigerante. Usarán un líquido común en refrigeradores y aires acondicionados para automóviles, pero aún no se usan en centros de datos”.   

Este enfoque tiene la capacidad de enfriar datos en contenedores con racks 25 veces más densos que los racks de servidores actuales y que funcionan en un entorno con temperaturas exteriores de hasta 40 °C (104 °F). La innovadora solución también costaría menos y funcionaría hasta un 20 % más eficientemente que los enfoques convencionales.   

“Hemos combinado nuestro liderazgo en soluciones de energía y enfriamiento con las innovadoras plataformas NVIDIA para ayudar a satisfacer las demandas de las aplicaciones más intensivas en computación y apoyar la implementación de la infraestructura de IA en todo el mundo”. -  Giordano (Gio) Albertazzi, director ejecutivo de Vertiv. 

Diseño de referencia de IA de Vertiv y NVIDIA

El plan de alimentación y enfriamiento más completo para fábricas de IA de última generación con NVIDIA GB200 NVL72.

Obtenga el diseño ahora

Una asociación que impulsa el futuro de la tecnología compatible con la IA

En marzo de 2024, Vertiv se convirtió en Socio de Asesoramiento: Socio consultor en la  Red de Socios de NVIDIA  (NPN), que proporciona un acceso más amplio a la experiencia de Vertiv y a todo el portafolio de soluciones de alimentación y enfriamiento. Vertiv es el único gran proveedor de infraestructura física en la NPN y fue seleccionado para proporcionar servicios de consulta y asesoramiento especializado a los clientes que implementan soluciones basadas en NVIDIA.   

NPN es un programa global para socios tecnológicos que ofrecen soluciones basadas o impulsadas por tecnologías NVIDIA. Entre los principales proveedores de software, de servicios en la nube, de soluciones y los integradores de sistemas, Vertiv se une a la red para ofrecer su experiencia en hacer frente a los desafíos de infraestructura únicos presentados por la computación acelerada. NPN proporciona acceso a una serie de beneficios, que incluyen soporte técnico, capacitación y oportunidades de colaboración, para ayudar a los socios a ofrecerles soluciones innovadoras a sus clientes.   

Según el director ejecutivo  de Barron, Jensen Huang, de NVIDIA, citó directamente la asociación de la compañía con Vertiv como una forma de crear soluciones de enfriamiento eficaces para los clientes que se enfrentan a las crecientes demandas de alimentación de las nuevas GPU de IA que entran en el mercado.      

Soluciones de IA preparadas para el futuro

Las soluciones de alimentación y enfriamiento de alta densidad de Vertiv están diseñadas para admitir la próxima generación de GPU que ejecutan las cargas de trabajo de IA con un uso intensivo de recursos informáticos de forma segura, con un rendimiento óptimo y con alta disponibilidad. El portafolio de tecnología de enfriamiento líquido de Vertiv incluye:   

Alimentando la revolución de la IA

Al continuar resolviendo los desafíos de alimentación y enfriamiento híbrido más complejos, Vertiv está ayudando a hacer posible la adopción generalizada de la IA. Contamos con la experiencia y la escala global para satisfacer las demandas en rápida evolución de la IA al ofrecer el portafolio más completo de soluciones de alimentación y enfriamiento, y una amplia red de servicios globales con ingenieros listos para apoyar las transformaciones de la IA.   

Gracias a décadas de experiencia liderando la innovación y los avances pioneros en infraestructura digital crítica, estamos impulsando las necesidades de IA hoy y del mañana. Para más información sobre cómo Vertiv apoya la revolución de la IA,  haga clic aquí. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación