Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Qué es un PDU para racks?

15 min. Leer

Las unidades de distribución de energía para racks (PDU para racks) son el último eslabón de la cadena energética y garantizan la entrega de energía esencial para las cargas de TI. Los PDU para racks están diseñadosa para distribuir energía a todos los tipos de equipos de TI dentro del centro de datos.

El PDU para racks no genera energía, sino que distribuye la energía del suministro eléctrico disponible. En un entorno de centro de datos típico, el PDU para racks se conecta a una unidad de distribución de energía (PDU) circuitos arriba, conocida comúnmente como PDU de piso. El PDU de piso distribuye la energía de la red eléctrica durante la operación normal. Durante un corte eléctrico, una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) recoge la carga de energía mientras se estabiliza el generador para comenzar a suministrar energía a las instalaciones. El PDU de piso es similar al panel de disyuntores en su hogar y divide la energía disponible en circuitos para que la electricidad pueda distribuirse en todas las instalaciones. El generador se usa para redundancia en caso de pérdida de energía de la red eléctrica. La energía se distribuye a través de las instalaciones del PDU de piso y se conecta el PDU para racks circuitos abajo. El PDU para racks distribuye la energía para los equipos de TI en cada gabinete y rack individual.

El PDU para racks es capaz de monitorear, administrar y controlar el consumo energético de múltiples dispositivos en entornos de centro de datos. Puede distribuir grandes cantidades de electricidad y puede accederse a ella a través de la red local o de manera remota. Para satisfacer las cambiantes necesidades del centro de datos, los PDU para racks pueden alojar mayores densidades de energía y resisten mayores temperaturas. Para evitar que la distribución de energía básica se ponga en peligro, algunos PDU para racks son fáciles de actualizar y reparar sin necesidad de eliminar la energía de los dispositivos conectados. Estas características minimizan los periodos de inactividad y cuentan con soporte por parte del fabricante para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (ANS).

¿Por qué es importante un PDU para racks?

A medida que los entornos de centros de datos se vuelven más dinámicos y complejos, muchas organizaciones están presionando a los administradores de centros de datos para que mejoren la disponibilidad y al mismo tiempo reduzcan los costos y aumenten la eficiencia. Los servidores de alta densidad y equipos de redes de última generación han aumentado la demanda de mayores densidades de los racks y los requisitos generales de energía de las instalaciones. Aunque las densidades inferiores a 10 kW por rack siguen siendo la norma, las implementaciones a 15 kW son típicas en instalaciones de hiperescala, y algunas incluso se acercan a 25 kW. Las configuraciones de alta densidad ofrecen niveles mejorados de rendimiento y capacidad, pero esto crea la necesidad de una entrega de energía más eficiente. Como resultado, las características y funcionalidad disponibles en un PDU para rack son cada vez más importantes para lograr una distribución eléctrica eficiente a fin de responder a los cambios en las capacidades y densidades del centro de datos.

Cómo elegir un PDU para racks

Al elegir su PDU para racks, comience con estas preguntas básicas:

  • ¿Cuáles son sus necesidades energéticas?
  • ¿Desea montar su PDU para racks vertical u horizontalmente?
  • ¿Qué nivel de monitoreo o gestión de potencia necesita?

Necesidades energéticas

La pregunta más importante al elegir un PDU PDU para racks es determinar las necesidades energéticas para los equipos de TI esenciales que se conectarán. Dependiendo del centro de datos, el administrador del centro de datos puede estar limitado a la energía disponible. En cambio, en otras situaciones, el administrador del centro de datos puede tener la opción de dictar qué suministro eléctrico se entrega al rack. Si el administrador del centro de datos tiene la capacidad para decidir la potencia disponible, debe determinar los kW aproximados necesarios para los equipos que se están implementando o que se implementarán. La potencia necesaria proporcionará la energía mínima requerida para los equipos en el rack, lo cual permite que el administrador del centro de datos determine adecuadamente la configuración energética necesaria del PDU para racks. Luego, el administrador del centro de datos podrá hacer que un electricista extraiga la energía necesaria con el receptáculo adecuado al rack que coincida con el PDU para racks.

Por otro lado, si el administrador del centro de datos está limitado por la energía que ya se encuentra disponible, deberá identificar el tipo de receptáculo en el que tendrá que enchufarse el PDU para racks. Según la energía disponible, la densidad del gabinete podría limitarse o será necesario implementar PDU para racks adicionales en el mismo gabinete para alcanzar la capacidad de energía requerida para los equipos implementados.

Configuraciones de energía

Existen numerosas opciones de configuración de energía para los PDU para racks y lo que está disponible diferirá según la región global donde se instalarán las unidades. Existen diferentes amperajes y voltajes disponibles, y también opciones de energía monofásicas y trifásicas. Los centros de datos podrían contar con un suministro monofásico o trifásico distribuido en todas las instalaciones. El suministro monofásico se usa más comúnmente en hogares y pequeñas empresas, pero también puede distribuirse en centros de datos desde una fuente de energía trifásica. Muchos centros de datos de alta densidad distribuyen el suministro trifásico en todo el centro de datos, ya que es más eficiente y soporta mayores densidades.

Determinar lo que es mejor dependerá de la energía disponible y de las necesidades energéticas de los equipos conectados. Los PDU para racks se encuentran disponibles con diferentes opciones de energía (monofásica de 100 V a trifásica de 240/415 V) y de corriente nominal (10 A a 120 A).

El montaje horizontal en comparación con el montaje vertical

Los PDU para racks se montan horizontal o verticalmente, dentro o fuera del gabinete del rack. Los PDU para racks horizontales se instalan dentro del rack y ocupan 1U o 2U de espacio en el rack y tienen de 8 a 16 salidas. Los PDU para racks montados verticalmente pueden tener hasta 54 salidas. Se instalan en la parte trasera o lateral del gabinete del rack para que no ocupen un espacio de montaje de equipos esenciales dentro del rack. Comprender el espacio de los centros de datos y los equipos de TI antes de elegir la opción de montaje para el PDU para racks puede contribuir a ahorrar costos, tiempo y espacio.

Tipos de PDU para racks

Un PDU para racks puede clasificarse como básico, con medidor, con monitoreo o con conmutador. En el núcleo, el PDU para racks ofrece una distribución eléctrica confiable en el rack, a la vez que los PDU para racks más inteligentes agregan capacidades de monitoreo remoto, administración de energía y plataformas de diseño preparado para el futuro.

PDU para racks básico

Los PDU para racks básicos ofrecen una distribución eléctrica confiable para los equipos esenciales de TI dentro de un rack o gabinete. Son soluciones económicas de nivel inicial. Cumplen con una gran variedad de requisitos y están disponibles en diferentes configuraciones eléctricas y de receptáculos. Deben cumplir con las normativas regionales (es decir, UL en Norteamérica y CE en EMEA), un requisito para muchos centros de datos y proveedores de seguros.

Más información sobre las PDU del rack básicas de Vertiv


PDU para racks con medidor

Los PDU para racks con medidor permiten que los administradores de centros de datos visualicen los indicadores del consumo energético al instante y desde una pantalla local. Esto es ideal cuando se implementan o trasladan equipos para monitorear el consumo energético y evitar las sobrecargas. Los PDU para racks con medidor son más adecuados para entornos de centros de datos altamente seguros que deben mantener la infraestructura de potencia con separación de aire de la red local.

PDU para racks con monitoreo

Los PDU para racks con monitoreo ofrecen un panorama completo del consumo energético, tanto en el rack como a través del acceso remoto, a la vez que continúa proporcionando una distribución eléctrica confiable para los equipos esenciales de TI. Los PDU para racks con monitoreo se encuentran disponibles en opciones de configuración con monitoreo remoto a nivel de unidad o a nivel de salida. Ofrecen un rápido acceso a información esencial para evaluar tendencias del consumo energético, así como para ofrecer alarmas para alertar a los usuarios si se superan los umbrales de energía definidos por el usuario. Se recomiendan para centros de datos de alta densidad que deseen monitorear o mejorar la efectividad del uso de la energía (PUE).

Más información sobre las PDU del rack monitorizadas de Vertiv


PDU para racks con conmutador

Los PDU para racks con conmutador proporcionan un panorama completo del consumo energético de los equipos esenciales de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar de manera remota la suministro en cada salida. Los PDU para racks con conmutador también se encuentran disponibles con opciones de configuración con monitoreo remoto a nivel de unidad o a nivel de salida. Los PDU para racks con conmutador son ideales para centros de datos que necesitan limitar el consumo energético en la salida para evitar sobrecargas accidentales y también para centros de datos remotos. Son extremadamente útiles para centros de datos que requieren una forma rápida y fácil de apagar y encender los equipos en instalaciones grandes o, en algunos casos, en una red completa de instalaciones.

Más información sobre las PDU del rack conmutadas de Vertiv

Características comunes de un PDU para racks

La función principal de un PDU para racks es garantizar que los equipos de TI cuenten con la energía esencial. Los actuales PDU para racks inteligentes y adaptables han ido más allá de la distribución eléctrica y ofrecien funciones para mejorar la agilidad, la eficiencia y la disponibilidad empresarial. A la hora de elegir un PDU para racks, deben considerarse características clave:

Salidas alternas

A medida que aumentan las densidades de los racks, la gestión del cableado y el equilibrio de las cargas se convierten en un desafío. Si las cargas no se equilibran bien en circuitos y fases, los administradores de centros de datos corren el riesgo de sobrecargar los circuitos o bloquear el suministro. Para simplificar el equilibrio de circuitos/fases y la gestión del de cableado, los fabricantes de PDU para racks ofrecen salidas alternas con código de colores que optimizan significativamente el proceso de implementación.

Bloqueo de salidas

Los mecanismos de bloqueo de salidas aseguran la conexión física entre los equipos de TI y el PDU para racks para garantizar que no se desconecten accidentalmente los cables de potencia de la salida, lo cual puede provocar una corte eléctrico accidental . Globalmente, la norma más común para salidas utilizada en los PDU para racks es la IEC320 C13 y C19. Los receptáculos IEC son aceptados internacionalmente y manejan voltajes de salida de hasta 250 V. Existen varias opciones que van desde la retención hasta el bloqueo de salidas de bloqueo disponibles en el mercado.

Un menor espacio

A medida que el espacio en el rack se vuelve cada vez más escaso, el PDU para racks debe ser compacto para que pueda instalarse en espacios reducidos. Según la configuración de energía, un PDU para racks vertical puede ser tan pequeño como 2 pulgadas (51 mm) de ancho por 2 pulgadas (51 mm) de profundidad.


Cadena a prueba de fallos

Acceder a la información de energía y ambiental de manera remota desde un PDU para racks inteligente requiere una conexión a la red. Los PDU para racks inteligentes con la funcionalidad de cadena margarita a prueba de fallos no solo simplifican la conectividad de los PDU para racks, sino que además garantizan que se informen los datos incluso cuando ocurre una interrupción en la cadena de red.

Agregación de IP

Las direcciones IP y los puertos de conmutación son cada vez más caros, por lo que los administradores de centros de datos pueden reducir el costo de implementar PDU para racks inteligentes usando unidades con capacidades de agregación de IP. Si le preocupan los costos de implementación, es importante investigar las limitaciones del fabricante ya que la cantidad de unidades que se pueden agregar en una sola dirección IP varían de 2 a 50 dispositivos. Otras características incluidas con la adición de IP, como la autoconfiguración de dispositivos circuitos abajo, también pueden reducir significativamente el tiempo y los costos de implementación.

Monitoreo ambiental

Los equipos de TI son susceptibles a las condiciones ambientales como el calor y la humedad. Los PDU para racks inteligentes tienen la capacidad para incorporar sensores ambientales para monitorear proactivamente las condiciones ambientales dentro del rack para garantizar óptimas condiciones operativas sin necesidad de implementar una solución de monitoreo separada.

Conectividad remota

Los PDU para racks inteligentes también proporcionan a los administradores de centros de datos la capacidad de acceder de manera remota al PDU para racks a través de la interfaz de red o de la conexión en serie para monitorear el consumo energético y configurar las notificaciones de alertas definidas por el usuario para evitar los periodos de inactividad.

Comunicación fuera de banda

Si la red principal hacia el PDU para racks se interrumpe, algunos PDU para racks proporcionan comunicaciones redundantes mediante la integración con dispositivos de administración fuera de banda, como consolas en serie o conmutadores KVM

Acceso DCIM

Existe una amplia variedad de soluciones de DCIM en el mercado que pueden ofrecer a los usuarios un único punto de acceso para visualizar datos ambientales y de energía en tiempo real. La DCIM también ofrece la capacidad de crear y recibir informes de tendencias que proporcionan visibilidad de las instalaciones completas para ayudar a los administradores de centros de datos a mejorar la eficiencia y la disponibilidad.


Diseño preparado para el futuro

Los administradores de centros de datos con PDU para racks básicos e inteligentes actualizables pueden actualizar fácilmente su dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente para aprovechar las nuevas tecnologías y hacer frente a las cambiantes necesidades empresariales, sin necesidad de reemplazar regletas de energía completas o interrumpir la energía hacia servidores esenciales.


Descargue el White Paper

 

Gracias por su solicitud. Nos comunicaremos con usted lo antes posible.

DESCARGAR EL ARTÍCULO TÉCNICO

 

Servicios de PDU para racks

Para optimizar los recursos de TI, las organizaciones pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por el fabricante del equipo original (OEM) de lal PDU del rackPDU para racks para simplificar la implementación y administración de los activos de sistemas eléctricos de energía esenciales.

Los servicios incluyen:

  • Arranque e instalación
  • Desmontaje y eliminación opcionales
  • Planes de protección extendidos
  • Informes exhaustivos
  • Soporte y respuesta ante emergencias in situ

Los socios de servicio del OEM pueden administrar la instalación y el arranque del PDU para racks. Aunque el personal de TI puede enfocarse en otras tareas, las compañías tienen la comodidad y la garantía de que los expertos del OEM administraron la configuración correctamente desde el principio. Estos técnicos también pueden administrar el desmontaje y eliminación de los PDU para racks antiguos.

Algunos proveedores ofrecen proporcionan un plan de protección de hasta 5 años para apoyar el ciclo de vida de los las PDU del rackPDU para racks. También pueden ofrecer proporcionar acceso a pedido a los historiales de servicio y a informes exhaustivos útiles para simplificar la administración de los las PDU del rackPDU para racks contratadascontratados. Existen servicios de respuesta ante emergencias in situ 24/7 para garantizar la máxima disponibilidad de las aplicaciones esenciales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE PDU DEL RACK DE VERTIV

Con los actuales centros de datos que cuentan con sistemas esenciales 24/x7, las organizaciones destinan inversiones significativas a cada componente de la cadena de energía, desde la entrada a las instalaciones hasta los las PDU del rackPDU para racks, para permitir una disponibilidad continua de los equipos. Con la Al comprender sión de su entorno, las necesidades energéticasde energía, los planes de crecimiento y los servicios que se encuentran a su disposición, las organizaciones estarán están mejor equipadas para encontrar las soluciones acertadas de alta disponibilidad correctas, en términos de infraestructura y equipos.