Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La industria de centros de datos sigue desarrollando centros de datos cada vez más grandes para satisfacer las necesidades de capacidad, mientras adopta medidas para reducir considerablemente su impacto en el medio ambiente.

Las compañías como Vertiv diseñan bajo criterios de sostenibilidad y aportan soluciones para centros de datos que contribuyen a cumplir con las exigencias actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. Los sistemas de agua helada pueden jugar un papel importante en esta evolución; permiten que los propietarios y los operadores puedan desarrollar nuevos centros de datos más eficientes para hacer frente a las emisiones directas e indirectas, las cuales se incluyen en las métricas del impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (TEWI).

Los impulsores del mercado de centros de datos enfriados por agua

¿Cómo funciona un sistema de agua helada?

En un sistema de agua helada, las unidades de enfriamiento (aires acondicionados en salas de computadoras o CRAH) se conectan con una planta de enfriamiento fuera del centro de datos que suministra el agua helada utilizada por las unidades de enfriamiento. El agua helada de las unidades de enfriamiento se bombea de vuelta a la planta de enfriamiento donde el calor se elimina a través de un sistema de refrigeración antes de regresar el agua fría a las unidades de aire acondicionado.

1. Vertiv™ Liebert® AFC - Gran capacidad de hasta 2,2 MW

2. Vertiv™ Liebert® AFC - Compresores scroll

3. Vertiv™ Liebert® AFC - Tornillo e inversor de tornillo con refrigerante bajo en GWP

4. Vertiv™ Liebert® HPC-S bajo en GWP

Vertiv ha diseñado sus sistemas de enfriamiento con agua helada para centros de datos para fijar nuevos objetivos de eficiencia y contribuir con la continuidad del enfriamiento para las cargas de trabajo de misión crítica.

Además, las soluciones de enfriamiento perimetral permiten satisfacer las necesidades en casos de aplicaciones sin piso elevado que hacen frente a consideraciones empresariales y técnicas como poco espacio en el piso, lo cual garantiza operaciones y temperaturas óptimas, mejora la protección, aumenta la eficiencia y simplifica la implementación.

Asimismo, los controles de los gerentes de plantas de enfriamiento maximizan la eficiencia del sistema de agua helada, lo cual optimiza el sistema como un todo al coordinar la operación de las unidades externas con las internas.

1. Vertiv™ Liebert® PCW

2. Vertiv™ Liebert® PCW-PWM

3. Vertiv™ Liebert® CWA

4. Vertiv™ Liebert® CRV

5. Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM

Rear-door heat exchangers are a mature technology that provide a viable solution for managing densities above 20 kW. These systems can form the foundation for a hybrid approach to data center cooling in which liquid and air-cooling systems work.

The next phase, in this evolution, is the move to direct liquid cooling that deliver high quality fluid to the racks, precisely controlling temperature, pressure, and flow rate to maximize efficiency and match the required cooling demand.

1. Vertiv™ Liebert® RHDX

2. Vertiv™ Liebert® XDU

Modular data centers are pre-engineered, prefabricated, and standardized buildings, equipped with power and cooling, that house servers and network equipment. The types of modular data centers include container data centers, prefabricated data halls, and prefabricated power & cooling modules. Our SmartMod™ family consists of these modular data centers that can go from a single module solution, 100kW IT, 12 IT racks up to a dual module solution that can offer up to 210kW and DX as a Thermal solution or Chilled Water.

Vertiv™ SmartMod™ Max CW extends the capability of the already existing SmartMod™ platform to larger deployments. You can rapidly achieve your objectives, and you don’t have to overspend the budget or overbuild based on uncertain future needs. SmartMod™ Max CW is a two-module type of all-in-one data center that best suits IT deployments up to 210kW and up to 24 IT racks. Configured with two rows of racks, the system uses hot aisle containments to ensure optimal performance and Chilled Water as the thermal management system.

1. Vertiv SmartMod™ Max Chilled Water

Analyzing the Environmental Impact of Chilled Water Systems

Sustainability has become one of the most important strategies for businesses and government organizations and will be a major force shaping the future. Chilled Water systems can play a major role in improving the carbon profile of data centers considering, in many facilities, approximately 25-35% of data center energy consumption can be attributed to air conditioning.

 

What are Direct Emissions

400-391-Vertiv-Chilled-Water-Graphic-Direct-Emissions.png

Direct emissions are related to a direct release into the atmosphere due, for example, to a leakage of a refrigerant fluid that can have a significant greenhouse effect, thus increasing the average global temperature.

 Why chilled water systems are effective at reducing direct emissions?

  1. Limited overall refrigerant charge per kilowatt (kW) of cooling. In some cases, the refrigerant may not even be required with data centers located in cold climates where heat is released through drycoolers or cooling towers.

  2. The refrigerant is stored in the chiller units located outside the datacenter. The refrigerant circuit is also typically tested in the factory to exclude leakages, and further tested on-site after installation. This minimizes the potential risk of refrigerant losses.

  3. Use of a range of refrigerants to limit the impact on the atmosphere, including hydrofluoro-olefin (HFO) and HFO-blended refrigerants that have a much lower GWP than traditional refrigerants.

What are Indirect Emissions

400x391-Vertiv-Chilled-Water-Graphic-Indirect-Emissions.png

Indirect emissions take into account the production of electricity used by the system during its operation.

The more efficiently a unit operates, the less energy is required and the lower is its impact on indirect emissions.

Why chilled water systems are effective at reducing indirect emissions?

  1. Inverter-driven compressors: to achieve higher efficiency levels, especially at partial loads cutting down electricity consumption.

  2. Freecooling technology: it allows the cooling of the system without activation of the compressor.

  3. Adiabatic technology: it additionally improves the efficiency as the ambient air is cooled down by passing through wet pads. It is then delivered at a lower temperature, achieving a higher freecooling capacity of the chiller and a more efficient operation of the compressor.

  4. Onboard unit controller: it enables the use of water whenever strictly needed preventing water from being wasted.

  5. Chilled plant manager control technology coordinates the operation of all the units and their main components allowing the integration and the coordination of the working mode between units and the main components.

Metrics: How to Calculate the Impact of Chilled Water Solutions

With effective use of low-GWP refrigerants, minimal risk of leaking, and a low pPUE and WUE, chilled water systems provide low impact thermal management both for raised floor and non-raised floor data centers.

The combination of low TEWI and low WUE makes chilled water systems one of the most sustainable choices for data center thermal management in terms of energy and water efficiency.

 

pPUE

pPUE - Partial Power Usage Effectiveness is ratio between the sum of energy used by the IT load and the cooling system divided by the energy used by the IT load. The lower the value, the more efficient the cooling system. 
 
A pPUE of 1 would represent a data center in which every watt of energy is being used by IT equipment and the cooling system uses no energy. 
 
Today’s Vertiv chilled water systems have the potential to support pPUE values lower than 1.1.

WUE

WUE – is the ratio between the annual site water usage in liters divided by the IT equipment energy usage in kilowatt-hours (kWh).

This metric is particularly valuable for those operating in a high stress water region.  

Vertiv chilled water solutions use onboard controllers to enable the use of water strictly when needed based on redundancy, efficiency, or cooling demand. The controller’s primary job is to prevent water from being wasted, reducing the WUE of the data center.

TEWI

TEWI is the algebraic sum defined under the Montreal Protocol, which represents the direct and indirect effects of the total carbon emissions of a cooling technology through its operating cycle.

It serves as a valuable metric in evaluating how well a particular cooling system can support the move to carbon neutrality because it encompasses both the role of refrigerants and the energy consumed by the system.

Legend:
GWP = Global warming potential (CO2 eq. kg)
L = Leakage rate per year (kg/year)
n = System operating time (years)
m = Refrigerant charge (kg)
αrecovery = Recycling factor
Eannual = Energy consumption per year (kWh)
β = CO2 emission per kWh

Optimizing Chilled Water Systems

Following are the optimization strategies that help chilled water systems to achieve excellent efficiency

icon-power-innovation.png

Increasing Air and Water Temperatures

Move from chillers to more advanced freecooling chillers. 
In just a few years, inlet air and water temperatures have risen significantly. This allows for an increased use of free-cooling technologies which can exploit cold external air temperatures as the main source of cooling, limiting the use of the compressor to cover the peaks occurring in the hottest periods of the year.

icon-power-precision.png

Optimizing the Chilled Water System Control as a whole

Use advanced thermal monitoring and control software such as Vertiv™ Liebert® iCOM™-S
To maximize chilled water system efficiency, it is important to consider the system as a whole by coordinating the operation of the units. The use of the chilled water plant managers control, such as the Vertiv™ Liebert® iCOM™-S, allows the coordination of the operation of all units:

- reducing the consumption of the pumps
- increasing the return temperatures of the fluid to the chillers
- optimizing the operating water temperature.

icon-power-control.png

Improved Compressor Technology

Use of the inverter driven compressors.
In a data center located in a mild climate, a large part of the total energy absorption is due to the chiller compressor. The use of innovative and efficient inverter driven compressor technologies can therefore help achieve improved compressor efficiency. Freecooling chillers that use inverter driven screw compressors enhance the energy efficiency of chilled water systems and consequently cut down electricity consumption.

icon-power-people.png

Heat Recovery

Capturing and reusing the waste heat rejected by the IT equipment and cooling systems.
Heat recovery can increase the efficiency of the chilled water system by allowing heat captured from the data center to be reused for other purposes. Instead of cooling the heat load, heat is effectively captured by the system and can be used to meet heating demand in other parts of the building, neighboring buildings, or a district heating network.

icon-power-confidence.png

Cooling Storage

Add cold water storage tanks.
Cold water storage tanks are an effective means for reducing energy consumption, as these tanks serve as thermal energy storage (TES) that help alleviate power plant loads during peak demand. Facilities ramp up their chiller systems at night to make cold water, taking advantage of lower night-time rates. These facilities then rely on this stored cooling capacity for day-time cooling.

References

¿Necesita asesoramiento especializado sobre las tecnologías de agua helada de Vertiv para su centro de datos?

¿Está listo para descubrir cómo las soluciones de agua helada de Vertiv pueden satisfacer sus necesidades particulares? ¡Complete el siguiente formulario, haga sus preguntas y obtenga el mejor asesoramiento por parte de nuestros expertos!

 


Consentimiento sobre aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria.

     Processing request ...

Gracias. Su envío ha sido recibido.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación