Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Alianza entre Vertiv y KIO Networks, en el 2019, permite ampliación de centro de datos en tiempo récord en México

octubre 11, 2021

Antecedentes:

El compromiso de KIO Networks de ofrecer un acceso a servicios por medio de plataformas digitales en México ha llevado a una ampliación única e innovadora de 1000 metros cuadrados en su centro de datos MEX5 gracias a la implementación del primer sistema free-cooling y el primer sistema de energía de respaldo con baterías de iones de litio en el país. El proyecto se completó de forma sorprendente, cuatro meses antes de lo programado.

Resultados:

  • Finalización del proyecto en un tiempo récord
  • Soporte para operaciones críticas 24x7
  • Sostenibilidad mejorada con soluciones de alta eficiencia que generaron un ahorro del 60% en el consumo energético
  • Diferenciación en el mercado con la instalación del primer sistema free-cooling y el primer sistema de energía de respaldo con baterías de iones de litio en México

 

Resumen del caso
Ubicación:

Tultitlán - Ciudad de México (México)

Necesidad crítica: KIO Networks necesitaba ampliar su centro de datos MEX5 en 1000 metros cuadrados y añadir 1,2 megavatios (MW) de potencia a la ubicación de Tultitlán, México. Se instalaron cuatro unidades UPS Liebert EXL S1 de 600 kilovatios con baterías de iones de litio. Este UPS monolítico sin transformador tiene un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) con topología de tres niveles, una eficiencia en modo de doble conversión de hasta un 97%, y una conexión inteligente en paralelo para optimizar la eficiencia con cargas parciales, lo cual ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono. 10 PDU Liebert FPC, cada una con una capacidad de 300 kilovoltamperios (kVA). 8 gabinetes de distribución eléctrica remota Liebert RX y la planta de enfriamiento Liebert HPC con función “Supersaver”, la primera en el país.
Necesidad crítica:
  • Vertiv™ Liebert®EXL S1
  • Vertiv™ Liebert®FPC
  • Vertiv™ Liebert®RX
  • Vertiv™ NetSure™ 8200
  • Vertiv™ Liebert®HPC
  • Vertiv™ Liebert®CW

DESCARGUE EL ESTUDIO DE CASO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación