Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Está dando seguimiento al consumo energético con una gestión inteligente de la carga?

Serie del blog: Control Vertiv™ NetSure™

Henrik Nilen •

Hubo un tiempo en el que los sitios de telecomunicaciones eran relativamente sencillos; las cargas eran estáticas y lineales. Los operadores sabían que el consumo energético incluía no solo el sitio, sino todas las piezas de equipo del sitio. Y por encima de todo, se destacaban por su consistencia.

Esos días son cosa del pasado.

Actualmente, con equipo basado en TI e implementado tanto en sitios Core como de acceso, las cargas fluctúan frenéticamente. Los nuevos servidores consumen más potencia, y la capacidad en una placa de identificación antigua no refleja necesariamente el verdadero consumo energético. Además, los servidores de mayor potencia generan más calor y los sistemas utilizados para enfriar estos servidores consumen energía. Lo que una vez fue un perfil de potencia simple, hoy es un objetivo en constante movimiento que requiere una gestión inteligente de la energía.

La proliferación de los sitios de múltiples arrendatarios complica aún más la gestión de la potencia y este desafío presenta niveles de complejidad adicionales. El consumo energético no solo se divide entre las diversas organizaciones; por lo general debe separarse en unidades de negocio o niveles funcionales dentro de cada organización. Una medición y una facturación exactas necesitan información que era bastante difícil de reunir hace 10 años.

Estas son tecnologías disponibles para ayudar a los operadores a enfrentarse a esta compleja realidad. La mayoría de estas tecnologías dependen de varios sensores y equipo adicional que, siendo sinceros, pueden ser costosos y tan confusos como el statu quo. Sin embargo, existen buenas alternativas para la gestión de la carga, como las soluciones integradas en el equipo estándar de energía de CD del sitio de telecomunicaciones.

Durante las últimas semanas, hemos destacado algunas características de la Unidad de Control Vertiv™ NetSure™ (NCU), el avanzado controlador de Vertiv para sistemas de energía de CD. Hemos cubierto temas como “peak shaving” (la nivelación de picos) y “shifting” (el desplazamiento de picos) y el modo de baterías de iones de litio, los cuales presentan oportunidades para una gestión energética inteligente. Además, Vertiv NCU ofrece una gestión integrada e inteligente de la carga, la cual permite que los operadores puedan tener una visión clara de las cargas de sus sitios y simplificar la gestión de estas, todo como parte de un sistema de energía de CD estándar.

La gestión inteligente de la carga ofrece muchos beneficios potenciales, tales como:

  • Ahorros energéticos: Vertiv NCU puede identificar la ubicación y el perfil de potencia de cada rack en un sitio determinado, detectar los puntos calientes potenciales y reconocer las ineficiencias en la distribución de la carga. Puede ayudar a los operadores a agrupar las cargas donde pertenecen y mapear la distribución eléctrica y la potencia térmica del sitio, lo cual permite que los operadores puedan mover los racks para optimizar el flujo de aire y el gerenciamiento térmico.

  • Disponibilidad: El sistema mide y muestra los datos de capacidad en cada disyuntor y cada corriente individual, lo cual ayuda a los operadores a comprender el rendimiento de la carga y a identificar los problemas potenciales. Estos datos pueden procesarse en el sistema de monitoreo de un cliente. Los usuarios pueden prestablecer los niveles de alarma de cada disyuntor y rack para proporcionar advertencias tempranas sobre las sobrecargas potenciales. Estos eventos son frecuentes en los sitios de telecomunicaciones actuales, donde los nuevos servidores con el doble de capacidad que sus predecesores se instalan por medio del uso de conexiones existentes que no están clasificadas para esos servidores. El resultado podría variar desde un interruptor disparado hasta un incendio.

  • Control de costos: Con Vertiv NCU, los usuarios pueden designar cuál disyuntor o fusible está conectado con un rack determinado o cualquier otro grupo de cargas, con visibilidad y control de estas conexiones por medio de una interfaz web fácil de usar y de arrastrar y soltar. Esto permite mediciones detalladas del consumo energético del cliente y una facturación exacta. Particularmente, todo los hardware y software de medición actuales utilizados para esta función están integrados en el sistema de energía de CD, lo cual elimina la necesidad y los costos de equipos adicionales.

Al igual que ocurre con otras características que hemos discutido en esta serie de NCU de Vertiv, la gestión inteligente de la carga se encuentra infrautilizada en muchas redes; es el sobrante de sitios y tiempos más sencillos, pero las redes actuales son más complejas y pueden beneficiarse de una gestión inteligente y proactiva de la carga.

¿Está utilizando la gestión inteligente de la carga en sus sitios? En caso afirmativo, ¿cuáles beneficios ha obtenido?

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación