Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Si has pasado algún tiempo buscando un SAI de alimentación de backup, ya sabes que cuando se trata de un sistema de alimentación ininterrumpida, tienes un número ilimitado de opciones. Acotarlos y elegir el suministro eléctrico adecuado para tu aplicación depende de una serie de factores diferentes, como la tipología del sistema SAI, la capacidad de carga del SAI y el tiempo de autonomía del SAI, por nombrar solo algunos.

Simplifica tu elección de SAI con una potente herramienta de selección de Vertiv

Vertiv ofrece un atractivo selector de productos donde puedes filtrar los sistemas SAI por estas y muchas otras funciones, y luego comparar las opciones que cumplen con tus criterios. Es una herramienta altamente eficaz y que ahorra tiempo para elegir el suministro de energía de backup del SAI ideal para tus requisitos específicos.

Sin embargo, para usar la herramienta de selector de productos de forma eficaz, hay varias cosas que debes saber. Volvamos atrás y comencemos con lo básico.

¿Qué es un SAI?

En nuestro artículo titulado ¿Qué es un SAI?, puedes encontrar una descripción detallada que incluye casos prácticos de SAI que analizan cuándo y por qué necesita un sistema SAI. El artículo explica que un sistema de alimentación ininterrumpida proporciona alimentación de emergencia instantánea a dispositivos críticos, como servidores y otros componentes electrónicos que se encuentran en las redes informáticas, a través de la energía que normalmente se almacena en una batería recargable. La alimentación del SAI garantiza que estos sistemas sigan funcionando correctamente incluso cuando falla la fuente principal de alimentación. A diferencia de los generadores u otras fuentes de alimentación de backup que pueden tardar unos segundos en activarse, un sistema SAI garantiza que la corriente de alimentación no se interrumpa en absoluto, de ahí el nombre de fuente de alimentación ininterrumpida. La batería de backup del SAI transporta la carga crítica hasta que las fuentes de alimentación de backup de mayor duración puedan implicarse y asumir el trabajo.

¿Cuáles son las diferencias entre las principales topologías de SAI?

Uno de los criterios de búsqueda clave que puede elegir en el Selector de productos SAI es el tipo de producto. Hay tres tipos diferentes de tipología de SAI: online doble conversión, line-interactive y offline (también llamado standby y batería de reserva). En el artículo ¿Cuáles son los diferentes tipos de sistemas SAI? exploramos cada uno en detalle. Pero la elección suele depender del grado de criticidad y sensibilidad del equipo que se protege.

Por lo general, un SAI online doble conversión proporcionará la mayor protección eléctrica al aislar la carga crítica de prácticamente todas las perturbaciones o irregularidades en la alimentación principal. Siempre está online, acondicionando la alimentación entrante y proporcionando batería de backup. Un SAI line-interactive también proporciona acondicionamiento de alimentación además de backup de batería y puede proteger contra la mayoría de los problemas de alimentación; sin embargo, hay una interrupción de 4-6 milisegundos en la alimentación cuando se transfiere al backup de batería. Por último, el SAI offline protege contra la mayoría de los picos y puede superar muchas carencias, pero no mantiene una alimentación perfecta durante pequeñas caídas y sobretensiones.

¿Debo elegir un SAI monofásico o un SAI trifásico?

La alimentación de CA monofásica se utiliza habitualmente para aplicaciones domésticas y comerciales ligeras, como iluminación y pequeños electrodomésticos. Los usuarios más pequeños, como escuelas, edificios de oficinas o aplicaciones Edge más pequeñas, pueden elegir un SAI monofásico con confianza. Sin embargo, los centros de datos más grandes y otras instalaciones comerciales e industriales con equipos que consumen mucha energía suelen requerir un sistema de alimentación trifásico que pueda proporcionar más energía con mayor eficiencia. El artículo Alimentación trifásica: Qué es y los beneficios que aporta proporciona una explicación detallada.

¿Qué potencia necesito para garantizar el tamaño adecuado del SAI?

El dimensionamiento adecuado del SAI es fundamental para optimizar la eficiencia operativa. Elige un SAI demasiado grande y la unidad será ineficiente. Elige una que sea demasiado pequeña y que no pueda soportar tu carga de alimentación en el futuro. Para determinar qué tamaño de SAI necesita, primero determina su carga de alimentación actual y calcula su carga de alimentación futura en función del crecimiento previsto y la adición de equipos más nuevos con mayores requisitos de alimentación. A continuación, deberás elegir un SAI con capacidad para satisfacer tu carga de corriente máxima con espacio para crecer.

Para ello, debes tener en cuenta dos cosas: la potencia nominal en voltios-amperios (VA) y el factor de potencia. Un sistema SAI con un factor de potencia de solo 0,8 puede proporcionar solo el 80 por ciento de su potencia nominal. Un sistema SAI con un factor de potencia de “unidad” (o 1,0) proporcionará el 100 % de su capacidad nominal. Puede especificar una capacidad de carga de 350VA a 20kVA mediante el selector de productos del SAI.

¿Qué necesito saber sobre la química de las baterías?

La herramienta Selector de SAI te permite especificar diferentes tipos de baterías, como plomo-ácido o ion-litio. Una batería de ion-litio es la opción más tecnológicamente avanzada. La tecnología de ion-litio ofrece una variedad de ventajas para los sistemas SAI, es un informe con más información sobre este tema. Sin embargo, las baterías más tradicionales, como VRLA, suelen tener un precio inicial más pequeño. Debes tener en cuenta las temperaturas de funcionamiento, el coste total de propiedad, la esperanza de vida y los requisitos de mantenimiento para elegir las baterías de SAI adecuadas para tu equipo de TI sensible y los requisitos empresariales específicos.

¿Qué pasa con el factor de forma? ¿Dónde montaré el SAI?

Los sistemas SAI vienen en una amplia variedad de factores de forma y el selector de productos SAI te permite elegir entre siete opciones diferentes, incluidos los sistemas SAI que son convertibles y pueden ser de montaje en rack o en torre. Otras opciones incluyen minitorres, unidades montables en el suelo, sistemas de escritorio o sistemas SAI de montaje en pared. Muchas veces, la elección viene determinada por el espacio disponible en el entorno de su centro de datos. ¿Tiene espacio libre en el rack? ¿O preferiría usar espacio en la pared y liberar el rack para más servidores y equipos de red? Algunas aplicaciones requerirán un sistema SAI demasiado grande para caber en el rack, en cuyo caso deberá tener en cuenta factores de forma de torre o independientes.

¿Cómo calculo el tiempo de autonomía del SAI para garantizar la cantidad adecuada de batería de reserva del SAI?

El tiempo de autonomía del SAI es la cantidad de tiempo que un SAI puede suministrar energía de batería a la carga conectada. Puedes calcular el tiempo de autonomía multiplicando la capacidad de la batería del SAI por la tensión de entrada del SAI y, a continuación, dividiendo la suma por la carga total admitida (en vatios). O puedes usar la calculadora de tiempo de autonomía del SAI de Vertiv para determinar el tiempo de autonomía de la batería para varios modelos de SAI Liebert diferentes. Solo tienes que introducir el modelo y, a continuación, arrastrar la barra del gráfico interactivo hasta la cantidad de carga adecuada para ver el tiempo de funcionamiento del SAI en minutos. La herramienta de selección de SAI también permite especificar el tiempo de autonomía de la batería preferido tanto a plena carga como a media carga y ver solo los modelos que cumplen esos criterios.

¿Qué más debo tener en cuenta?

Muchas organizaciones deben (o simplemente quieren) seleccionar sistemas SAI que cumplan con la TAA y que se fabriquen o “transformen sustancialmente” en Estados Unidos u otros países que cumplan con la TAA. Otras organizaciones buscan sistemas SAI con clasificación Energy Star para ayudar a alcanzar más objetivos de eficiencia. El selector de productos de SAI permite comprobar una o ambas opciones para encontrar una amplia gama de sistemas SAI Liebert que cumplan estos requisitos, incluidas las opciones monofásica, trifásica, online doble conversión y line-interactive.

Encuentra rápidamente el sistema SAI que marca todas tus casillas.

Claramente, no hay escasez de factores a tener en cuenta al seleccionar un SAI para el backup de energía. Una vez que conozcas tus requisitos específicos, el selector de productos SAI puede simplificar drásticamente el trabajo de encontrar un sistema SAI que satisfaga tus necesidades. Si necesitas ayuda para definir tus requisitos o reducir tus opciones, aún más, llama a Vertiv y deja que nuestros expertos te ayuden a especificar el sistema de alimentación ininterrumpida ideal para tu aplicación.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación