Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Batterie-Energiespeichersysteme

Was ist ein BESS (Battery Energy Storage System)

Ein BESS besteht typischerweise aus Batteriezellen, die in Modulen angeordnet sind. Diese Module sind in Stränge gesteckt, um die gewünschte Gleichspannung zu erreichen. Die Zeichenfolgen werden oft als Racks beschrieben, in denen die Module installiert sind. Die gesammelten DC-Ausgänge aus den Racks werden in einen 4-Quadranten-Wechselrichter geleitet, der als Power Conversions System (PCS) bezeichnet wird. Das PCS wandelt den Strom in Wechselstrom um und leitet ihn dann durch Transformatoren und Schaltanlagen, wo die Einrichtung oder das Netz ihn verwenden kann. Für die Interaktion mit den externen Eingängen von CTs, PTs und anderen intelligenten Geräten ist ein Netzregler erforderlich.

800x450-physisches-energiespeichersystem.jpg

Bei Aufnahme eines BESS mit einem Microgrid sind folgende Netzdienste möglich

Spannungs- und Frequenzdienste

Während des mit dem Versorgungsnetz verbundenen Betriebsmodus kann ein Microgrid-Eigentümer DERs verwenden, um sich für den kostenpflichtigen Service durch die Versorgungsunternehmen zu entscheiden. Diese Funktion befiehlt dem System, das Versorgungsunternehmen bei der Aufrechterhaltung der lokalisierten Netzleistungsqualität über eine direkte Befehlssteuerungssequenz zu unterstützen, die die Steuerung vom Betreiber des Versorgungsnetzes empfängt. Es gibt Befehle an einen oder alle DERs aus, um auf die Anforderung zu reagieren. Mehr erfahren

Versorgungsbedarfsmanagement

Abhängig von der Auswahl der DERs und ihrer Fähigkeit, zusammen mit der Versorgungssatzstruktur des Eigentümers, kann eine Bedarfsladung vorhanden sein, die durch eine geschickte Verwaltung von Batteriespeicherressourcen vermieden werden kann, wenn sie Teil der Microgrid-Ressourcen ist. Es wird erwartet, dass diese Fähigkeit die Last des Kunden überwacht und vorhersagt und auf Spitzenwerte des Tagesstromverbrauchs reagiert, indem die Batterieausgangsleistung aktiviert wird, um das Einstellen einer hohen Ladungsanforderung zu vermeiden. Dies führt zu geringeren Versorgungskosten. Mehr erfahren

Nutzungszeit Lastmanagement

Obwohl erwartet wird, dass der Microgrid-Controller die Last während eines Inselereignisses verwaltet, kann er dies auch im Netzanschlussmodus tun. Die Steuerung kann konfiguriert werden, um Lasten zu verschiedenen Tageszeiten zu empfehlen und zu aktivieren, wenn die Versorgerraten günstig sind, aber den Betrieb des Kunden nicht übermäßig beeinflussen. Während des mit dem Versorgungsnetz verbundenen Betriebsmodus kann ein Microgrid-Eigentümer die Always-On DERs im Netz verwenden, um sich für den kostenpflichtigen Service durch die Versorgungsunternehmen zu entscheiden. Diese Funktion befiehlt dem System, das Versorgungsunternehmen bei der Aufrechterhaltung der lokalisierten Netzleistungsqualität über eine direkte Befehlssteuerungssequenz zu unterstützen, die die Steuerung vom Versorgungsnetzbetreiber empfängt und Befehle an einen oder alle DERs ausgibt, um auf die Anforderung zu reagieren. Mehr erfahren

Überlegungen zur BESS-Integration

800x450-AC-Coupled-BESS.jpg

BESS-Dienstprogramm-Verbindung

Die Integration eines BESS im Rahmen eines Mikronetzes in Bezug auf das elektrische Versorgungsnetz ist oft wie die Verbindung anderer DER, wie Generatoren und PV-Solarfarmen. Das PCS, das für das BESS verwendet wird, muss den gleichen Standards entsprechen wie Solar-PV-Wechselrichter (wie IEEE-1547-2018). Die Sorge, dass das Versorgungsunternehmen jedoch mögliche Blind- und/oder Kurzschlussleistungsbeiträge hat, die das BESS noch in das Netz einbringen könnte.

Lesen Sie unser Whitepaper

Vertiv™ EnergyCore-Netz – Batterie-Energiespeichersystem, integriertes modulares Design

Das Vertiv™ EnergyCore Grid - Battery Energy Storage System verwendet UL9540A Lithium-Ionen-Batterien, um Energiespeicher im Versorgungsmaßstab für geschäftskritische Unternehmen bereitzustellen, die als Always-On-Netzteil verwendet werden können. Dieser Energiespeicher kann verwendet werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren und bei Bedarf nahtlos auf eine batteriefähige Stromversorgung zu wechseln. Auf diese Weise können Unternehmen die OpEx-Kosten, wie z. B. die Spitzenlastgebühren, kontinuierlich senken. Sie können auch an Energiearbitrage und anderen Dienstleistungen teilnehmen und so die Rentabilität steigern.

Zu den gängigen Anwendungen gehören:

  • Flexible Spitzenkapazität gewinnen
  • Regelung von Spannung und Frequenz
  • Integration erneuerbarer Energiequellen
  • Neue Netzdienste aktivieren
  • Verbesserung der Zuverlässigkeit der Übertragung und Verteilung von Versorgungsleitungen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite Vertiv™ EnergyCore Grid - Battery Energy Storage System

Vertiv-DynaFlex-BESSProduct-Infographic-MAIN-v2.jpg

Sprechen Sie mit einem Experten
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.


Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Unternehmen

Land

Postleitzahl

Kommentar


Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (die gem. Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016 bereitgestellt wird) erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Anfrage wird verarbeitet ...

Vielen Dank. Ihre Mitteilung wurde abgesendet.

Andere Ressourcen

Partner-Login

Sprache & Standort