Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Verständnis von Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs) für die Flüssigkeitskühlung

3 min. Lesen

Überblick über die Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs) in Rechenzentren

Die Herausforderungen bei der IT-Kühlung nehmen weiter zu, da neue serverbeschleunigte Rechentechnologien, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Hochleistungscomputer höhere Wärmedichten in der Rechenzentrumsumgebung bewirken. Die Flüssigkeitskühlung entwickelt sich schnell als Technologie für die effiziente Handhabung von energiedichten Hotspots. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Luft beim Kühlen der Last nicht so effektiv wie die Flüssigkeit, wenn die Rackdichte im Rechenzentrum steigt.

Wie sich die Kühltechnologie mit zunehmender Rackdichte im Rechenzentrum weiterentwickelt.

Verwendung von Flüssigkeit zur Ergänzung bestehender Kühlsysteme

Damit Hochleistungs-CPUs und -GPUs innerhalb der Spezifikation arbeiten, die als Aufrechterhaltung der Gehäusetemperatur bekannt ist, bietet die Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) ein breiteres Spektrum an Kühlkapazitäten, höhere Effizienzen und eine flexiblere Lösung als herkömmliche Luftkühlungsoptionen.

Eine CDU wurde entwickelt, um hohe Wärmebelastungen für beschleunigte Rechen- und Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte zu verwalten und bietet kritische Kühlkapazität und Wärmeabfuhrfunktionen. Die CDU bietet kontrolliertes, kontaminationsfreies Kühlmittel für Wärmetauscher, Direct-to-Chip- und Tauchkühlgeräte.

Was ist eine Kühlmittelverteilereinheit?

CDUs sind ein integraler Bestandteil von Flüssigkeitskühlsystemen, die entwickelt wurden, um die Gesamtsystemeffizienz zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten für Anwendungen mit hoher Dichte im Rechenzentrum zu senken.

Das CDU zirkuliert und pumpt Kühlmittel in einem geschlossenen System innerhalb des Racks und Servergehäuses und verwendet Wasser (in vollflüssigen Kühlsystemen) und die Luft außerhalb des Racks, um die Server zu kühlen.

Flüssigkeit ist effektiver bei der Wärmeübertragung

Da Flüssigkeit bei der Wärmeübertragung effizienter ist als Luft, können CDUs eingeführt werden, bei denen höhere Rackdichten die erzeugte Wärme über die Fähigkeit luftgekühlter Systeme hinaus erhöht haben. Das CDU-Netzwerk tauscht Wärme zwischen den bestehenden Kühlsystemen oder dem Flüssigkeitskreislauf (FWS) des Gebäudes und dem CDU-Kreislauf (TCS) aus, der näher an der IT-Ausrüstung liegt.

Vertiv™ XDU, Kühlmittelverteilereinheit mit Doppelboden

Wie funktionieren CDU-Einheiten?

Kühlmittelverteilungseinheiten bilden einen isolierten Sekundärkreislauf, der von der Kaltwasserversorgung getrennt ist, wodurch ein strenges Containment-Management und eine präzise Steuerung der Temperatur, des Drucks und der Durchflussrate des Flüssigkeitskühlsystems ermöglicht werden.

Das CDU hält die Sekundärkreislauf-Versorgungstemperatur über dem Taupunkt des Rechenzentrums, verhindert Kondensation und sorgt für eine 100 % sinnvolle Kühlung.

Unabhängig davon, ob eigenständige In-Row-CDUs oder integrierte In-Rack-CDUs-Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Kühlmittelverteilungseinheiten an das bestehende FWS (Facility Water System / Gebäudewassersystem) angeschlossen werden müssen, werden diese durch einen Wärmetauscher unterstützt, der die Wärmeübertragung aus einer CDU ermöglicht.

Vertiv™ XDU, Doppelboden, Vorderansicht, Nahaufnahme

Vertiv™ XDU, Rückansicht

Bei einem Flüssig-zu-Luft-System überträgt die CDU die Wärme an die Umgebungsluft unter Verwendung eines Wärmetauscher-Spulendesigns innerhalb der CDU.

CDUs sind mit Filtern, typischerweise 50 Mikrometer, ausgestattet, um die Wasserversorgung frei von Verunreinigungen und Ablagerungen zu halten und die Integrität und Leistung der Serverkühlplatte zu schützen. Die meisten Systeme verfügen über eine integrierte Leckerkennung, intelligente Durchflussüberwachungsgeräte und Alarmfunktionen, um die Systemleistung zu erhalten und die Ausrüstung von Rechenzentren zu schützen.

Die Vertiv™ Liebert® XDU 070 Kühlverteilereinheit dient als Flüssigkeits-Luft-Wärmetauscher für Kühlchips.

XDUs von Flüssigkeit zu Flüssigkeit

Liquid-to-Liquid CDUs erzielen die beste Kühlleistung. Allerdings  erfordern sie Installation von Rohren und Pumpen für den Anschluss an Gebäudewassersystem.

Liquid-to-Air XDUs

Obwohl sie in ihrer Kühlkapazität und -fähigkeit im Vergleich zu anderen Geräten eingeschränkt sind, benötigen die Produkte in dieser Kategorie keine Wasserrohre, die für die Wärmeabfuhr an das Gebäudesystem angeschlossen werden müssen. Sie ermöglichen eine lokale Flüssigkeitskühlung für hochleistungsfähige IT-Geräte, nutzen jedoch die Technologien bestehender Rechenzentrum-Kühlsysteme zur Wärmeableitung.

Vorteile einer Kühlmittelverteilungseinheit

Effiziente Kühlung

CDUs sind kompakter und flexibler als herkömmliche Klimaanlagen. Aufgrund ihrer kleineren Größe und ihres geringeren Gewichts können sie auch näher am gekühlten Server positioniert werden, was weniger Energie erfordert, da sie kein Kühlmittel über einen ganzen Raum oder ein Gebäude verteilen müssen.

CDUs können im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen oder Kühlgeräten erhebliche Energieeinsparungen erzielen, indem sie den Stromverbrauch reduzieren und gleichzeitig die Systembetriebszeit und -zuverlässigkeit erhöhen – was langfristig zu niedrigeren Betriebskosten führt.

Präzise Temperaturregelung

CDUs können auch dazu beitragen, Rechenzentren vor potenziellen Schäden durch Überhitzung zu schützen. Dank spezieller Steuerungen können CDUs präzise Temperaturen von -20 °C (-4 ̊F) bis maximal +70 °C (158 ̊F) aufrechterhalten, was es Rechenzentrumsbetreibern erleichtert, ihre Anforderungen anzupassen. Dadurch wird ein Ausfall der Komponenten oder sogar eine Brandgefahr verhindert.

Redundanz

Redundante Pumpen und Leistungseingänge sorgen für einen kontinuierlichen Betrieb und gewährleisten, dass die genaue Temperatur, Durchflussrate und der Druck kontinuierlich aufrechterhalten werden, wodurch die Betriebszeit gewährleistet, und die Zuverlässigkeit erhöht wird.

Schlussbetrachtung

Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs) sind in Rechenzentren mit Anwendungen mit hoher Dichte unerlässlich, die eine engmaschige kontrollierte Kühlmittelzufuhr und eine präzise Steuerung des Flüssigkeitskühlsystems bieten. Sie helfen bei der Verwaltung von Wärmelasten, reduzieren den Stromverbrauch und erhöhen die Effizienz und Zuverlässigkeit durch Redundanz. CDUs fördern auch die ökologische Nachhaltigkeit, indem sie die Kohlendioxidemissionen senken.

Die Vertiv™ Liebert® XDU Kühlmittelverteiler-Familie


VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort