Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Warum die Flüssigkeitskühlung bald das heißeste Element im Wärmemanagement sein kann

3 min. Lesen

In den letzten zwei Jahren hat sich das digitale Wachstum branchenübergreifend beschleunigt, und wir haben in jeder Facette unseres Lebens deutliche Veränderungen beobachtet. Dienste und Praktiken, die früher selten waren – wie Telemedizintermine und Fernunterricht – sind mittlerweile üblich geworden. Gleichzeitig nimmt die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) zu.

All diese Änderungen tragen zur Komplexität der Netzwerke bei, was zu einer Nachfrage nach mehr Echtzeit-Computing und Entscheidungsfindung führt. Fortschritte wie Augmented Reality und 5G verstärken nur die digitale Nachfrage.

Was hat dieses digitale Wachstum also mit Rechenzentren zu tun? Eine erhöhte Rechenleistung führt zu höheren hohen Dichten, was zwangsläufig Infrastrukturänderungen zur Kühlung kritischer Systeme erfordert.

Wenn die Rackdichten zunehmen und die Luftkühlungsanlagen sie einfach nicht schneiden, kann die Flüssigkeitskühlung die beste Option sein. Die Flüssigkeitskühlung – unter Verwendung höherer Wärmeübertragungseigenschaften von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zur Unterstützung einer effizienten und kostengünstigen Kühlung von Racks mit hoher Dichte – hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, wobei mehrere Produkte bereits auf dem Markt sind, um die Nachfrage zu erfüllen.

Wenn Ihr Unternehmen einen Wechsel zu einem Flüssigkeitskühlsystem in Betracht zieht, um Ihre leistungsfähige Computing-Infrastruktur zu unterstützen, sollten Sie die folgenden sechs Vorteile in Betracht ziehen:

• Effizienz: Alles hängt von der Wissenschaft ab. Aus dem Vertiv-Whitepaper zur Flüssigkeitskühlung: „Die höheren Wärmeübertragungseigenschaften von Flüssigkeit im Vergleich zur Luft, kombiniert mit der Eliminierung von Lüftern, die erforderlich sind, um Luft durch das Rechenzentrum und durch Server zu transportieren, können erhebliche Energieeinsparungen in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren bewirken. Die für die Flüssigkeitskühlung erforderlichen Pumpen verbrauchen weniger Strom als die Lüfter, die für die gleiche Kühlung benötigt werden.“

• Zuverlässigkeit: Bei einigen Racks mit extrem hoher Dichte ist Luftkühlung einfach keine Option. Wenn die Luftkühlung in diesen Szenarien die Zuverlässigkeit nicht aufrechterhalten kann, kann die Flüssigkeitskühlung dies tun. Die verschiedenen Arten der Flüssigkeitskühlung – einschließlich Tauchkühlung – können je nach den Anforderungen Ihres Rechenzentrums effektiv und zuverlässig Wärme ableiten.

• Verbesserte Leistung: Wenn sich die Temperaturen des Prozessorgehäuses der maximalen sicheren Betriebstemperatur nähern, wie es bei der Luftkühlung wahrscheinlich ist, wird die Prozessorleistung zurückgedrosselt, um ein thermisches Durchgehen zu vermeiden. Die Flüssigkeitskühlung ermöglicht auch einen kontinuierlichen Betrieb ohne Überhitzung.

• Reduzierung des Energieverbrauchs: Laut dem Vertiv-Whitepaper zur Flüssigkeitskühlung bietet die Flüssigkeitskühlung Möglichkeiten, den Energieverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren und gleichzeitig die Effektivität des Stromverbrauchs (PUE) auf fast 1,0 zu senken. Es bietet auch einen effektiveren Ansatz für die Wiederverwendung von eingefangener Wärme, um den Bedarf an Gebäudeheizungssystemen zu reduzieren. Die Wärmeübertragung von Flüssigkeit zu Flüssigkeit ist effizienter als bei luftbasierten Systemen mit Rücklauftemperaturen von mehr als 60 Grad Celsius (140 Grad Fahrenheit).

• Maximieren Sie den vorhandenen Platz: Wenn der Platz aufgebraucht ist und die Neukonstruktion kostspielig wäre, kann die Dichte, die durch die Flüssigkeitskühlung ermöglicht wird, es Ihnen ermöglichen, Ihren vorhandenen Rechenzentrumsplatz besser zu nutzen. Die Flüssigkeitskühlung kann auch am Rand ideal sein, wo der physische Platz begrenzt ist.

• Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO): Obwohl sich eine Reihe von Faktoren auf die Gesamtbetriebskosten auswirken können, ergab eine ASHRAE-Analyse von luftgekühlten Rechenzentren im Vergleich zu einem Hybridmodell (luft- und flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren), dass „Flüssigkeitskühlung die Möglichkeit für eine verbesserte Gesamtbetriebskosten durch höhere Dichte, eine erhöhte Nutzung der freien Kühlung, eine verbesserte Leistung und eine verbesserte Leistung pro Watt schafft.“

Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, die Rackdichten zu erhöhen, ist es möglicherweise an der Zeit, die Verwendung von Flüssigkeitskühlung in Betracht zu ziehen, um Ihre Energie- und Effizienzziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Whitepaper „Verständnis der Optionen für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum und der Infrastrukturanforderungen“.

Nutzen Sie bereits ein Wasserkühlsystem oder eine Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren? Wenn nicht, wie könnte Ihr Unternehmen davon profitieren?

Nehmen Sie am 6. Mai an unserem DCD-Webcast zur Flüssigkeitskühlung teil.


Künstliche Intelligenz Innovation bei Rechenzentren Digital-First-Design Energieautonomie ESG/sustainability Extreme Verdichtung Gigawatt-Campus Wandel in der Architektur der Stromversorgung Entwicklung der Thermalkette Thermal Management

VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort