IT-Racks spielen bei der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Rechenzentren eine wichtige Rolle. Sie können die Effizienz der unterstützten Ausrüstung und die Produktivität des Rechenzentrums-Personals verbessern.
Die Auswahl des richtigen IT-Racks muss keine unüberwindbare Aufgabe sein. Es beginnt mit der Beurteilung der Prioritäten Ihrer Organisation. Das Verständnis der wichtigsten Faktoren erleichtert die Entscheidungsfindung. Jede Organisation hat ihre eigenen Entscheidungsfaktoren. Beispielsweise wählen die einen IT-Racks aus, die am kostengünstigsten sind, während die anderen sich für IT-Racks entscheiden, die skalierbar sind, um ihre Wachstumspläne zu erfüllen.
Da sich die IT-Anforderungen weiterentwickeln, entwickeln sich auch die IT-Rack-Designs weiter. IT-Racks sind nicht nur erforderlich, um Schutz und sicheren Zugriff auf wichtige IT-Ressourcen zu bieten, sondern müssen sich auch an Änderungen im Rechenzentrum anpassen können. Jeder heute getätigte Kauf sollte als Investition in die Zukunft betrachtet werden. Daher sollten zur Auswahl nicht nur die Kosten, sondern auch die Flexibilität zugrunde gelegt werden, um Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
IT-Rack-Grundlagen
IT-Racks, die manchmal Server-Racks, LAN-Racks oder Netzwerk-Racks genannt werden, beinhalten kritische IT-Systeme und Zubehör, die Betriebsabläufe unterstützen. Rack-montierte oder Rackmontage-Geräte sind IT-Geräte, die mit dem Rack verschraubt oder am Rack befestigt werden, wie z. B. USV- oder Netzwerkschalter.
Die Größe des IT-Racks wird durch den Typ und die Anzahl der Rackmount-Geräte bestimmt und in einer Rack-Einheit („U“ oder weniger häufig als „RU“ bezeichnet) gemessen. Dies ist der vertikale Raum, der in einem IT-Rack verfügbar ist. Es wird sowohl auf die IT-Racks selbst als auch auf die darin enthaltenen Geräte angewandt. Eine Rackeinheit oder ein „U“ entspricht dabei 1,75 Zoll (44,45 mm). Die meisten IT-Racks werden in der 42 U-Form verkauft. Das bedeutet, dass ein einzelnes Rack 42 1 U-Geräte oder eine beliebige Kombination von 1 U-, 2 U-, 3 U- oder anderen Rackeinheitshöhen aufnehmen kann, die in Summe 42 oder weniger betragen. Häufig werden IT-Racks in dieser Standardgröße ausgewählt, da sie für Komponenten in Standardgröße geeignet sind.
Das 19-Zoll-IT-Rack ist, gemäß EIA-310E der internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), der standardisierte Rahmen oder das Gehäuse für die Montage von Geräten. Dies wird häufig für Datenverarbeitungs-Server-Geräte verwendet. Es ermöglicht dichte Hardwarekonfigurationen im platzsparenden Gehäuse.
Arten von IT-Racks
Es gibt verschiedene IT-Racktypen auf dem Markt mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Bestimmen Sie, welche IT-Geräte und Zubehörteile in den IT-Racks montiert werden sollen und welche Anforderungen sie haben. Ermitteln Sie dann, welcher Rack-Typ am besten geeignet ist.
Vorkonfiguriert oder angepasst
Vorkonfigurierte IT-Racks werden werkseitig montiert und geliefert. Sie sind oft die kostengünstigere Option.
Die kundenspezifischen IT-Racks sind so konzipiert, dass sie die individuellen Rack-Bedürfnisse und Spezifikationen der Kunden erfüllen, wie Breite, Höhe, Tiefe, Wasser- oder Staubschutz oder Stoßfestigkeit. Kunden stellen in der Regel ihre eigenen Spezifikationen und Zeichnungen zur Verfügung und arbeiten eng mit dem Anbieter zusammen, um individuelle IT-Rack-Lösungen zu erhalten.
Erfahren Sie mehr über vorkonfigurierte IT-Racks von VertivOffener Rahmen oder geschlossen
IT-Racks können auch einen offenen Rahmen haben oder geschlossen sein (geschlossener Schrank). IT-Racks mit offenem Rahmen bieten mehr Platz und Flexibilität und ermöglichen eine bessere Zugänglichkeit. Obwohl sie günstiger sind, sind sie eher anfällig für Sicherheitsprobleme. Sie sind auch stärker Schmutz und Staub ausgesetzt. Da sie nicht verriegelt sind, werden sie oft in sicheren Serverräumen aufgefunden.
Normalerweise können teure, geschlossene IT-Racks verriegelt werden. Geschlossene Racks sind eine bessere Option, wenn das IT-Rack außerhalb eines sicheren Serverraums oder an einem ungesicherten Ort platziert wird.
Auswahl der IT-Racks
Da sich die heutigen Rechenzentren weiterentwickeln, sollten sich IT-Racks an Änderungen anpassen können. Berücksichtigen Sie IT-Racks, die flexibel und anpassungsfähig in diesen Schlüsselbereichen sind.
Tragekapazität
1U große Server wiegen ca. 15 kg. In der Regel sollte ein Rack mit einer Kapazität von 1000 kg in einem typischen Rechenzentrum gewählt werden, angesichts der heute benötigten Anzahl an Servern, Kabeln, Rack-Stromverteilereinheiten, oben liegenden Kabelhalterungen und Auflagepunkten für Einhausungen. Es gibt Racks mit Nutzlasten von bis zu 1.500 kg für Schwerlastanwendungen.
19-Zoll-Schienen
Jede der vier Schienen eines Racks sollte sich leicht an die Anforderungen der aufzunehmenden Geräte anpassen lassen. Eine einwandfreie Ausrichtung stellt sicher, dass die Schienen ohne nachzumessen richtig angeordnet sind. Die vorderen Schienen sollten zudem flexibel sein, um bei Netzwerkanwendungen Kabel verlegen zu können. Bei Schienen mit Käfigmuttern entfällt die Notwendigkeit, Schraubenlöcher zu schneiden bzw. ausgerissene Schraubenlöcher auszubohren. Ein Loch ist schnell ausgerissen; eine Reparatur ist zeitaufwändig und daher kostspielig. Käfigmuttern sind in zahlreichen Größen erhältlich, lassen sich nach Bedarf an der Schiene anbringen und stellen eine kostengünstige, schnelle und flexible Art der Montage dar.

Türen
Die meisten Anbieter bieten Türen mit einer Perforation von ca. 60 bis 80 % an, die einen einwandfreien Luftaustausch sicherstellen (je größer die Perforation, desto besser der Luftaustausch). Die Türen sollten auch leicht beidseitig verwendbar sein, mit abhebbaren Scharnieren, die keine Werkzeuge erfordern, um die Tür so zu positionieren, dass sie sich entweder von rechts oder von links öffnen lässt. Türen, die sich einfach aus ihren Scharnieren herausheben lassen, erleichtern die Bestückung mit Geräten. Einige Türen lassen sich in einen Winkel von 160 Grad oder mehr öffnen, was ebenfalls die Bestückung mit Geräten vereinfacht. Es sind zahlreiche Griffausführungen erhältlich, wie Schlüsselschloss, Zahlenschloss, elektronisches oder biometrisches Schloss, die alle in den Griff integriert sind.
Erdung
Sämtliche Komponenten einschließlich Deckenteil, Türen, Schienen, Seitenwände und Rahmen sollten aus Sicherheitsgründen geerdet werden. Sie sollten sich zwecks einfacher Handhabung einfach lösen lassen. Muss beispielsweise eine Tür ausgebaut werden, um sie entgegengesetzt anzuschlagen, beschleunigt eine Schnellbefestigung des Erdungskabels die Arbeit. Außerdem sollte ein zentraler Erdungspunkt genutzt werden, der mit dem zentralen Erdungspunkt des Gebäudes verbunden ist.
Erfahren Sie mehr über Trends und Auswahl der IT-Racks Erfahren Sie mehr über IT-Rack-Lösungen von VertivIT-Rack-Sicherheit
Sicherheit ist ein weiteres Anliegen für Manager von Rechenzentren. Maßnahmen werden ergriffen, um Daten vor Bedrohungen im Internet sowie physische Bedrohungen zu schützen. IT-Racks mit verriegelbaren Seitenplatten und Türen können unberechtigten Zugang oder Diebstahl verhindern.
Sämtliche Racks sollten aus Sicherheitsgründen entweder aneinandergereiht (miteinander verbunden), am Boden verschraubt oder mit einer Kippsicherung versehen werden. Wird ein 19 Zoll großes Gerät zu Wartungszwecken teilweise aus dem Rack entnommen, entsteht schnell eine ungewünschte Kopflastigkeit und Instabilität (wenn Gewicht nicht von unten ausgeglichen wird), was schnell zu einem Sicherheitsrisiko werden kann. Der kostengünstigste Weg, um Stabilität zu erreichen, ist Einreihung. Kippsicherungen werden an der Vorderseite des Racks angebracht und enthalten zwei Stützen, die während der Wartung von Komponenten im Rack herausgeklappt werden, wodurch sich die Aufstandsfläche des Rack-Bodens vergrößert. In Gegenden mit seismischen Aktivitäten ist ein sicherer Stand ebenfalls erforderlich; Racks müssen sicher stehen, damit ihnen auch potentielle Erdbeben nichts anhaben können.
IT-Rack-Kühlung
Unternehmen benötigen effiziente und verlässliche Lösungen zum Wärmemanagement und zur Feuchtigkeitsregelung, maßgeschneidert je nach Größe ihres Unternehmens, ihrem Standort und ihren Geschäftszielen. Umwelt- und Wirtschaftsprobleme veranlassen Unternehmen dazu, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen für ihre Rechenzentren zu finden. Mit Thermalmanagementsystemen können sie den Schutz ihrer Rechenzentren und kritischen IT-Bereiche verbessern, gleichzeitig niedrige Betriebskosten sicherstellen und ihr Umsatzpotenzial verbessern.
Wählen Sie Thermallösungen aus, die sich selbst optimieren, die schnell einsetzbar sind und die IT-Herausforderungen und -Anforderungen erfüllen. Finden Sie skalierbare, platzsparende Lösungen für die Rack-Dichten, die für die Anforderungen des Rechenzentrums geeignet sind.
Erfahren Sie mehr über die Thermalmanagementlösungen von VertivIT-Rackzubehör
IT-Racks erfordern verschiedene Zubehörteile, um effektiv zu laufen. Werkzeuglose Optionen ermöglichen eine schnelle Installation und Konfiguration. Das gängige IT-Rack-Zubehör ist:
- Kabelmanagement
- Luftstrom-Management
- Fachböden und Halterungen
- Verankerung
- Einfach perforierte Türen
- Seitenwände
- Serverschienen
- PDU-Kabelmanagement Halterungen
- Obere Abdeckungen
Kabelmanagement
Während die Dichten unter 10 kW pro Rack bleiben, sind die Implementierungen bei 15 kW typisch für Hyperscale-Anlagen – und manche liegen sogar bei 25 kW. Konfigurationen mit hoher Dichte ermöglichen eine verbesserte Leistung und Kapazität, erhöhen aber auch die Kabeldichte.
Da immer mehr Stromkreise im Rack mit mehr Strom versorgt werden wollen, führt die zusätzliche Verkabelung zu Hindernissen, was die Wärmeabfuhr erschweren kann. Rechenzentrumsmanager müssen die Verkabelung korrekt positionieren und verlegen und einen einfachen Zugang zu den Geräten gewährleisten.
Optimiertes Kabelmanagement kann die Systemverfügbarkeit verbessern sowie Ihre Bilanz. Ein ordnungsgemäßes Kabelmanagement kann Signalstörungen reduzieren, die Wartung und Instandhaltung verbessern, die Kühleffizienz verbessern und Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bieten. Ein unsachgemäßes Kabelmanagement kann jedoch zu Kabelschäden und -ausfällen führen. Dies kann zu Fehlern bei der Datenübertragung und Leistungsproblemen sowie Systemausfallzeiten führen.
Erfahren Sie mehr über angemessenes KabelmanagementLuftstrom-Management
Bei höheren Wärmebelastungen sind höhere Schranktürperforationen erforderlich, um den Luftstrom zu maximieren. Eine Peripherie zur Sicherstellung des Luftstrom-Managements kann die Effizienz optimieren. Ohne Werkzeug montierbare Blenden stellen hinsichtlich der Energieeffizienz eine nützliche Option dar. Blenden lassen sich an jedem nicht genutzten U-Raum anbringen, um sicherzustellen, dass Warmgang-Luft nicht in den Kaltgang gesogen wird. Bei Schränken mit einer Breite von über 600 mm sollte der Einsatz von senkrechten Luftleitblechen erwogen werden, um eine unerwünschte Luftzirkulation zu verhindern und den Vorteil einer Warmgang- /Kaltgang-Anordnung nicht aufs Spiel zu setzen.
IT-Rack-Bereitstellung
Die IT-Racks von heute bieten Funktionen, die die Geschwindigkeit der Geräteinstallation verbessern. Die werkzeuglose Installation ermöglicht das Hinzufügen neuer Geräte oder die Änderung von Konfigurationen; schnell und ohne große Vorbereitung. Dies macht die Ausrüstung zum schnellen „Slide in, Slide Out“-Verfahren, das Zeit und Arbeit während der Bereitstellung spart.
Die Manager von Rechenzentren profitieren von der Verwendung eines einzigen Herstellers für integrierte und ergänzende Lösungen. Diese Lösungen kombinieren verwandte Hardware, Software und Services, um die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und eine schnelle und einfache Bereitstellung zu ermöglichen.
Zukunftssichere IT-Racks
IT-Racks können die optimale Umgebung für die IT-Ausrüstung sicherstellen. Sie sollten sich an Rechenzentren anpassen und Optionen für Skalierbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bieten. Durch die Auswahl der richtigen IT-Racks und deren Konfiguration für Ihre Geschäftsanforderungen wird sichergestellt, dass IT-Geräte zuverlässig und effizient arbeiten. Im Gegensatz dazu kann ein nicht ordnungsgemäßes Design und die Bereitstellung der IT-Infrastruktur zu einer unzureichenden Auslastung der Systeme, zu Kapazitätsausfällen und höheren Betriebskosten führen, sodass Unternehmen nicht den vollen Nutzen aus dem Rechenzentrum ziehen können.