Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Benötigen Sie aktuell mehr Rechenkapazität? Dann sollten Sie sich einmal mit einem baufertigen, modularen Rechenzentrum auseinandersetzen.

Der 451 Research Bericht zeigt die Vorteile, die ein „Vertiv SmartMod™“- und Power-Module-Update in Bezug auf die Kapazitäts- und Bereitstellungserweiterung bringt.

Die Voraussetzung für die Verfolgung einer umfassenden digitalen Transformation für Vertiv-Kunden ist die Verfügbarkeit von mehr Rechenkapazität, die schnell bereitgestellt werden kann - insbesondere am Netzwerkrand.

Vorgefertigte modulare (PFM) Rechenzentren und Stromversorgungsräume erfüllen diesen Bedarf und treiben damit einen der am schnellsten wachsenden Märkte für Rechenzentrumsinfrastruktur an. 451 Research geht davon aus, dass dieser Markt in den nächsten zwei Jahren weiter stark wachsen wird, mit einem Umsatzvolumen von rund 4 Milliarden USD bis zum Jahr 2020.

Was steckt hinter dieser Veränderung in der Infrastrukturlandschaft von Rechenzentren?

Während einige Anwendungs-Workloads auf die Cloud oder die Colocation-Funktionen umgestellt werden, ziehen viele Unternehmen aber in puncto kritischer Daten aufgrund von Sicherheits- oder Latenzanforderungen hier On-Premise-Lösungen vor.

Mit zunehmender Dichte stoßen vorhandene On-Premise-Anwendungen jedoch an die Grenzen ihrer Rechenkapazität. PFM-Systeme bieten eine optimale Möglichkeit, die Kapazität bei geringerem Platzbedarf zu erhöhen. PMF-Systeme unterstützen die Trendentwicklung innerhalb der Branche - weg von der Komplexität unterschiedlicher Geräte und Komponenten hin zu einfacheren Lösungen, die sich aus Standardbausteinen zusammensetzen.

Wie sehen die modularen Rechenzentrumslösungen von Vertiv in Bezug auf diese Forderungen aus?

Das Vertiv SmartMod und das Power Module eignen sich besonders für Einrichtungen, die ein PFM-Rechenzentrum benötigen, das eine schnelle Skalierbarkeit unterstützt und innerhalb kürzester Zeit schlüsselfertig bereitgestellt werden kann. Vertiv SmartMod-Lösungen sind Teil eines standardisierten Portfolios und ermöglichen potenziellen Kunden die Auswahl aus einer Reihe leicht verständlicher Produktkonfigurationen. Preisangebote und geschätzte Lieferzeiten für die gewünschte Ausstattung sind zeitnah verfügbar. Das Vertiv Power Module ist in zwei Hauptversionen erhältlich. Besonders Bau- oder Renovierungsprojekte für Rechenzentren lassen sich, ohne dass die bestehenden Konstruktions- und Bauverfahren grundlegend überarbeitet werden müssen, dadurch optimieren.

So hat Vertiv beispielsweise kürzlich 11 Stromversorgungsräume innerhalb von sechs Monaten und im vorgegebenen Budgetrahmen für einen Dienstleister bereitgestellt, der die Übertragungskapazität an einem trägerneutralen Standort über Faser schnell skalieren musste. In einem anderen Projekt hat Vertiv ein Genehmigungsverfahren für eine modulare Rechenzentrumsinfrastruktur ausgearbeitet und eingereicht. Dabei ging es in erster Linie darum, die Einhaltung der kanadischen Bauvorschriften und der seismischen Anforderungen für eine Telekommunikationsanlage zu erfüllen. Der Antrag wurde erfolgreich genehmigt. Die Zeitspanne von der Erstbestellung bis zur Inbetriebnahme betrug 24 Wochen.

In einem weiteren Projekt stand Vertiv vor der Aufgabe, die erhöhten Anforderungen eines Casinos in Bezug auf Bereitstellungsgeschwindigkeit und konsistente Leistung zu optimieren. Durch den erleichterten Bestellprozess für die SmartMod-Systeme konnte die Casinoleistung erfolgreich und schnell erweitert werden, ohne den vorhandenen Leerraum im Rechenzentrum nutzen zu müssen.

Die Vertiv SmartMod-Linie ist auf geringere Kapazitätsanforderungen ausgerichtet. Jedes Modul enthält alle erforderlichen und zukunftsweisenden Komponenten wie Fernverwaltung, kann jedoch individuell an die Kundenanforderungen angepasst werden. Jedes Modul kann so konfiguriert werden, dass es 2 bis 12 Racks und eine Last von bis zu 90 kW für ein Gehäuse oder 180 kW für zwei verbundene Gehäuse enthält.

Vertiv Power Module sind schrittweise von 120 oder 200 kW in einem einzigen Gehäuse eines Systems bis zu 600 kW skalierbar und können mit zusätzlichen Modulen erweitert werden. Alle Power Module verfügen über eine eigene Kühlung, Brandschutz und Schalttafel und können genug Batterien aufnehmen, um die volle Last für bis zu fünf Minuten zu halten. Die monolithische 1000- oder 1200-kW-Version, die auf dem branchenführenden Liebert EXL S1-USV-System basiert, bietet ein leistungsstarkes, kritisches Stromversorgungspaket für den Ausbau größerer Standorte.

Die aktualisierten Produktlinien Vertiv SmartMod und Power Module sind ab sofort in Europa, im Nahen Osten und in Afrika erhältlich und sind seit Anfang dieses Jahres auch in Nordamerika verfügbar.

Um mehr über den PFM-Markt und die Vorteile der Verwendung von Vertiv SmartMod- und Power Module-Lösungen zu erfahren, laden Sie den 451 Research Bericht mit dem Titel „Vertiv adds ready-made products to its datacenter tailoring business.“ herunter

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort