Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

iGenius führt eines der weltweit größten KI-Rechenzentren ein, das Vertiv-Infrastruktur, NVIDIA Accelerated Computing und Omniverse nutzt

13.8.26

Verkörpert eine Fusion aus außergewöhnlicher Rechenleistung, Energieeffizienz und Datenhoheit bei gleichzeitiger Abwägung strenger Datensicherheitsanforderungen.

COLUMBUS, Ohio [22. April 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur, gab heute eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit NVIDIA und dem renommierten KI-Pionier iGenius (jetzt Domyn) bekannt, um Colosseum, einen der weltweit größten NVIDIA DGX KI-Supercomputer mit NVIDIA Grace Blackwell Superchips, bereitzustellen. Das Kolosseum soll 2025 in Italien eingesetzt werden und wird die digitale Landschaft durch ein einzigartiges souveränes KI-Rechenzentrum für regulierte Workloads neu definieren.

Das Kolosseum wurde entwickelt, um die Anforderungen stark regulierter Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung zu erfüllen. Es wird eine Fusion aus transformativer Rechenleistung, Energieeffizienz und Datenhoheit verkörpern und gleichzeitig strenge Datensicherheitsanforderungen in Einklang bringen.

Kolosseum, ein NVIDIA DGX SuperPOD, ist der neueste Fortschritt in einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Vertiv und NVIDIA. Es ist strategisch in Süditalien positioniert, um die regionalen Regierungsanforderungen zu erfüllen, was einen bedeutenden Meilenstein in der KI-Landschaft Europas darstellt.

„Das Kolosseum, das die Leistungsfähigkeit von NVIDIAs hochmodernem beschleunigtem Computing und Vertivs innovativem Infrastruktur-Know-how nutzt, ist ein Beweis für das transformative Potenzial von souveräner KI“, sagte Uljan Sharka, CEO von iGenius. „Wir demonstrieren, wie modulare Systeme und softwarespezifische Infrastruktur eine neue Ära der geschäftskritischen KI ermöglichen.“


Modular im Design. Entwickelt für Effizienz.

Kolosseum kombiniert Vertivs Expertise im Bereich Infrastrukturmanagement, NVIDIA beschleunigte Computing und den NVIDIA Omniverse Blueprint für KI-Werksdesign und -betrieb. Die Bereitstellung wird die 360AI-Referenzarchitektur-Infrastrukturplattform von Vertiv für die Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren nutzen, die für die NVIDIA GB200 NVL72 entwickelt wurde, die gemeinsam mit NVIDIA entwickelt und Ende 2024 veröffentlicht wurde.

Dieses modulare und skalierbare System versetzt iGenius in die Lage, einen der schnellsten Hyperscale-KI-Supercomputer und einen der größten zur Unterstützung von staatlicher KI bereitzustellen.

Vertiv hat auch seine Referenzdesignbibliothek auf seinem AI Hub mit dem gemeinsam entwickelten Design für die Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren für NVIDIA GB300 NVL72 erweitert. Durch die Tatsache, dass Vertiv eine GPU-Generation voraus ist, können Kunden die Infrastruktur planen, bevor Silizium landet, mit einsatzbereiten Designs, die eine erhöhte Rack-Leistungsdichte und wiederholbare Vorlagen für KI-Fabriken in großem Maßstab erwarten.

„Die Recheneinheit ist nicht mehr der Chip – es ist das System, die KI-Fabrik“, sagte Karsten Winther, Präsident von Vertiv, EMEA. „Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA und dem visionären KI-Player iGenius beweisen wir die Effizienz und Reife auf Systemebene bei der Bereitstellung des Rechenzentrums als Recheneinheit und ermöglichen die schnelle Einführung von KI-nativer Energie- und Kühlinfrastruktur als Katalysator für KI im großen Maßstab.“


Simulieren Sie mit NVIDIA Omniverse. Schnell liefern.

„KI gestaltet die Rechenzentrumslandschaft neu und fordert neue Dimensionen, Effizienz und Anpassungsfähigkeit für globale KI-Fabriken“, sagte Charlie Boyle, Vice President von DGX-Plattformen bei NVIDIA. „Mit physikalisch basierten digitalen Zwillingen, die durch NVIDIA Omniverse-Technologien ermöglicht werden, und dem modularen Design von Vertiv für das iGenius DGX SuperPOD-Rechenzentrum setzt Colosseum einen neuen Standard für den Bau von Supercomputern für das Zeitalter der KI.“

Kolosseum wurde gemeinsam als physikalisch präziser digitaler Zwilling entwickelt, der mit NVIDIA Omniverse-Technologien entwickelt wurde und eine Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Vertiv, iGenius und NVIDIA ermöglicht, um Entscheidungen auf Systemebene zu beschleunigen und den Design-to-Deploy-Zyklus zu komprimieren. Der Omniverse Blueprint ermöglicht Echtzeitsimulationen, sodass Ingenieure Entwürfe sofort testen und verfeinern können, anstatt auf lange Simulationsprozesse zu warten, wodurch die Simulationszeiten von Monaten auf Stunden reduziert werden. Die Fertigungs- und Werksintegrationsprozesse von Vertiv reduzieren die Bereitstellungszeit um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentrumsbauten.

Dieser kollaborative 3D-Entwurfsprozess validierte den gesamten Infrastrukturstapel und ermöglichte die prädiktive Modellierung der thermischen Last, des elektrischen Flusses und des Standortlayouts – für flüssigkeitsgekühlte 132kW-Racks bis hin zu modularen Stromversorgungssystemen – bevor ein einzelnes Modul gebaut wurde.


Entwickelt mit Intelligenz. Einheitlich durch Software.

Die KI-fähige vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösung von Vertiv wurde von Vertiv entwickelt, hergestellt, geliefert, installiert und in Betrieb genommen. Sie umfasst Angebote für Stromversorgung, Kühlung, Management, Überwachung, Service und Wartung, wobei die Leistung und Kühlkapazität zunächst bis zu 132kW/Rack unterstützt und je nach Bedarf für zukünftige Designs erweitert werden kann. Die Gebäudehülle integriert vorgefertigten Weißraum im Inneren und stellt den gesamten modularen Grauraum im Freien bereit. Dieser Ansatz bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit und Energieeffizienz und verändert die Art und Weise, wie Rechenzentren aufgebaut und bereitgestellt werden.

Kolosseum wird NVIDIA Mission Control für den Betrieb und die Orchestrierung von Rechenzentren und Vertiv™ Unify für die Vereinfachung und Synchronisierung des Gebäudemanagements für KI-Fabriken nutzen. Vertiv Unify bietet:

  • Echtzeit-Orchestrierung über Strom, Kühlung und Rechenleistung hinweg
  • Digitale Zwillingssynchronisierung für Closed-Loop-Optimierung
  • KI-fähige Funktionen, die autonome Entscheidungsfindung unterstützen

Durch die Integration von NVIDIA Omniverse-Technologien ermöglicht Vertiv Unify Echtzeit-Updates zwischen physischen Systemen und digitalen Modellen und ermöglicht so vorausschauende Wartung, Was-wäre-wenn-Simulationen und Szenariotests, bevor Betriebsrisiken auftreten.


Die Blaupause für KI-Fabriken weltweit

Kolosseum ist mehr als nur ein Rechenzentrum. Es ist die Vorlage für skalierbare, wiederholbare, souveräne KI-Fabriken. Durch die Kombination von Cloud-Dichte, lokaler Datenkontrolle und modularer Bereitstellung signalisiert es die nächste Phase der KI: Inferenz muss sicher, schnell, konform und verteilt sein.

Dies ist kein einmaliges Projekt – es ist ein Bezugspunkt. iGenius erstellt einen Entwurf mit einem Kolosseum, das weltweit wiederholt werden soll, wobei Vertiv und NVIDIA auf zukünftige Plattformunterstützung ausgerichtet sind, einschließlich DGX GB300-Systemen und darüber hinaus. Die Zukunft der staatlichen KI ist nicht mehr theoretisch – sie wird jetzt gebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter iGenius.ai, nvidia.com oder Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen sind nur eine Vorhersage. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von denen in den hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden auf die Einreichungen von Vertiv bei der Securities and Exchange Commission verwiesen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, um diese und andere wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Vertiv und seine Geschäftstätigkeit zu besprechen. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt diese ausdrücklich ab.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) vereint Hardware, Software, Analysen und laufende Services, damit die wichtigen Anwendungen seiner Kunden kontinuierlich laufen, optimal arbeiten und mit ihren Geschäftsanforderungen wachsen können. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Einrichtungen von heute gegenübersehen, mit einem Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen für Strom-, Kühl- und IT-Infrastruktur, die sich von der Cloud bis zur Edge des Netzwerks erstrecken. Vertiv tätigt von seinem Hauptsitz in Westerville, Ohio, USA aus Geschäfte in mehr als 130 Ländern. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Über iGenius

iGenius ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das auf Lösungen für künstliche Intelligenz für Unternehmen spezialisiert ist, die in stark regulierten Branchen tätig sind, einschließlich Finanzdienstleistungen, Behörden oder Schwerindustrie. Heute ist iGenius einer der führenden Einhörner in der europäischen KI-Landschaft und sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten tätig, um Unternehmen bei der Einführung sicherer, privater und effizienter KI in großem Maßstab zu unterstützen. Das Hauptprodukt von iGenius, Unicorn, bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die KI auf sichere und effektive Weise integrieren möchten, hauptsächlich durch zwei proprietäre Large Language Models (LLMs). Italia 10B ist ein mehrsprachiges Modell, das für regulierte Branchen und erhöhte Recheneffizienz optimiert ist, während das Kolosseum 355B für geschäftskritische Anwendungsfälle geeignet ist. Neben Unicorn umfasst das Produktangebot von iGenius Crystal, einen KI-Agenten für Decision Intelligence, der Geschäftsdaten in natürlicher Sprache analysiert und die strategische, auf Erkenntnissen basierende Entscheidungsfindung genau unterstützt.

KONTAKT
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com

Verwandte Artikel

Vertiv™ KI-Hub Image

Kampagne

Vertiv™ KI-Hub
Partner-Login

Sprache & Standort