Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Das Rechenzentrumsinfrastrukturmanagement (DCIM) wurde als Konvergenz zwischen Facility Management, IT-Management und Automatisierung beschrieben. Da die Fähigkeit, jeden Aspekt eines Rechenzentrums zu überwachen und zu analysieren, heutzutage immer kostengünstiger wird, entwickelt sich DCIM schnell zu einer bewährten Branchenpraxis.

DCIM ermöglicht die Überwachung und das Verständnis von nicht rechnergestützten Ressourcen wie Energie, Kühlung und Beleuchtung sowie von rechnergestützten Ressourcen wie der IT-Einrichtung, die Geschäftsfunktionen unterstützt, in einer einzigen Ansicht.

Gartner hat DCIM als Tools definiert, die zur „Überwachung, Messung, Verwaltung und/oder Steuerung der Rechenzentrumsauslastung und des Energieverbrauchs aller IT-bezogenen Geräte“ verwendet werden.

Während das Rechenzentrumsmanagement eine Reihe von Strategien und Techniken ist, die Administratoren für den Betrieb ihrer IT-Einrichtungen entwickeln und verwenden, bezieht sich DCIM meistens auf die Softwaretools und -lösungen, auf die sich Manager verlassen können, um ihre kritischen Assets zu visualisieren und zu verwalten. Die Rechenzentrumsinfrastruktur selbst ist der Kern der physischen oder hardwarebasierten Ressourcen und Komponenten - einschließlich aller IT-Infrastrukturgeräte, Anlagen und Technologien des Rechenzentrums - und umfasst eine der folgenden Komponenten:

  • EDV-Ressourcen:
    • Server
    • Computer und Terminals
    • Netzwerkgeräte wie Router, KVM oder andere Switches
    • Sicherheit wie eine Firewall oder ein biometrisches Sicherheitssystem
    • Speicher wie Storage Area Network (SAN) oder Backup/Band-Speicher
    • Verwaltungsservices für Rechenzentren
  • Sie enthält auch nicht rechnergestützte Ressourcen:
    • Strom- und Kühlgeräte wie In-Row- und Perimeter-Kühlsysteme, USV, Generatoren und Transferschalter
    • Physische Serverracks/Chassis und Stromverteilungseinheiten (PDUs)
    • Kabel
    • Internet-Backbone

Weitere Informationen: Ist Ihr Unternehmen bereit für DCIM?

Die Ziele von DCIM

DCIM-Lösungen für Unternehmen sind außerordentlich präzise und bieten eine Überwachungsgranularität, die sogar bis zu einem bestimmten Port eines bestimmten Rack-Servers in einem Meer von Servern reicht, so dass eine vollständige Transparenz und Kontrolle über das gesamte Rechenzentrum möglich ist. DCIM-Software hilft Managern, ihre IT-Anlagenleistung zu optimieren und den Energieverbrauch und die Kosten zu senken. Zu diesem Zweck gibt es vier Schlüsselbereiche, auf die sich DCIM auswirkt:

  • IT-Ressourcenkapazitätsmanagement — Vergleichen und antizipieren Sie die zukünftige Ressourcenauslastung mit der verfügbaren Kapazität, verstehen Sie die Nutzung und planen Sie für das Wachstum.
  • Asset-Transparenz und -Management — Erhalten Sie präzise Informationen über die Identität, den Standort, die Verlegung und den Status aller Anlagen und Geräte und können die Kontrolle über diese Anlagen übernehmen.
  • Threat Detection Management — Erkennen Sie Netzwerkbedrohungen und verhindern Sie entweder, dass diese in das Rechenzentrum eindringen, oder beseitigen Sie diese Bedrohungen im Netzwerk, bevor sie eingesetzt werden.
  • Energieeffizienzmanagement — Ermitteln Sie den aktuellen Stromverbrauch, finden Sie Energielecks und ineffiziente Geräte, und reduzieren Sie Energiefresser.

Vorteile von DCIM

Erkenntnisse aus DCIM-Tools sind in jeder Phase der — Planung, des Designs, des Betriebs, der Überwachung und der vorausschauenden Analyse von Rechenzentren von Vorteil. Die DCIM-Software bietet Administratoren die folgenden Vorteile:

  • Konsolidiert Verwaltungstools, reduziert kostspielige Abonnements und eliminiert Redundanz.
  • Schafft eine einzige Informationsquelle für die Anlagenverwaltung.
  • Informiert über Standardverfahren für Gerätewechsel.
  • Liefert genaue, verwertbare Daten und macht sie zugänglich
  • Erfasst Einblicke in den aktuellen Zustand und die zukünftigen Bedürfnisse des Rechenzentrums.
  • Stellt genaue und zeitnahe Schätzungen von Platz, Leistung und Kühlkapazität für zusätzlichen Komfort bereit.
  • Reduziert bei richtiger Anwendung die Betriebskosten durch den Stromverbrauch.
  • Ermöglicht Automatisierung, reduziert menschliche Fehler und spart wertvolle Zeit.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der DCIM-Software und verwandeln Sie die Komplexität von Rechenzentren in aufschlussreiche Visualisierungen.

Partner-Login

Sprache & Standort