Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Technologische Fortschritte im Zeitalter von Big Data und Internet of Things (IoT) haben zu einer Zunahme der Datenverarbeitungsanforderungen sowie zu einer Änderung der geografischen Verteilung und der Standorttypen geführt, in denen IT-Systeme eingesetzt werden.

IT-Verantwortliche wünschen sich eine IT-Infrastruktur, die zuverlässig, flexibel, sicher und wirtschaftlich im Betrieb ist. Wenn sie beispielsweise ihre Server-Racks entwerfen, berücksichtigen sie Produkte, die Schutz und sicheren Zugriff auf kritische IT-Systeme bieten. Sie sollten in der Lage sein, Wachstum und Expansion zu bewältigen und gleichzeitig kosteneffizient zu sein. Viele IT-Manager finden es sinnvoll, einen einzigen Hersteller für integrierte und ergänzende Lösungen zu verwenden. Dieser Ansatz führt zu einer verbesserten Verfügbarkeit, schnelleren Bereitstellungen, erhöhter Effizienz der Mitarbeiter, besserer Sicherheit und reduzierten Kosten.

Was ist ein Server-Rack?

Ein Server-Rack beherbergt und organisiert kritische IT-Systeme, die so konfiguriert werden können, dass sie eine Vielzahl von Anforderungen unterstützen. Es wird oft als Serverschrank bezeichnet und ist zur Gewährleistung der Sicherheit geschlossen. Server-Racks sind am häufigsten in Rechenzentrumsumgebungen zu finden, können aber auch in kleineren Computerschränken verwendet werden.

Das 19-Zoll-Server-Rack ist die standardisierte Größe des Rahmens oder Gehäuses für die Montage von Geräten und wird für Computer-Server verwendet. Das 19-Zoll-Server-Rack ermöglicht dichte Hardware-Konfigurationen, ohne viel Stellfläche oder Regalfläche zu beanspruchen. Wenn Sie nur eine kleine Anzahl von Servern benötigen, ist es aufgrund seiner niedrigeren Vorlaufkosten wirtschaftlich die beste Wahl.

Geräte, die im Rack platziert werden, werden als Rack-montierte Geräte bezeichnet. Rack-montierbare Geräte werden durch Anschrauben oder Anklippen seiner Frontplatte an das Rack montiert.

Typen von Server Racks

Server-Racks werden manchmal als LAN-Racks, Netzwerk-Racks oder ähnlich bezeichnet, aber sie sind im Allgemeinen die gleichen Rack-Gehäuse, in denen kritische IT-Systeme montiert werden.

Sie können vorkonfiguriert oder angepasst werden. Vorkonfigurierte Racks werden werkseitig montiert und können schnell und einfach eingesetzt werden. Sie sind oft die kostengünstigere Option.

Server-Racks können an die gewünschten Bedürfnisse und Spezifikationen angepasst werden. Unternehmen, die individuelle Breiten-, Höhen- oder Tiefenmaße oder spezielle Anwendungen wie Wasser- oder Staubdichtigkeit oder Stoßfestigkeit benötigen, können eng mit dem Anbieter zusammenarbeiten, um eine maßgeschneiderte Serverschranklösung zu entwickeln.

Serverschränke können als offen oder verriegelt klassifiziert werden. Offene Server-Racks haben mehr Platz und Flexibilität und ermöglichen den Zugang zu den Kabeln in der Regel von oben. Da sie nicht verriegelt sind, findet man sie oft in bereits gesicherten Serverräumen.

Normalerweise können teure, geschlossene Server-Racks verriegelt werden. Geschlossene Racks sind eine bessere Option, wenn das Server-Rack außerhalb eines sicheren Serverraums oder an einem ungesicherten Ort platziert wird.

Größe, Tiefe, Höheneinheit (HE) von Server-Racks

Um die Größe des Server-Racks zu bestimmen, überlegen Sie, welche und wie viele Geräte im Server-Rack untergebracht werden sollen. Normalerweise werden Racks in Standardgröße ausgewählt, da sich die Geräte in Standardgröße leicht in das Rack integrieren lassen.

Die Rack-Tiefe des Servers ist der Abstand der vorderen Schiene zur Rückseite der hinteren Schiene. Es ist nicht nur entscheidend, die Größe der Server-Rack-Komponente herauszufinden, IT-Manager müssen auch die erforderlichen Kabelverbindungen und den erforderlichen Luftstrom berücksichtigen.

Die Höheneinheit (HE) ist die Maßeinheit, die verwendet wird, um den in einem Geräterack verfügbaren vertikalen Platz zu definieren. Sie wird sowohl auf das Server-Rack als auch auf die Geräte angewendet, die sie halten. Eine Höheneinheit oder ein HE entspricht dabei 44,45mm (1,75 Zoll). Die meisten Racks werden in der 42 HE-Form verkauft. Das bedeutet, dass ein einzelnes Rack 42 1 HE-Geräte oder eine beliebige Kombination von 1 HE-, 2 HE-, 3 HE- oder anderen Rack-Einheitshöhen aufnehmen kann, die in Summe 42 oder weniger betragen.

Branchenstandards

Server-Racks erhalten Zertifizierungen, indem sie Standards erfüllen, die von angesehenen Behörden in der Branche oder Region festgelegt wurden. Rack-Gehäusesysteme nach Branchenstandard sparen in der Regel Zeit und Geld bei der Konfiguration und Integration. Server-Racks können folgende Zertifizierungen haben:

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) ist eine Organisation, die internationale Standards für alle elektrischen, elektronischen und verwandten Technologien veröffentlicht. Der EIA-310 liefert die Spezifikationen für das Standard-Rack, einschließlich mehrerer wichtiger Merkmale von 19″-Racks, wie Rack-Einheit, vertikaler Lochabstand, horizontaler Lochabstand, Rack-Öffnung und Breite der Frontplatte. Der EIA-310E ist die neueste Version.

UL (ehemals Underwriters Laboratories) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Sicherheitszertifizierungen, das Fachwissen über strategische Geschäftsbereiche hinweg anbietet: Gewerbe und Industrie, Verbraucher und UL Ventures. UL2416 ist ein Standard, der Anforderungen für Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik-Geräteschränke, Gehäuse und Rack-Systeme abdeckt.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS), auch bekannt als Richtlinie 2002/95/EG, ist ein von der Europäischen Union (EU) formulierter Kriterienkatalog, der die Verwendung von giftigen Materialien in elektrischen und elektronischen Geräten, Systemen und Spielzeug regelt.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) ist eine weitere Verordnung der Europäischen Union. Sie bezieht sich auf die Produktion und Verwendung chemischer Substanzen und deren möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Der International Building Code (IBC 2012) ist ein Modellcode, der Mindestanforderungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, Sicherheit und des allgemeinen Wohlergehens der Bewohner oder Nutzer neuer und bestehender Gebäude und Strukturen enthält.

Rack-Lösungen von Vertiv

Vertiv bietet Racks für Rechenzentren, Server-Rackschränke und Gehäuselösungen. Diese schützen und unterstützen IT- und Netzwerkgeräte in Computerräumen jeder Größe mit Rack-Gehäusen, die Präzisionskühlung, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Rack-PDUs und Verkabelungsmanagement in einem robusten, abschließbaren Schrank enthalten. Die Rack-Lösungen von Vertiv umfassen: Vertiv VR und Vertiv DSE Rack.

Vertiv VR RACK

Das Vertiv VR Rack ist eine Premium-Racklösung mit erstklassigem Design und erstklassiger Konstruktion, umfangreicher Ausstattung und Zubehör sowie schnellem Versand nach Bestelleingang, und das alles zu einem Preis, der auf oder unter dem vergleichbarer Produkte liegt. Es unterstützt alle Standard rackbasierten Geräte wie Server, Speicher, Switches, Router, PDUs, USVen, Konsolenport-Server und KVM-Switches. Es verfügt über ein komplettes Zubehör für die Kabelführung und das Luftstrommanagement.

Er ist in acht Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 1.360 kg statisch und 1.022 kg dynamisch erhältlich. Alle Modelle verfügen über ein Rahmendesign, das im Vergleich zu Racks von Konkurrenzanbietern etwa 6 cm zusätzliche nutzbare Tiefe bereitstellt. Es verfügt über leicht abnehmbare Seitenwände, um IT-Managern den Zugriff auf Ausrüstung zu erleichtern und Änderungen in kleinen Räumen zu ermöglichen. Sein werkzeugloses Design ermöglicht eine einfache Rack-Konfiguration und Anpassung, Installation der Ausrüstung und Service.

Das Vertiv VR Rack System hat diese Zertifizierungen: EIA 310E, UL2416, RoHS und REACH. Es wird mit einer dreijährigen beschränkten Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler geliefert.

Mehr über das Vertiv VR Rack erfahren

Vertiv DCM Rack

Das Knürr® DCM Server Rack ist ein Schrank auf Basis eines modularen Aluminiumrahmens. Der Schrank wurde für eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 1.500 kg entwickelt. Zu seinen Hauptmerkmalen zählt die T-Nut in den Extrusionen.

Mehr über Vertiv DCM Rack erfahren

Integrierte Lösungen

Diejenigen, die Rechenzentren betreiben, wissen, dass es schwierig ist, Best Practices für Kapazität, Raumnutzung, Verfügbarkeit und Effizienz auszubalancieren, und dass man unter Umständen Kompromisse eingehen muss, um bestimmte Betriebs- und Geschäftsziele zu erreichen. Ein nicht ordnungsgemäßes Design und die fehlerhafte Bereitstellung der IT-Infrastruktur kann zu einer unzureichenden Auslastung der Systeme, zu Kapazitätsausfällen und höheren Betriebskosten führen, sodass Unternehmen nicht den vollen Nutzen aus dem Rechenzentrum ziehen können.

IT-Manager sind sich der Bedeutung der Verwendung eines einzigen Herstellers für integrierte und ergänzende Lösungen bewusst geworden. Zu den bewährten Vorteilen eines integrierten Ansatzes gehören: bessere Sicherheit, verbesserte Verfügbarkeit, reduzierte Kosten, schnellere Bereitstellungen und erhöhte Effizienz der Mitarbeiter.

IT-Infrastrukturlösungen von Vertiv liefern zielgerichtet konzipierte und sinnvoll integrierte Hardware, Software und Services, die es Unternehmen ermöglichen, die IT-Infrastruktur so dynamisch wie das Unternehmen zu gestalten.

Smart Solutions für Server-Racks

Vertiv hat Smart Solutions entwickelt, eine intelligente, integrierte Infrastruktur für Rechenzentren. Die Smart Solutions-Familie verwendet einen globalen Designansatz, der für bestimmte Regionen lokalisiert werden kann. Sie ermöglicht es IT-Managern, ihre Ziele hinsichtlich Effizienz, Kapazität und Verfügbarkeit kostengünstig zu erreichen und zu verwalten. Mit Smart Solutions bringt Vertiv die besten Marken und Unternehmen der Branche für Leistung, Präzisionskühlung, Überwachung und Management zusammen.

Diese Angebote bieten eine schnelle und einfache Implementierung durch interoperable Systeme: Präzisionskühlung, USV, Energieverteilung/-aufbereitung, Management-Software und Racks. Vertiv Smart Solutions bietet branchenweit bewährte Praktiken und erstklassige Lösungen für das Design und den Betrieb von Rechenzentren. Die Liste der Vertiv Smart Solutions umfasst:

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

So bietet das Vertiv SmartCabinet eine standardisierte IT-Infrastruktur für entfernte Standorte, Netzwerkschränke und andere Edge-Anwendungen. SmartCabinet ist in vorgefertigten Konfigurationen erhältlich, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können.

Server-Rack-Kühlung

Unternehmen ziehen nur effiziente und verlässliche Lösungen zum Wärmemanagement und zur Feuchtigkeitsregelung in Betracht, maßgeschneidert je nach Größe ihres Unternehmens, seinem Standort und seinen Geschäftszielen. Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsprobleme veranlassen Unternehmen dazu, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen für ihre Rechenzentren zu finden. Mit Thermalmanagementsystemen können Unternehmen den Schutz ihrer Rechenzentren und kritischen IT-Bereiche optimieren, gleichzeitig niedrige Betriebskosten sicherstellen und ihr Umsatzpotenzial verbessern.

Die selbstoptimierenden und schnell einsetzbaren thermischen Lösungen von Vertiv maximieren den Schutz mit skalierbaren, platzsparenden Lösungen für die gewünschten Rack-Dichten.

Zubehör für Server-Racks

Server-Racks können durch unterschiedliches Zubehör ergänzt werden.

  • Kabelmanagement
  • Luftstrommanagement
  • Fachböden und Halterungen
  • Verankerungen
  • Einfach perforierte Türen
  • Seitenplatten
  • Serverschienen
  • Halterungen für das PDU-Kabelmanagement
  • Obere Platten

Kabelmanagement

Aktuelle IT-Server mit hoher Dichte und Switching-Installationen auf Rack-Basis ermöglichen ein verbessertes Maß an Leistung und Kapazität. Die Leistungsverkabelung muss jedoch innerhalb der Grenzen von engen Abständen in Rack-Umgebungen geführt werden.

Rack-Kabelsysteme spielen eine integrale Rolle im IT-Betrieb. Ein optimiertes Kabelmanagement kann die Systemverfügbarkeit erhöhen und den Gewinn steigern. Es kann Signalstörungen reduzieren, die Wartung und Instandhaltung verbessern, die Kühleffizienz verbessern und Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bieten. Ein unsachgemäßes Kabelmanagement kann jedoch zu Kabelschäden und -ausfällen führen. Dies kann zu Fehlern bei der Datenübertragung und Leistungsproblemen sowie Systemausfallzeiten führen.

Kosten von Server-Racks

Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt ist die beste Option für IT-Manager bei Server-Racks nicht nur vom Preis abhängig. Die Vorabkosten werden mit den anderen wesentlichen Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Support abgewogen.

Partner-Login

Sprache & Standort