Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Ein von Ihnen empfohlenes Server-Rack hat erhebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung durch Ihren Kunden und kann den Unterschied zwischen Seelenfrieden und schlaflosen Nächten ausmachen. Wir haben gemeinsam mit Spiceworks ein Gespräch zu diesem Thema in einem Live-Podcast geführt und von IT-Profis im ganzen Land gehört. Nachfolgend finden Sie eine Liste hilfreicher Tipps von IT-Profis für Diskussionen über die Infrastruktur Ihrer Kunden.

Problem: Platz für IT-Netzwerkgeräte ist nicht eingeplant.

Viele Unternehmen müssen Serverräume einrichten, stoßen jedoch häufig auf Platzeinschränkungen. Hier können Sie Folgendes tun:

Lösung:

  • Identifizieren Sie unmittelbare Ziele und implementieren Sie Lösungen, um diese Anforderungen zu erfüllen.
  • Überspitzen Sie die Kapazität nicht sofort – machen Sie es Ihren Kunden leicht, im Laufe der Zeit zu skalieren.

Problem: Das Bürogebäude wurde mit dem falschen Luftstrom eingerichtet.

Eine effektive Luftstromeinrichtung ist unerlässlich, selbst wenn es sich um nur wenige Racks oder einen kleinen Raum handelt.

Lösung:

  • Stellen Sie sicher, dass der Serverraum des Kunden wärmeneutral ist. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine einfache Möglichkeit ist, die Rückseite des Racks zu öffnen.
  • Autarke Umgebungskontrollracks sind eine kostengünstige Möglichkeit zum Kühlen, wenn Kunden nichts im Raum ändern müssen. Bedenken Sie, dass keine Wärme um das Rack abgegeben wird, dies jedoch Geräusche verursacht.

Bonus: Wenn es Zeit und Budget erlauben, hilft eine Kühlstudie bei der Einrichtung des Luftstroms.

  • Mithilfe der CFD-Modellierung können Sie feststellen, wie sich der Luftstrom im Raum verhält und wo die Wärme Ihre Racks verlässt. Basierend auf den Ergebnissen können Sie die Art der Rack- oder Luftstromverbesserungen empfehlen.

Problem: Die Qual der Wahl bei der Überwachung – was ist wichtig?

Die Art der Überwachung sollte letztendlich auf den Bedürfnissen und dem Platz Ihres Kunden basieren.

Lösung:

  • Ihr Kunde kann Überwachungssensoren verwenden, um mehrere Plätze am Rack zu überwachen. In der Abbildung unten finden Sie typische Überwachungsstandorte für Netzwerkgeräte in einem Rechenzentrum.
  • Manche Kunden bevorzugen die Fernüberwachung über Software, wodurch sie die Daten mehrerer Geräte aggregieren können. Die Funktionalität der Software kann variieren. Wenn Sie sich also mit dem Budget Ihres Kunden und dem Anpassungsbedarf vertraut machen, können Sie die beste Richtung einschlagen.
  • Sie sollten sich ebenso mit den zur Verfügung stehenden Optionen für vorhandene Netzwerkgeräte beschäftigen. Viele Produkte, die „vernetzt“ sind, verfügen über eine webbasierte Schnittstelle oder eine grafische Benutzeroberfläche zur Überwachung kritischer Gerätedaten.

800x600-environmental-conditions_300935_1.png

Problem: Umgebungsfaktoren erschweren die Einrichtung.

Wenn Sie ein Rack auswählen, bedenken Sie den Einsatzstandort.

Lösung:

  • Wenn sich Ihr Kunde in einer Erdbebenzone befindet, befolgen Sie die lokalen Bestimmungen, um die Räumlichkeiten Ihres Kunden zu schützen. Möglicherweise möchten sie das Rack am Boden fixieren, aber es sind Sicherheits- und Anwenderfreundlichkeitsanforderungen zu berücksichtigen, die auf den Umweltfaktoren in ihrer jeweiligen Region beruhen.
  • Wenn das Rack in einer Produktionshalle oder in einem anderen offenen Raum verwendet wird, erwägen Sie eine geschlossene Einheit. Diese sind ideal für Produktionsumgebungen, in denen Partikel in ein freiliegendes Rack gelangen können. Eine andere Option ist die Einrichtung eines separaten Serverraums, doch werden oft Zeit und Budget hier zu einem entscheidenden Kriterium.

Abonnieren Sie unseren Blog und bleiben Sie über die neuesten Trends, Technologien und News auf dem Laufenden.

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort