Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Innovation bei der Rechenzentrumskühlung: Was Experten im Vertiv Customer Experience Center herausgefunden haben

Künstliche Intelligenz, High-Density-Computing, modulare Rechenzentren und Fortschritte in der Kühltechnologie waren unter den Themen, die letzte Woche auf einer virtuellen Vertiv-Konferenz diskutiert wurden.

Das Vertiv Data Center Cooling Innovation Forum mit Beiträgen von Vertiv Führungskräften und Rechenzentrums-Analysten, konzentrierte sich auf die wachsende Bedeutung von Kühltechnologien im boomenden Markt für Rechenzentren.

Die halbtägige Veranstaltung, die Sie online ansehen können, umfasste eine Keynote-Podiumsdiskussion zur Entwicklung der Kühltechnologien für Rechenzentren sowie eine Besichtigung des Vertiv-Kundenerlebniszentrums in Padua, Italien, das aus sechs Laboren besteht, in denen verschiedene Thermalmanagement-Technologien getestet werden. Eines der Labore verfügt über Kühlleistungen von bis zu 1,5 MW und ein breites Spektrum an Arbeitsbedingungen von -10°C bis +55°C.

„2020 war ein sehr komplexes Jahr für die Welt, hoffentlich mit einem Licht am Ende des Covid-19-Tunnels“, sagte Giordano Albertazzi, Präsident von Vertiv in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, in der Eröffnungsrede der Veranstaltung. „Wenn es an 2020 ein paar positive Aspekte gegeben hat, ist einer davon sicherlich, dass die Pandemie in 10 Monaten die Beschleunigung der digitalen Transformation im Ausmaß von fast 10 Jahren beflügelt hat. Für unsere Branche hat dies zu einem rasanten Wachstum geführt.“

Erhöhte Rechenkapazität erfordert Innovation bei der Kühlung von Rechenzentren

Lucas Beran, leitender Analyst bei Omdia, einem Technologieforschungsunternehmen, sagte, dass das Wachstum auf dem Markt für die Kühlung von Rechenzentren hauptsächlich auf den wachsenden Bedarf von Unternehmen an Rechenkapazität sowie von Cloud- und Colocation-Anbietern zurückzuführen ist, die große und effiziente Rechenzentren aufbauen.

Jüngste Untersuchungen von Omdia haben ergeben, dass nachhaltige und innovative Kühltechnologien wie gekühltes Wasser, Verdunstungs- und Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren immer häufiger eingesetzt werden. Die Studie („Data Center Thermalmanagement Report 2020“), die auf Daten für 2018 und 2019 basiert, besagt, dass Vertiv einen Anteil von 23,5% am globalen Markt für die Kühlung von Rechenzentren hat - über 10% mehr als sein nächster Wettbewerber.

Die Omdia-Studie prognostiziert ein starkes Wachstum der Formen der Flüssigkeitskühlung (einschließlich „Immersionskühlung“, bei der Server und andere IT-Geräte in Kühlmittel in Tanks getaucht werden, und „Direct-to-Chip“, bei der flüssiges Kühlmittel direkt in Computerchips in Rechenzentrumsgeräten eingespeist wird, um diese zu kühlen) und wird sich voraussichtlich zwischen 2020 und 2024 verdoppeln.

Verbesserung der Energieeffizienz von Rechenzentren mit neuen Technologien

Laut Beran kann die Flüssigkeitskühlung auch dazu beitragen, dass Rechenzentren klimaneutral werden. Die Technologie muss jedoch angepasst werden, damit sie in Rechenzentren eingesetzt werden kann.

Durch die Konsolidierung der Rechenzentrumsbranche und der Unternehmensausgaben für Technologien wie Big Data, Analysen und künstliche Intelligenz werden Rechenzentren immer größer.

Diese Hochleistungstechnologien werden die Ausgaben für Rechenzentren in den nächsten drei Jahren steigern, sagte Beran.

Durch Skaleneffekte werden Verbesserungen der Energieeffizienz immer deutlicher. Die Kühltechnologie muss interoperabel und flexibel genug sein, um den IT-Anforderungen ihres Unternehmens gerecht zu werden. Nicht nur an großen Kernstandorten, sondern auch an der wachsenden Anzahl kleinerer Edge-Standorte, die für Telekommunikationsbetreiber zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

Ein Großteil des Wachstums auf dem Markt für Rechenzentren ist auf Anbieter von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren zurückzuführen, die weiterhin neue Plattformen aufbauen und einführen, sagte Peter Lambrecht, Vice President Key Accounts Sales bei Vertiv in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „Groß wird in Rechenzentren immer größer. Wir haben uns von 10-20 Megawatt-Rechenzentren auf 100-200 Megawatt umgestellt. Je größer sie werden, desto effizienter können sie betrieben werden.“

Woher kommt die Innovation bei der Kühlung von Rechenzentren?

Im zweiten Teil seiner Konferenz demonstrierte und diskutierte Vertiv einige seiner Kühltechnologien, darunter:

Wenn Rechenzentren größer werden, benötigen sie innovative Kühltechnologien, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Ziele für Energieeffizienz zu erreichen.

Insbesondere Kältemittel sind ein „wichtiger Motor“ für nachhaltige Rechenzentren, sagte Roberto Felisi, Senior Director, Global Offering Management Core Systems bei Vertiv, und fügte hinzu, dass es wichtig sei, über Industriezertifizierungen zu verfügen, um die Energieeffizienz von Kühlprodukten für Rechenzentren messbar zu gestalten.

Weitere Trends auf dem Markt für Rechenzentren, die während der Veranstaltung erörtert wurden, waren die wachsende Nachfrage nach modularen, vorgefertigten Rechenzentren, die in der Regel kleiner und schneller bereitzustellen sind als herkömmliche.

Laut Lambrecht werden in den meisten modularen Edge-Rechenzentren keine Mitarbeiter mehr angestellt sein. Das bedeutet, dass sie fernüberwacht werden müssen und über eine selbstreparierende Technologie verfügen müssen.

„Wir haben nicht genug Ingenieure, um Tausende von Edge-Standorten zu betreiben“, betonte er. „Die Technologie muss so intelligent wie möglich sein, da die meisten Standorte unbemannt sein werden.“

Innovation ist hier der Schlüssel. Besonders bei der Kühlung von Rechenzentren

In der abschließenden interaktiven Q&A-Sitzung besprachen Diskussions- und Konferenzteilnehmer, wie die Flüssigkeitskühlung dazu beitragen würde, dass Rechenzentren umweltverträglicher werden. Versuche, Industriestandards für Kühltechnologien, einschließlich des Open Compute-Projekts, zu vereinbaren, befinden sich in einem frühen Stadium, können jedoch zur Erreichung dieses Ziels beitragen.

Trotz eines turbulenten Jahres blieben die Redner und Delegierten der Veranstaltung optimistisch hinsichtlich der Zukunft der Kühltechnologien und der Rechenzentrumsbranche im Allgemeinen.

„Das ist ein wichtiger Moment für die Rechenzentrumsbranche im Hinblick darauf, was sie für die Welt tun kann“, sagte Albertazzi. „Innovation ist der Schlüssel.“

Möchten Sie einen schnellen Überblick über das Forum? Schauen Sie sich unsere Skizze zu den Veranstaltungshighlights unten an oder informieren Sie sich online über die Veranstaltung.

Partner-Login

Sprache & Standort