Edge-Leistung der Spitzenklasse
Edge ist eine Evolution, keine Revolution
Ihre Kunden müssen die ständig steigenden Anforderungen ihres Unternehmens erfüllen, und Ausfallzeiten sind keine Option. Sie setzen voraus, dass ihre Infrastruktur bis weit in die Zukunft hinein funktionsfähig bleibt. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie ihnen dabei helfen können:
Ihre Edge-Herausforderungen
Verkauf:
Stellen Sie sicher, dass für jeden kritischen Pfad ein redundanter Pfad eingerichtet wird, sodass beim Abschalten oder Ausfall eines Geräts ein anderes Gerät an dessen Stelle treten kann.
Farbkodierte Buchsen oder Stromkabel zur Kennzeichnung von A/B-Feeds können dabei helfen, die versehentliche Trennung von Kabeln zu verhindern.
Verkauf:
Stellen Sie sicher, dass für den Fall eines Stromausfalls eine ausreichende Notstromversorgung erworben wird
Verkauf:
Stellen Sie sicher, dass für jeden kritischen Pfad ein redundanter Pfad eingerichtet wird, sodass beim Abschalten oder Ausfall eines Geräts ein anderes Gerät an dessen Stelle treten kann.
Verkauf:
Veraltete Software ist anfällig für Sicherheitslücken.
Empfehlen Sie eine neue Lösung, die über zeitgemäße Sicherheitsprotokolle verfügt. Softwarefehler können auftreten, wenn keine ordnungsgemäßen Tests durchgeführt wurden. Empfehlen Sie Ihrem Kunden, die Software vor ihrer Einführung umfangreich zu testen.
Verkauf:
Wenn in einem für Erdbeben anfälligen Bereich wahrscheinlich eine seismische Zertifizierung (z. B. OSHPOD) erforderlich ist, sollten Sie sicherstellen, dass für den Fall eines Stromausfalls eine ausreichende Notstromversorgung erworben wird.
Redundanz ist unerlässlich, wenn sich die Netzwerkgeräte Ihres Kunden in einem Risikobereich für Naturkatastrophen befinden. Sofern möglich, sollten Sie empfehlen, eine Geo-Redundanz (Redundanz zwischen physischen Standorten) einzurichten.
Lösungen, die helfen können:
Finden Sie die richtige Lösung
Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.
Hilfreiche Gesprächsthemen
- Obwohl nicht jedes Unternehmen gleich ist, ergab eine Umfrage, dass ein Viertel aller Unternehmen zwischen 301.000 und 400.000 USD pro Stunde Ausfallzeit verliert, und weitere 14 % verlieren mehr als fünf Millionen Dollar pro Stunde.
 - Die hohen Kosten von Ausfällen haben nicht nur direkte finanzielle Auswirkungen, sondern auch eine indirekte betriebliche Wirkung. Die betrieblichen Ausfallzeiten führen in den meisten Fällen zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand und verminderter Produktivität.
 - Je nach Unternehmen gibt es auch ein Element des Reputationsverlustes. Nehmen Sie die große Datenpanne von Target im Jahr 2013. Berichten zufolge kostete sie 162 Millionen Dollar und betraf mehr als 70 Millionen Kunden, von denen viele soziale Medien nutzen.
 
Benötigen Sie weitere Informationen?   Besuchen Sie unser Partnerportal
Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv
Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.
Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.
Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.
Hardware-Management
Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen
Avocent ACS 800 Serielle Konsole
Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver
Avocent Local Rack Access Konsole
Racks und Gehäuse
Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.
Thermalmanagement
Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.
Fernüberwachung
Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.
Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich
Trellis Power Insight – demnächst erhältlich
USV
Intelligente und effiziente USV zum Schutz Ihrer geschäftskritischen Anwendungen
Liebert GXT5 USV, 750–3.000 VA
Rack-Energieverteilung
Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.
 Edge-bezogene Artikel
                                Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
Februar 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Erfahren Sie mehr